塑造变压器的未来

西门子提供适合所有输出与电压的变压器,具有各种冷却方式和操作模式。我们的产品具有在设计时将环境可持续性和效率等因素考虑在内,符合相关欧盟标准与指南。   从小型配电变压器到额定功率超过 1000 MVA 的电力变压器,内容丰富的产品线包含满足用户各种要求的适宜产品!   我们的全新iPDF 可带您领略引人入胜的西门子变压器世界:在下面进行下载以了解我们如何配备城市电站,如何实现未来的高速公路,以及我们的资产如何成为数字化变革的基础!

是否变压器只能转换能量?请在我们的全新 iPDF 中寻找答案。

立即下载

电力变压器

电力变压器

  • 额定功率:从 ≤ 100 MVA 到 > 400 MVA
  • 应用领域:发电、电力输送、工业、基础设施
  • 功能特性:提供极低噪音型号,使用“绿色”变压器选件时具有极高能效

电抗器

电抗器

  • 额定功率:从 ≤ 10 MVA 到 > 400 MVA
  • 应用领域:电力输送
  • 功能特性:提供极低噪音型号,使用“绿色”变压器选件时具有极高能效

适合工业应用的变压器

适合工业应用的变压器

  • 额定功率:从 ≤ 10 MVA 到 > 400 MVA
  • 应用领域:工业

移相变压器

移相变压器

  • 额定功率:从 ≤ 10 MVA 到 > 400 MVA
  • 应用领域:电力输送、工业
  • 功能特性:提供极低噪音型号,使用“绿色”变压器选件时具有极高能效

HVDC 变压器

HVDC 变压器

  • 额定功率:从 ≤ 10 MVA 到 > 400 MVA
  • 应用领域:电力输送
  • 功能特性:提供极低噪音型号,使用“绿色”变压器选件时具有极高能效

配电变压器

配电变压器

  • 额定功率:从 5 kVA 到 ≤ 30 MVA
  • 应用领域:中压配电、工业、基础设施
  • 功能特性:使用“绿色”变压器选件时具有极高能效

油浸式配电变压器

压调节器

牵引变压器

牵引变压器 – Tractronic®

  • 额定功率:≤ 10 MVA
  • 应用领域:交通
展览会, 11.04.18

变压器将世界连在一起

前往参观汉诺威工业博览会,2018 年 4 月 23 – 27 日

9 号展厅,D35 展台

请参观我们的站台并了解详情!

不要错过西门子的最新新闻

订阅变压器新闻通讯

在电力供应中的关键角色

当前亮点

直流电现在能够在 1100 kV 高压下输送

针对具有 ±1100 kV 极高直流电力的 HVDC 输电线设计和制造的世界首台变压器已在德国纽伦堡成功通过测试。借助于该变压器,在创纪录的 3284 公里距离上实现了低损耗和能效极高的高压直流 (HVDC) 电力输送,输电能力达到 12 千兆瓦。

是不是很激动?您可以在 YouTube 上观看有关西门子首台 1100 kV HVDC 变压器的整个影片。

第 1 部分:西门子提供了首台 1100 kV HVDC 变压器

第 2 部分:出发

第 3 部分:到达上海港口

第 4 部分:交付古泉换流站

了解我们的创新如何塑造变压器的未来

一台变压器所能做的绝不仅仅是转换电压:它们实际上构成现代电力网的主干,其可靠运行对于确保稳定和有弹性的电力供应来说至关重要。

如果您还没有机会亲自观看我们的变压器模型,那么现在就可以在线观看视频,了解西门子创新变压器技术的所有情况。

创新的牵引变压器“Tractronic® Thinity”

西门子展示了其最新创新亮点:Tractronic® ThinityTM 变压器将安装在引领趋势的西门子区域列车平台 Mireo® 中。由于具有高度创新的变压器设计,“无穷符号”形状的 Tractronic® ThinityTM 变压器重量超轻(重量大约减少 25%)。重量的降低不仅让列车耗能较低,而且列车上乘客、监控设备和乘客信息娱乐设备的容量也更高。这种进展的其它优点包括移动更自由、施工时间缩短以及部件得到优化;这些因素加在一起,形成了真正独一无二的 Tractronic® ThinityTM 变压器。

下载 Tractronic® Thinity 手册

焕然一新的配电变压器

2017 年 3 月,西门子因其创新的变压器设计而荣获 IF 产品设计奖。目前,西门子宣布将其拥有引人注目的变压器布局的两个新产品线重新命名为 FITformer 和 GEAFOL Neo。FITformer 是目前聚集了所有油浸式配电变压器的变压器产品系列的名称,而 GEAFOL Neo 是当前 GEAFOL 基本型变压器的现代版。新品牌名称反映了西门子的创新领导地位和顶级产品质量。西门子的 FITformer 和 GEAFOL 变压器系列代表环保、高效率和最高可用性。尽管产品名称和外观会改变,但我们的专门技术与产品质量始终不变。 

弹性:Pretact® – 预先响应

借助于西门子变压器事业部,始终保持电网弹性

电力网的可靠性影响到企业中的每个人。西门子变压器事业部提供用于保持所需电网弹性的完整产品线。我们的弹性电网方案(名为 Pretact®)包括一个三支柱计划,使客户能够预防故障,保护其设备,并在发生紧急情况时做出响应。请通过我们提供的信息图、应用实例和其它资料来了解此主题的更多信息。我们的新方案着重于整个能源链条上的紧急情况处理、改造和新装置,旨在通过电力和配电变压器的模块化功能特性/解决方案来提高电网可靠性。

3 天内安装移动式弹性单元

移动式弹性单元的想法是通过三个紧凑型多用途单相单元来更换一台大型 EHV 变压器,以防备计划停电和计划外停电。运输和安装可在 30 个工作小时内完成。

请通过下面的幻灯片来了解其工作原理!

视觉设计:塑造变压器的未来!

您是否问过自己,变压器为何看上去是那个样子?其内部隐藏有最具创新性的工程设计、材料和技术。我们已决定,我们领先的电气和机械设计将来应该从外部就能看到。

荣获 2017 年 iF 产品设计奖:作为 Pretact® 方案一部分的变压器系列设计和移动式弹性单元设计。

Ecodesign

Check your transformer’s compliance with EU requirements

As of July 2015, distribution and power transformers put into service within the European Economic Area (EEA) must comply with the new requirements of the Ecodesign Directive from the European Commission. The directive aims to improve energy efficiency, environmental compatibility and thus to reduce CO2 emissions. Siemens transformers can be designed to fulfill the new EU requirements.

Does your transformer’s Peak Efficiency Index satisfy the new EU requirements?  

The entered values equal a Peak Efficiency Index of

%
Target value:
Your transformer satisfies the new EU requirements and is ready for action!

If you still have any doubts or questions, we are pleased to help you.

Your transformer does not satisfy the new EU requirements and is not allowed to go in operation within the EEA. The loss level has to be decreased.

We are pleased to help you with any questions or further information.

  

计算变压器效率

通过西门子免费的 Siemens Transformer App,您可以随时计算和比较不同变压器的噪声和效率值:

始终充分利用产品的价值

您是否有关于西门子变压器服务的任何问题?

联系我们

运行领域

了解西门子为何与众不同

在 100 多个国家/地区中以及 100 多年以来,西门子生产的变压器已是顶级质量的同义词。这种顶级质量的一个例子就是其具有极高可靠性(平均故障间隔时间)。为了确保这种高质量,我们在新产品的研发方面一直与高级专家进行合作。而且,由于我们拥有一个全球生产与服务网络,因此总能靠近我们的客户。您会亲自看到,为何西门子变压器与众不同!

采用酯油绝缘的绿色变压器

合成和天然酯是矿物油的很好替代品,可以作为变压器中的绝缘油。这种油具有高燃点和闪点并能够生物降解,成为今天的尖端变压器材料中耀眼的明星。 西门子变压器事业部制造并成功测试了三台 400 kV 级变压器,这三台变压器采用创新的合成酯油绝缘油,并且可进行余热利用。   了解环保型变压器绝缘和目前应用实例的更多信息(压缩文件下载)

从新泽西州到纽约市的可靠电力输送

  如何为纽约这样的大城市提供充分和可靠的电力?Hudson Transmission Partners, LLC 与西门子签订了连接新泽西州和纽约的供电网的合同,目的是获得一个 660 MW 背对背 HVDC 系统。面临的挑战是,需要在短时间内将空间有限且具有噪音限制要求的区域内的两个独立电网相互连接。8 台用于 HVDC 输电的换流变压器帮助应对这一挑战,确保纽约市的可靠电力供给。

变压器培训

免费的基本变压器培训

请观看我们培训,了解电力变压器的功能、安装和运行。我们的培训将说明变压器原理,概括介绍不同的变压器类型及其部件,并提供有关变压器的运行和老化的信息(包括寿命延长措施)。
新闻和媒体

了解西门子变压器的最新动态

西门子变压器、即将举行的行业活动和行业展会 – 在这里获取最新新闻!

联系方式

联系西门子客户服务部门

您可以全天 24 小时随时与我们联系。 我们期待着您的来电或在线请求。 电话: +49 180 524 70 00