适用于高压直流 (HVDC) 输电系统的电力变压器

借助西门子的量身定制和全面组装后交付的 HVDC 变压器,实现可靠和高效的 HVDC 输电系统

"西门子凭借其专门技术与经验为 HVDC 方案(HVDC 经典方案和 HVDC 增强方案)提供优质变压器,这些变压器可在大型输电系统、海上和陆上电网连接、背靠背系统以及其它 HVDC 应用中使用。 产品线:变压器、升级、替换、维修、翻新改造和部分部件的供应 HVDC 额定值:最高 12 GW 和最高 1,100 kV DC 交流电网连接:最高 1050 kV AC 特点:紧凑的设计、高可靠性、西门子全球生产网络的成熟技术"

创新, 十一月 7, 2017 - 一月 24, 2019

直流电现在能够在 1100 kV 高压下输送

针对具有 ±1100 kV 极高直流电力的 HVDC 输电线设计和制造的世界首台变压器已从德国纽伦堡发货。该变压器目前正在发往中国目的地的途中。大约要用三个月才会到达其目的地。将来,该变压器可在创纪录的 3284 公里距离上实现低损耗和能效极高的高压直流 (HVDC) 电力输送,输电能力达到 12 千兆瓦。

未来的电力网

通过 HVDC 实现更智能以及更可持续的电力网

管制的解除、私有化、不断增长的需求以及环境问题让电网运营者面临着新挑战:建设安全和高效的电力网,向日益都市化的社会长距离输送清洁、可靠和经济的电力。创新的 HVDC 变压器在塑造环境可持续的电力网、同时提供经济效益方面扮演着关键角色。

作为对电力供应所面对的环保、社会和政治需求的必要响应,智能电网正在不断发展。

由于能够提高输电效率,创新的 HVDC 解决方案将在实现可持续、低损耗交流/直流混合电网的过程中扮演关键角色。随着 HVDC 系统输电能力的稳步上升,对换流变压器技术和设计的要求也已大大增加。全球范围的客户倚靠西门子经验丰富的设计团队来应对输电和电网方面的挑战。

HVDC 技术

为电网和输电系统带来稳定性和安全性

HVDC 变压器是长距离直流输电线或直流海上电缆 HVDC 站的关键设备。作为交流电网与大功率整流器之间的连接设备,它们用于调整电压,将整流器与交流电网隔离,并产生相移。
下载:“HVDC 变压器更换融资解决方案”

下载手册

产品线

用于实现长距离、低损耗输电的 HVDC 技术

西门子提供了两种 HVDC 技术:HVDC 经典技术和 HVDC 增强技术。西门子变压器符合功率、电压、操作模式、低噪音、连接类型、冷却方式、运输和安装方面的全部要求。它们还符合特定国家设计要求。
为何选择西门子

西门子 HVDC 变压器与众不同

西门子是全球范围内具有巨大影响力的变压器制造商、系统集成商和解决方案与服务提供商,其变压器专家可随时随地为客户提供帮助、咨询和服务。位于纽伦堡的领导中心向全世界的西门子客户提供相同的广泛专门知识、技术与高质量;全球的四个 HVDC 生产设施保证了最短运输距离。

出色的项目执行和运行经验

数百台西门子 HVDC 换流变压器已在全球范围内成功投入运行。西门子变压器公司自 20 世纪 70 年代起就活跃于该领域,在设计和生产 HVDC 变压器方面有着丰富经验。面对挑战,西门子表现出突出的可靠性和客户关注度,保证大额订单的及时交货,生产满足最高技术规格的创纪录设备等。

    

可靠性降低了总拥有成本

对于运营者来说,评价可靠性风险对于评估 HVDC 变压器的总拥有成本来说至关重要。将所采购的西门子 HVDC 变压器的故障率 (FR) 和平均故障间隔时间 (MTBF) 考虑在内,可以降低潜在风险,并确保在变压器的整个寿命周期内实现节约。

西门子变压器可达到远低于 0.5% 的故障率。根据 IEEE C 57.117 中定义的国际标准,这种低故障率可转化为出色的产品可靠性。它相当于运行时间超过 200 年的平均故障间隔时间。 

  

专注于从设计到交付的每个细节

自 HVDC 换流变压器生产的开端起,西门子一直在开创变压器技术。作为世界一流的变压器厂商,它们代表着顶级产品质量与可靠性,借助专门的研究与开发计划,成功实现 HVDC 输电系统。

 

-       直流电压:500 kV、800 kV、1100 kV

 

-       线路额定值:3GW、6.4GW、8GW、10GW 和 12 GW

 

-       交流电压:525kV、1050kV

 

设计和制造 HVDC 变压器是一个复杂过程。对地绝缘以及线路和阀绕组之间的绝缘应能够承受交流和直流应力。需要使用由直流侧保护级别确定的电压来测试阀绕组。电流中的谐波会造成各个部件中的损耗,而直流电流会影响铁芯的磁化。

 

西门子确保铁芯薄板的质量、薄板层叠以及标称感应全部符合有关损耗、噪声水平、过励磁等方面的全部要求

 

西门子变压器公司提供包括所有主要部件在内的 HVDC 换流变压器,便于运输、安装和安全运行。

   

位于家门口的领先水平

遍及全球的强大西门子变压器工厂网络创造出领先的 HVDC 换流变压器技术和预制部件。

为了满足本地公众要求,为本地变压器制造商提供支持,使其能够生产基于西门子技术的 HVDC 换流变压器。但是,为了确保 HVDC 换流变压器具有高可靠性,西门子变压器公司还进行内部原型设计和制造。

     

通过西门子变压器公司新闻通讯,掌握输电领域内的最新趋势与创新

立即订阅

成功案例

了解有关西门子HVDC变压器最新应用的更多信息

下载和支持

利用我们的服务

为了您的方便,我们将相关下载内容收集在一个位置。如果您的问题仍未获回答,请随时与西门子能源支持团队联系。   

能源客户支持

西门子(中国)有限公司

北京朝阳区望京中环南路七号

100102

成功案例

准备迎接任何挑战

西门子变压器具有出色的平均故障间隔时间和一次通过合格率记录,交货准时;西门子的经验、专门知识和对追求卓越的专注反映在大量里程碑式参考案例当中。

为世界上最大的 HVDC 输电项目提供变压器

0 MVA

容量  

500 kV

直流输电电压

0 GW

输电能力

通过本地合作伙伴,西门子将提供昌吉和古泉之间的 HVDC 输电线路,由中国国家电网公司运营。这是世界上第一条也是最大的一条输电电压为 1100 kV 的 HVDC 输电线路。

TenneT 的输电损耗减少 4%

0

户家庭供电能力

0 kV

海上交流供电

100 kV

HVDC 交流线路

德国-荷兰电网运营商 TenneT 就其北海高压直流输电项目 SylWin 1 与西门子签订了合同。海上产生的交流电转换为直流电,并通过 205 公里长的海底电缆传输到德国本土。

将德克萨斯州与西南电力网相连

0 kV

直流输电电压  

100 MVA

直流输电能力

200 MW

额定功率

位于德克萨斯州的 170 kV DC 威尔士换流站将德克萨斯州电力可靠性委员会的电网与美国东部电力网连接在一起。该背靠背电网连接系统配有 7 台西门子变压器。其额定功率为 600 MW,电压等级为 345/345 kV、60/60 Hz。

联系方式

了解如何通过西门子专家来获得具有最佳技术规格的西门子定制 HVDC 变压器

您是否需要一种量身定制的 HVDC 解决方案来应对输电与并网方面的挑战?请告诉我们您的要求,我们将为您找到适宜产品。西门子 HVDC 设计检查清单可帮助您快速高效地找到适宜产品。