移相变压器

在电网内部和电网之间建立平衡

在电力网中,移相变压器提供有功电力潮流控制。通过增加或阻断负载,它们不仅可提高电网稳定性和灵活性,还能帮助电网运营商充分利用现有设备。额定值:≤ 1.200 MVA ≤ 765 kV;功能特性:设计紧凑,噪音低,移相能力高;选项:天然酯绝缘、低噪音等

了解如何最佳接近移相变压器的技术规格。

下载信息资料

产品线

控制电力潮流的有效方式

在日益复杂的发电领域和不断增长的能源市场中,控制电力潮流这种能力的重要性正迅速提高。移相变压器 (PST) 在这方面表现十分出色。它们可保护线路,使电网更加稳定,并降低传输损耗。它们是目前最经济有效的电力潮流管理解决方案。

避免昂贵的电网扩展

在受到相邻电网的无用电力潮流干扰的电网中(例如,由于可再生能源发电厂的难以控制的电力送入),移相变压器可针对额外负载提供保护。通过根据需要改变输电线路的输入电压与输出电压之间的有效相移,移相变压器可以施加、阻断甚至逆转电力潮流,降低或消除环形电力潮流。移相变压器可以再平衡并行线路或网络部分之间的线路负载。

 

电网运营商利用这种功能来提高电网的输电能力,最大限度减少成本高昂的电网扩展。这是确保您的电网稳定可靠运行并进行战略性能源规划的决定性一步。

使用移相变压器,运营者可以…

  • 在可再生能源电力不断增加的情况下实现平衡。
  • 在发电中心与负载中心之间的较长输电距离上实现电力潮流稳定。
  • 控制国家之间或不同系统运营商之间的大成交量电力交易。
  • 可靠满足城市地区的局部电力需求高峰。
  • 直接从相邻小型发电厂(如热电联产电厂)为高耗电工厂提供电能。    

应用领域

异构电力网的能源结构正快速发生转变,同样,电网运营者面临着快速出现的新挑战。这些变压器能够确保电网稳定可靠运行,并在利用可再生能源电力过程中主动实现平衡,这使得这些变压器成为实现有竞争力的电网时所必备的多用途设备。

为您带来灵活性、可靠性与效率

西门子在移相变压器设计方面的长久经验以及严格保持质量的作风不仅可确保平稳、准时的项目执行,更重要的是,他们还能确保客户在定制设计设备的漫长运行寿命期间获得可靠性能所带来的全部利益。但是,依靠西门子来提供移相变压器具有更大的优势:    

充分利用移相变压器

作为最经济高效的电力潮流控制解决方案,移相变压器可助力电网运营商在充满竞争的能源环境中取得成功。借助于品牌可靠性和效率,西门子量身定制的移相变压器拥有广泛的竞争优势。但是,西门子变压器的真正突出之处在于其广泛深入的设计和技术规格支持。

 

与电网完美配合

在设定了技术规格之后,为确保获得有成本效益的结果,投标人只需实现相应技术规格。因此,西门子为客户提供了一种用来定义技术规格的协作和迭代方法。西门子电力技术国际集团 (PTI) 的专家分享他们在技术规格组合决定成本与性能方面的深入见解,而客户的电网规划师清晰了解所需的西门子新型变压器的能力。

 

西门子的这种方法融合了他们向客户提供完美定制变压器的专门知识,提供达到他们所需性能的最经济高效和可靠的解决方案。

 

西门子的移相变压器如何使运营商获益
 

在公司层面,通过

  • 提高电网稳定性
  • 创造更高灵活性以承受电网的变化
  • 提供与其它电网运营商之间的更高独立性


在经营绩效方面,通过

  • 提高电网的有功功率容量
  • 允许直接获取电力
  • 实现商业交易
  • 提供经济高效的电力潮流控制解决方案
  • 优化损耗*
  • 在大的电网扩展投资方面为运营商留出更大余地

在运行期间,通过

  • 控制电力潮流并调节电压
  • 实现电网稳定
  • 降低或提高特定线路的有功功率负载
  • 防止线路过载
  • 阻断(甚至逆转)功率
  • 减少和/或消除环形潮流

* 取决于阻抗与线路电阻比

整体方法:从客户面临的挑战,到现场通电运行

通过电力技术国际集团 (PTI),西门子建立了一种不仅仅是根据客户要求进行精细调节的服务。该项服务的专门技术专家进行电网研究,以期建立一个用来回答以下关键问题的综合轮廓:移相变压器需要具备什么能力,才能解决客户的难题?

 

超越技术规格

 

这种整体方法可确保所有决定都考虑客户的具体需要与情况:从最初项目阶段开始,直至现场通电运行。PTI 的独特视角所带来的移相变压器不仅按技术规格制造,还在应对客户挑战方面提供了更大灵活性。 

 

客户获益于…

  • 西门子在设计移相变压器方面的深入专门知识
  • 在移相变压器设计方面的 50 多年经验
  • 专业设计人员和移相变压器设计工具
  • 拥有出色测试结果记录和最高评级的设计规则与工具
  • 大量选件:从带有“波纹管”的双油箱到油-油套管

确保供应链中的高质量

西门子变压器公司对其供应商进行严格考核。选中的合作伙伴均符合供应链标准,注重总体成本,致力于提高质量和环境意识。

 

西门子对质量的注重可确保...

  • 精密制造工艺,制造公差极低
  • 遵循严格的分供应商认定标准
  • 故障率极低1
  • 在整个生命周期内产品性能保持稳定

1故障率仅适用于交流变压器    

 

西门子电力系统咨询服务涵盖电力系统研究、现场测量直至干扰调查。

 

与西门子 PTI 专家交谈

从组装一直到测试现场

西门子变压器因其出色的第一次通过合格率而闻名于世。在运输到客户地点之前,这些变压器将在西门子自身的测试设施中进行严格测试。这种测试与西门子超高制造精度相结合,可确保这些变压器符合保证值以及现场成功运行。

 

具有对完全组装好的装置进行测试的足够空间

西门子试验台具有及其宽敞的空间。为了确保变压器在目标环境中具有可靠性能,西门子工程师在试验台中对完全组装好的装置进行严格测试,甚至像双油箱移相变压器这样的高大装置,也毫不费力。

移相变压器创新亮点

从一开始,西门子就与客户紧密合作以推进变压器技术。他们的共同目标是针对每种具体应用情况,最大限度发掘产品价值。里程碑事件包括重新定义限制范围(如电压等级或最大相移)、找到应对客户所面对的全球挑战的西门子解决方案(包括适用于城市地区的紧凑型低噪音装置以及采用环保型天然酯绝缘的首台移相变压器)等。

移相变压器的类型

移相变压器是一种十分复杂的装置。为了满足每个客户的独特需要,西门子移相变压器采取定制设计,按技术规格进行制造。

您有问题,我们有解决之道

我们将组织网络研讨会和其它活动来使电网运营者有机会询问有关移相变压器的具体问题。下面是我们的最新“问题与解答”的示例。

标准配电变压器分接开关也在移相变压器中使用。但是,设计人员需要考虑延迟操作中的过励磁,即,RW 两端升高的电压。根据现行标准,分接开关必须能够切换 2 倍额定电流。通常需要限制过载,才能消除过励磁。可以使用一个标准 TAPCON 控制器。

当前没有适用于大型电力变压器的晶闸管分接开关。分接开关的标准值大约为 5.4 秒/分接;对于快速分断装置,该值下降为 2.7 秒/分接。

您需要研究负载流、短路、动态及分断瞬态和保护。无论出于什么原因(例如,您所在的特定地区),您可能还需要更专门化的研究。例如,如果该地区内的线路未调换,那么您需要执行一次不平衡负载流研究。其它研究可能聚焦于对谐波潮流或次同步振荡的影响。

提供有 400kV 移相变压器,但尚未提供 765/765kV 调相变压器。不过,提供了电压分量与公共中性线垂直的 765/400kV 自耦变压器。

了解有关移相变压器技术规格的更多信息

观看西门子 2017 网络研讨会

下载和支持

利用我们的服务

为了您的方便,我们将相关下载内容收集在一个位置。如果您的问题仍未获回答,请随时与西门子能源支持团队联系。

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

成功案例

与众不同

西门子移相变压器是针对在全球范围的各种环境中运行而制造的。它们不仅满足极高的客户要求,还符合国家和国际标准。

针对德国的南-北电力潮流为波兰电网提供保护

0

台设备

200

/410 kV ±20°

900

MVA

这 4 台变压器针对德国的绿色能源发电所引起的南-北电力潮流,为波兰国家电网 (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) 提供电网保护。

关于更多能源交易和出口

50 %

ONAN 低损耗等级

200

/400 kV ±40°

0

x 600 MVA

这两台具有较高相移的设备确保了斯洛文尼亚-意大利电网的快速重连。这些设备促进了 Elektro· Slovenija, d.o.o. 的电力交易与出口。

大相位角,前所未有的回旋余地

0

台设备

0

/230 kV -80º/ +31º

0

x 400 MVA

这些移相变压器的相位角为 -80º/ +31º,具有迄今为止的最大调节范围。美国圣地亚哥天然气与电力公司 (San Diego Gas & Electric (SDG&E)) 使用这些移相变压器来降低其变电站的电力潮流,并将输电线上的更多电力推送到其主负载中心。

联系方式

联系西门子客户服务部门

您可以全天 24 小时随时与我们联系。 我们期待着您的来电或在线请求。 电话: +49 180 524 70 00