电力变压器

专注于具有最高效率和可用性的可靠解决方案。西门子变压器事业部为电网运营商提供支持,帮助其向客户提供最先进的设备以及安全和经济的电力能源。

量身定制以满足具体客户需要 - 通过高能效变压器实现日常节约 - 投资回报 - 环境友好

了解我们的创新如何塑造变压器的未来

查看目前的亮点

产品线

满足客户特定要求的可靠、长生命周期解决方案

一个多世纪以来,电力供应者和工业公司都依赖于西门子生产的可靠而高效的电力变压器。额定功率从 20 MVA 到远高于 1000 MVA 的几乎所有变压器以及 20 kV 到 1100 kV 变压器均为定制变压器。 

 

西门子提供全面的服务:从咨询、设计、制造和运输,直至变压器调试和生命周期管理。作为全球领先的变压器制造商之一,西门子变压器事业部在世界上 190 多个国家和地区内提供严密和响应迅速的应用与服务网络。

每日节约

西门子变压器事业部的服务与产品可确保客户实现每日节约:不仅建立地区制造工厂的基本建设费用实现节约,在获取定制设备设计所需的广泛经验和深入知识方面也能实现节约。另一方面,极低的故障率和损耗、低噪音变压器、采用直流补偿的设备以及预防性维护监控系统的优势也将转换为运营支出的节省。

最低限度故障风险

西门子电力变压器可集成到任何种类的能源管理系统中。您可以选择将它们集成到任何基于云的监控系统中(如 MindSphere)。这样,您就可以深入了解变压器和重要负载的当前运行状况,从而有利于防止断电。

 

另外,西门子变压器事业部还提供了一种综合 Pretact® 解决方案,旨在通过最大限度减少计划外停电和计划停电所带来的不良后果来实现电网可用性最大化。

 

西门子变压器产品线融入了西门子在制造和管理低电压等级到极高电压等级变压器方面的数十年经验,产品线包括配电变压器和 HVDC 变压器等性能极为可靠的变压器,故障风险极低,可用性极高。

投资回报

西门子电力变压器具有极高的投资安全性。最新的变压器应用(如,可变并联电抗器、移相变压器)在提高电能质量上为客户提供支持。

 

运营商可利用西门子变压器来提高容量利用率,优化电网运行。例如,电抗器可通过现有线路来输送更多电能;或者可以使用移相变压器来优化负载流。西门子不仅通过拥有最新技术的变压器来更换旧装置以进行改造,而且还提供令人感兴趣的项目融资解决方案。 

环境友好

二氧化碳排放量减少

用采用最新技术的功能更强大的变压器来替换旧装置可显著减少碳排放量。

 

酯绝缘

西门子为所有变压器提供环保型天然和合成酯绝缘,包括电抗器、移相器和 HVDC 应用。

 

酯绝缘的优点

  • 闪点和燃点高,安全性高
  • 油易于生物降解,加强了环境保护
  • 耐湿性好,寿命长
  • 能够提高变压器负载能力
  • 合成酯:倾点低 (-56°C),可在寒冷气候条件下使用
  • 危险故障造成的火灾和长时间停电的风险降低,因而成本较低。

经过认证的质量标准

遍及全球的西门子变压器工厂网络创造出领先的变压器技术和预制部件。世界各地的西门子变压器专家熟悉当地及国际要求,确保客户享受快速响应和准时交货。为了不折不扣地致力于保证产品质量,在所有生产西门子电力变压器的工厂中实施的质量管理体系均符合 DIN ISO 9001:2000 标准

 

为了满足当地要求,西门子还为本地变压器制造商提供支持,使其能够生产基于西门子技术的变压器。但是,为了确保一致的变压器高可靠性,西门子变压器事业部还进行内部原型设计和制造。

电力变压器

应用领域

技术

通过模块化功能架构加强的精密工程设计

精密、极为注重细节以及满足苛刻的制造标准确保了西门子电力变压器的高效率、长寿命和低故障率。

 

西门子在制造定制设备方面的经验造就了一种高度精密的设计过程,该过程在一个特定标准化框架内提供灵活性,为客户提供经济高效的定制化解决方案。

 

西门子的增强定制化过程提供了额外优势:其高级模块化架构可让制造与维护过程保持高效,节约成本。

组装和测试:从第一步到最后一步,均手动完成

变压器铁芯和线圈组件包括铁芯、绕组、分接开关和连接电缆。西门子对绕组的机械稳定性给予了特殊关注。铁芯柱上的所有绕组都具有接口压环,最大限度减小了轴向剪切力。该组件在真空中和 130 摄氏度下进行干燥。组件干燥后以及安装在油箱中之前,对螺栓接头进行测试并固定(即使该组件的温度仍在 100°C 以上)。为了确保长使用寿命,随后对变压器灌注绝缘油。

电网弹性

保护能源价值链

确保最高电网弹性世界范围内所有电力公司和输电系统运营商所关心的首要问题。西门子变压器事业部提供了针对整个能源价值链提供了一系列预防、保护和响应措施。

用于实现电网弹性的三支柱计划

在与客户合作之下,西门子变压器事业部开发出可靠而灵活的产品与服务,让变压器运营者对其电网的运行感到放心。由于采用尖端技术,电网弹性已变为能源领域未来的一幅清晰画面。无论是巨大的城市电网还是小型农村电网,西门子的“预防-保护-响应”这一弹性组合能够满足任何电力设施的要求。它针对三组风险因素提供了解决方案:

  • 电网故障或机组老化等运行问题;
  • 地震、飓风或磁暴等自然灾害;
  • 物理攻击或网络攻击

参观我们的电网弹性主题网站

通过移动式弹性变压器保持较短停电时间

可靠性

即使很小的偏差也会带来很大的不同

可靠的电力供应是企业在能源密集领域中取得成功的关键。企业的风险管理战略通常包括减轻影响、降低威胁概率,直至将威胁全部或部分转移到其它方面。 战略的选择基于他们对所处理的风险的描述。平均故障间隔时间 (MTBF) 是风险评估中的一个关键性能指标。

为何计算可靠性十分重要

制造商通常提供可靠性指标(“故障率”(FRe))以及平均故障间隔时间的清单,它们是使用标准的工业目标值计算出来的。但是,选择这种目标值没有什么“万全之策”。在有一个需要达到的实际目标性能水平时,计算可靠性指标和度量值非常有用。

 

变压器的平均故障率在其寿命周期内会发生变化。即使是很小的偏差也会带来很大的不同,这种情况在运行的前些年内可能不会发生,但在生命周期的后期,一定会发生。将可靠性指标纳入一个统一风险管理框架中对于企业的成功至关重要,并且考虑风险指标的限制也很重要。西门子变压器事业部可帮助客户了解并计算可靠性,尤其是因为他们的变压器拥有独一无二的高可靠性记录:从交货及时性到安全性,再从产品质量到透明的联系方式与服务支持。

 

下载:“西门子变压器:电力变压器的外部故障率”

服务 – 通过变压器生命周期管理实现战略增值

变压器生命周期管理 (TLM™) 是面向电网内的所有变压器的一个服务方案,而不管变压器的已用时间长短、制造商或功率如何。该服务方案可让您规划支出并控制新投资的时间安排。它有助于避免计划外停电,并最大限度缩短计划停产时间。TLM™ 可帮助您在实现变压器可用性最大化的同时,减少对环境的影响。

我们可提供变压器服务

变压器需要可靠和无中断地运行。西门子的 TLM™ 服务方案可帮助您充分利用较少和日益变短的时机窗口,即使是计划中的运行中断也是如此。TLM™ 问题解决之道是一些如同我们的专家那样移动灵活的技术与方法。从油干燥系统到高压测试站,TLM™ 移动维修车间可在现场为您提供支持。它们是对西门子维修设施所提供的服务的补充,快速而灵活,并且可集成在您的运维系统中。

全球生产网络


西门子在四个大洲的总共 14 个变压器工厂中生产电力变压器。其中每个生产厂在研发方面都有不同的侧重点。西门子的工厂网络可确保全球范围的西门子客户都获益于具体地点的专门技能与解决方案。不管生产地点在哪里,产品质量始终符合欧洲标准。    

客户优势

  • 投标准备迅速
  • 优化、一致的端到端项目管理
  • 生产和交货时间显著缩短
  • 极高的交货可靠性
  • 后备工厂保证了灵活性与可靠性
  • 快速、标准化的文档
  • 准时交货

所有工厂采用统一设计、全球标准化设计准则以及标准 IT 程序,确保我们的客户无论从哪个西门子工厂购买,总是获得最佳产品。

下载与支持

了解西门子产品、服务与支持

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

成功案例

与众不同

西门子电力变压器是在全球范围内多个国家中的 14 个工厂中生产的。生产质量按照 DIN ISO 9001:2000 标准进行了认证,产品符合相应的国家和国际标准,无论客户位于何处,出色的客户服务均能满足其需要。

提高位于德克萨斯州的 Oncor 公司的电力供应稳定性

100 MWA

功率容量

0 st

全球最大电力变压器

0 kV

采用 OLTC 时的最大功率

该发电机升压变压器是一种为美国德克萨斯州的 Oncor 公司量身定制的电网变压器。

一台为土耳其的 Samsun Cengiz Enerji 联合循环电站制造的发电机升压变压器

0 MVA

功率容量

0 kV

采用 OLTC 时的额定电压

一台为土耳其能效最高的火力发电厂提供的联合循环电厂变压器。

一台为德国 Gundremmingen 核电厂生产的核电厂变压器

600 MVA

功率容量

0 kV

采用 OLTC 时的额定功率

了解西门子定制解决方案的优点

联系我们的能源支持中心

联系方式

联系西门子客户服务部门

您可以全天 24 小时随时与我们联系。 我们期待着您的来电或在线请求。 电话: +49 180 524 70 00