发电专家提供的控制技术

Power plant experts
主要发电厂专家

成功实施控制系统项目于

0 多个电厂机组中
  • 切实可行的规划。顺利的实施。

  • 按预定时间满足所有需求。

利用西门子专门技术成功实施您的项目

联系我们

适用于新发电厂的 DCS

全面彻底地设计控制项目

建设一座发电厂是一个真正挑战。这种项目具有固有的复杂性,通常由承包商(如 EPC,设计采购施工)、装置制造商或建筑工程师负责完成。反过来,他们又需要精于满足指定要求的合作伙伴。他们需要寻找解决方案、顺利实施并按时将电厂投入运行:在这些阶段中,常常是人员决定项目的成败。经验丰富的专业人员将充分利用他们的才能与经验、独立进行思考、提出聪明的想法并不知疲倦地工作,以确保电厂达到最优性能。这些人员将可靠交付针对具体电厂而设计的西门子 DCS 技术。
在项目的早期阶段,我的主要任务是提出适当问题并倾听答案。我会抽出时间来了解西门子客户、他们的客户以及将来电厂运行者的每个要求。

使用 SPPA-T3000 的专家所获得的利益

我会处理数千个不同接口、竞争系统以及数百名人员。我会毫不犹豫地指出令人不快的事实。我会竭力争取实现一种可行的解决方案。

将要求转变为可行的计划

我们会从倾听开始,因为我们知道在项目开始之前彻底搞清每个项目要求是多么重要。经验告诉我们,很多要求不一定会在技术要求书中列明。在清楚地了解您的需求之后,值得信赖的西门子团队能够及早评估可行性,并指出可能影响整个项目的因素。这些步骤用于确保我们能够提出一种可靠的控制技术方案,满足所涉及的每个人的需要。

为复杂的控制技术规划带来生机

我们知道,对发电厂的结构和设备进行协调是一个复杂的任务。西门子可在每一步中提供帮助。开始时,我们会合理协调搭配各种接口。电厂工程设计人员将获益于西门子控制系统的内在模拟功能。从西门子专注的团队处,您将获得超越里程碑并能缓解风险的想法。他们的另一个口号就是保持灵活,因为有的时候,变化是不可避免的。工厂验收试验结束后,西门子不会让您保持在孤立无援的状态。甚至在安装之后,也可快速方便地进行调整。

让发电厂成功启动运行

此阶段的任务是使电厂启动并投入正常运行!在运行调试的所有阶段,西门子都会伸出援助之手。具有凝聚力的各个团队中的西门子工程师进行合作,确保控制技术执行预定功能,一切都顺利进行。通过深入的专门技术知识,西门子为调试工程师提供支持。我们工作,可让过程技术系统正常运行起来。西门子产品线中还包括 IT 信息安全服务(甚至在调试期间)以及认证援助(如功能安全性和故障安全)。

发电厂调试给参与各方都带来很大压力。联合努力导致电厂一举成功启动的时刻,是一种最美好的感觉。
了解有关西门子 DCS 技术的更多信息

访问 SPPA-T3000 页面

您的信息来源

在这里,您可找到可以下载的资料、联系详情以及西门子服务链接。

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

培训

我们通过全球范围的 31 个培训中心提供定制化培训。您将获益于我们的专家网络。

在线客户门户

在我们独有的客户门户网站上,您可以直接了解最新信息、新闻与产品详情。请把握市场脉搏。

控制技术服务

全天候的专家支持、现场服务、全球备件物流 – 西门子服务可确保您的设施保持其价值。 Enjoy long-term confidence.

全球范围的设施

全球范围内的 3000 多个设施都证明了西门子专家的能力。西门子能够应对所有种类发电厂中最为复杂的自动化挑战,并通过已经过证明的结果来确保客户顺利实施项目。

适用于世界上最先进 CFB 锅炉装置的 DCS

0 (I/Os)

每个机组

0 (信号)

通过 OPC 连接

0 个智能现场设备

(MCC/MOV),通过每个机组的100 个 PROFIBUS 环路进行连接

西门子众多成功项目之一是韩国的 Samcheok 绿色电站 1 号和 2 号机组。西门子客户 KOSPO 因 SPPA-T3000 的工程组态和诊断数据库和智能现场设备所带来的优化资产管理而获得报偿。西门子与 KOSPO 的合作伙伴关系还包括一个操作员培训模拟器,可帮助提高控制室中效率和效能。

下载

白皮书:利用沿整个发电价值链实现的数字化

运行安全性和可靠性是发电企业的重要要求,而且生产系统高度复杂,但由于计算机的广泛采用,数字化已在生产系统中实现。在这方面正连续取得进展,而生产运行中数据使用量的日益增加提高了客户价值。本文介绍了沿电厂的整个端到端价值链的数字化应用,重点放在汽轮机和蒸汽动力发电厂上面。在各组件的设计期间,使用了基于大数据的概率方法。重点放在生产过程上的工业 4.0 可大大提高产品质量(例如,通过计算机辅助设计与制造的闭环链)。控制系统的人工智能将电厂设备和自学习优化算法联系起来,大大提高了运行性能。运行记录的大数据分析与工厂的数字化双胞胎相结合,可实现基于状况的维护,优化检修,从而为客户增加价值。要下载白皮书,请填写下面的表。

联系方式

我何时可以为您的发电厂项目提供帮助?

通过将经过反复检验的稳定技术与持续创新相结合,可以增强电厂性能。西门子将与您合作以获得众多优势:西门子的熟练专家将确保您的新发电厂项目满足运营者的所有控制要求,并确保一切精准无误地运行。请现在就与西门子联系,我们可以携手合作,使您的项目成为又一个成功案例。

西门子何时能将自身专门技术用于您的项目?

联系我们