Benson® 技术

高效、灵活、可靠的蒸汽生成技术

Benson 技术是用于在发电厂中大规模生成蒸汽的一种成熟方法。此方法的核心是一次通过原理。与滑压运行相结合,可实现极为高效、灵活、可靠的电厂运行。西门子的 Benson 技术和相关 Benson 许可证可对具体蒸汽发生器加以改进,从而提高电厂性能。阅读下文进行了解或联系我们。

我们与您一起探讨您面临的挑战

联系方式

西门子历史沿革

Benson 许可证历史沿革

1925 年,西门子获得使用 Benson 专利的权利,并在 1926–27 年间,在柏林-加藤菲尔德建造了第一台大型 Benson 锅炉。西门子对该技术加以改进,并将其开发为一种国际公认的大型蒸汽发生器标准。1933 年,西门子决定不再在其设施中制造蒸汽发生器,而是基于其专利和专有技术来授予制造许可证。这个故事仍在继续:

Benson 技术

经验与专门技术

自 1933 年以来,全球范围的领先蒸汽发生器制造商都使用西门子 Benson 许可证来制造 Benson 蒸汽发生器。今天,西门子的 Benson 技术已在现代高效发电厂的燃气式蒸汽发生器和热回收蒸汽发生器中广泛采用。

适合最新发电厂应用的出色技术

今天的联合循环发电厂需要比以往更加高效和灵活,原因是,它们必须:

  • 覆盖高峰负荷并
  • 用作可再生能源的后备能源

在这方面,Benson 热回收蒸汽发生器可做出重要贡献。由于其具有独一无二的一次通过设计,可快速灵活启动联合循环发电,同时保持高循环效率。Benson 热回收蒸汽发生器的构造可以为水平或垂直,可布置到任何发电厂架构中。

 

与桶式蒸汽发生器相比之下的优点:

  • 由于没有压力限制,可以提高蒸汽参数
  • 减温器流量与桶式热回收蒸汽发生器相比降低,部分负荷运行和高环境温度下的效率提高
  • 运行灵活性提高:对启动和负荷变化期间的燃气轮机负荷瞬变没有限制,并且对可能的管道燃气的负荷瞬变没有限制

1999 年,首座采用 Benson 热回收蒸汽发生器 (HRSG) 的连续循环发电厂(390 MW Cottam CDC,位于英国)成功进行了试运行。迄今为止,100 多个 Benson 热回收蒸汽发生器已完成运行调试或正在处于建设阶段。

超临界压力实现最高效率

蒸汽动力发电厂的整体效率体现在每个方面:不管是要减少排放,还是要提高经济效率。提高效率的最佳方法是选择较高蒸汽参数。借助于一次通过原理,蒸汽发生甚至可在临界压力下进行。迄今为止,已制造的 Benson 锅炉的最高压力达 310 bar。

 

为灵活电厂运行做出贡献

Benson 蒸汽发生器尤其适合灵活的滑压运行:采用 Benson 蒸汽发生器的蒸汽动力发电厂可在很宽的功率输出范围内,承受每分钟 4-6% 的负荷瞬变。甚至在部分负荷下,也能确保较高电厂效率。

 

针对复杂构造,进行具体优化

Benson 蒸汽发生器可根据具体燃气条件进行精确调整:根据所用燃气,可以使用不同大小和几何形状的燃炉。此时的一个重要因素是,水/蒸汽侧的功能不受限制。Benson 燃气发生器的构造中可采用各种各样的燃气系统,包括流化床燃烧系统。

 

近来,采用垂直内螺纹管的 Benson 蒸汽发生器已成功获得市场认可。基于 Benson 低质量流量设计,这种蒸汽发生器具有突出运行特性,同时投资成本低,可靠性高。

 

迄今为止,已有 1300 台 Benson 燃气式蒸汽发生器已通过运行调试。

良好的开端是成功的一半

由于连续进行研发,Benson 蒸汽发生器具有出色的运行特性且性能极为可靠。西门子甚至对这种技术进行了完善:通过大量工作来优化蒸发器管中的传热、压力降和两相流动的稳定性。西门子还自身拥有 Benson 试验装置。来自试验的结果产生了世界最大的有关蒸发器管传热和压力降的数据库,并为西门子 Benson 设计软件提供支持。

 

另一个重点领域是开发与 Benson 特定相关的控制方案,它们为确保具体系统的最佳运行做出重要贡献。

西门子提供的许可与服务

深厚的技术知识

西门子 Benson 许可证适用于燃气式蒸汽发生器以及热回收蒸汽发生器。它主要涉及 Benson 蒸汽发生器中蒸发器系统的热力学和热工水力设计。

该许可证基本包含以下组成部分:

  • 使用西门子专利来制造 Benson 蒸汽发生器
  • 使用专门开发和高度专业化的 Benson 设计软件
  • 培训与咨询
  • 转移最新研发结果

除提供 Benson 许可证外,西门子还就与一次通过式蒸汽发生器的蒸发器系统有关的问题为公用事业公司提供建议。

 

下载燃气式 Benson 蒸汽发生器的成功案例

下载 Benson 热回收蒸汽发生器的成功案例

下载 Benson 被许可方列表

下载与支持

您的信息来源

在这里,您可找到详细联系信息以及西门子所提供的服务的下载内容。
成功案例

全球精选案例

联系方式

提升蒸汽发生器的性能

Benson 技术与众不同。我们将为您的具体需求找出适宜解决方案。

向我们讲述您面对的特定挑战

联系方式