SIMARIS project
通过 SIMARIS project 简便、快捷地规划配电系统
通过这个免费的 SIMARIS project 软件,可快速概览楼宇建筑内配电系统的空间要求:从中压级直至电气装置的配电柜。它可促进快速而方便地组装所需的电力配电柜和相应的保护与分断装置。这样就可以快速确定预算并自动生成技术规格。
立即注册以获得 SIMARIS 规划工具
在使用 SIMARIS design 或 SIMARIS project 20 天之后,需要进行注册。
- 若要不受时间限制地使用 SIMARIS design 9 和 SIMARIS project 5.2,需要进行注册。
- 您可在此处注册 SIMARIS design 9 的基本版以及 SIMARIS design 9 专业版。为了激活 SIMARIS design 9 专业版,请另外填写随许可证书收到的授权码。
- 从您提供的数据,将会生成软件启动时必须导入的个人许可文件。
- 注册后,您还将获得充分支持,例如,获得有关新版本或更新方面的信息。当然,我们将以保密的方式处理所有数据。
从此站点,可以下载提供有 9 种语言、用于规划电力配电的免费工具 SIMARIS project。
SIMARIS project 可在指定的国家和地区使用。针对其它地区的应用,西门子正致力于扩展该产品线,并包括在将来的版本中。
使用 SIMARIS® project,方便地计算空间要求和预算
您是否需要快速概览建筑物内配电系统的空间要求?您是否还要获得快速成本计算的基准?那么,您需要一种适当的规划软件工具。免费的 SIMARIS project 软件可在从中压级直至电气装置配电柜的整个产品线内提供规划支持。
SIMARIS project 的优点
- 自动选择和定位匹配的部件和配电柜系统
- 快速概览空间要求和预算
- 对从中压级直至电气装置配电柜的所有设备进行端到端规划
- 操作直观而方便
- 通过用户友好的输出选项进行归档记录,如图形视图和技术规格
- 便于根据变化的设施使用情况和系统扩展进行改动
- 规划后的系统可存储在类似项目的收藏夹库中
- 可导入 SIMARIS design 项目
方便而可靠的操作
您不需要有关西门子设备及其订货号的详细信息,因为 SIMARIS project 可根据输入的参数自动做出选择。此时,软件会将每个开关设备部件或配电柜的接线、控制和测量等考虑在内。另外,还可以将在 SIMARIS design 创建的电网图导入到 SIMARIS project 中,不再需要设备选型,项目结构自动生成。
保持灵活
额外节省时间:您可将在 SIMARIS project 中所规划的典型装置类型另存为收藏夹,并在以后的新项目中反复使用。另外,随后还可以优化或更改设备选型之后自动草拟的装置。只需点击以下鼠标,即可生成所规划系统的技术规格。这在规划变得更加详细且还需要规定预算时显得尤其重要。为了确定详细成本(最新且与特定地区相关)并且将来获得项目支持,您只需将已准备好的项目文件发送给西门子联系人,该联系人将针对配电系统中的所有设备制定一个预算大纲。请更进一步了解 SIMARIS curves 的功能!
联系伙伴
西门子 SIMARIS 联系伙伴乐于就软件本身以及您当前正在开展的项目的任何问题为您提供帮助。如果您尚未下载软件,他们还将提供一张含有 SIMARIS design、SIMARIS project 或 SIMARIS curves 的光盘。