能源供应商面临日益增加的成本压力和收益压力。通过将老龄化结构现代化的需求以及在管理电网方面日益增加的工作,现正在收紧预算。收入来源日益受到低效发电装置的威胁,需求放缓。由于新供应商的竞争加剧,监管者更加关注新项目的效益,因此情况进一步恶化。积极主动接受创新技术可有助于系统地简化电网管理工作,最大限度地减少新系统的开支,从而节省资金以用于投资替代商业模式的开发。
明智的投资决策
必须准备好电网以应对未来的挑战。数字分析和控制技术可帮助企业最好地利用现有资产,并使其适应改进的负载分布。要确定电网投资带来最大价值的关键领域,企业必须深入了解当前的电网状况。例如,在德国瓦滕东克,市政公共事业公司SWK Stadtwerke Krefeld和西门子使用智能电表的电力快照分析来评估关键电网参数。
公司甚至可开发全新的电网拓朴结构,具有长期电网规划和智能资源网络,而该智能资源网络可网络化链接主要技术到控制级别的一切,例如,使用Spectrum Power激活网络管理。作为德国维尔德波尔茨里德研究项目IREN2的一部分,西门子利用电力技术国际(PTI)的深入电网规划专业知识以及诸如电力系统仿真器(PSS)等创新工具,来确定最低成本的最佳电网结构。试验显示,可降低高达40%的扩充成本。这为拓扑发电厂做好了准备,该发电厂包括使用可再生能源为停电提供了高度稳定性和弹性,极具经济效益。
降低成本也是能源密集型行业的当务之急。例如,西门子帮助其客户Buenavista del Cobre将能源成本降低了50%,同时将停机时间缩短了60%。公司通过设立分布式控制中心(DCC),建立了一个现代化、透明和易于管理的电网。
我很高兴成为这个前瞻性项目的一部分,回答能源安全的重要问题。“网络测试结果有助于将网络扩展成本降低40%。像德国这么宽广的国家,在全国范围内,网络扩展成本总计高达数十亿欧元。Arno Zengerle, 能源村Wildpoldsried的村长
持续成本优化 - 成功的关键
随着时间的推移,获得和维持竞争优势首先取决于公司不断调整所有业务领域效益的能力。这就是未来趋势所在。然而,这并非仅是独立措施计划的问题。其要求协力合作,在整个价值链中整合和利用各种资源,以持续利用效益潜力。支持特定需求响应程序的数字软件和硬件解决方案,可预防昂贵的高峰负载,并且通过自动化简化整个电网运营。有效的管理数据是此处的决定性因素。西门子EnergyIP NTL解决方案收集、汇总和分析了数据,以最大程度降低非技术性损失。巴西最大的能源供应商巴西电力公司,将此平台与现代高级量测体系(AMI)硬件相结合。这一结合使得公司能更有效地利用其现有资源、提高生产力并将每年的损失降低约2.6太瓦时。
同样在工业方面,许多企业也面临着提高能源效益的挑战。西门子使用云基平台,帮助跨国汽车零部件制造商海斯坦普将这一关键成本因素降低了15%。在西班牙塞维利亚的西门子智能电网控制中心,持续监控所有14个连接电厂的能源消耗,使得公司能够实时准确地分析消耗驱动因素。能源消耗的下降以及对生产优化潜力和预测维护能力的深刻见解,意味着海斯坦普可期待仅在短短三年内即可分期摊销。
更多信息:
利用新的融资和运营模式
重组能源系统是一项巨大的任务,只有尽可能有效利用所有可用资源,这一任务才可实现。电网运营商在此承担了大部分财务和组织的责任。如果我们增加越来越多有辨识能力的投资者和改变组合激励管制,则运营商几乎会不可避免要考虑新的融资模式和运营模式。如果明智地将资本支出转至较低的运营成本方面,则这将会节省资源,随后用于开发新业务模式或进一步优化现有业务。西门子为客户提供了基于“即服务”理念的大量创新解决方案,提供多种应用程序作为管理服务,例如微电网管理、误差定位和SCADA。客户还可依靠公司的数字中心解决方案来监控资产性能、诊断问题和有效规划和管理产能利用率。
此外,西门子提供创新融资理念,例如出租业务或“保存消费”模式作为其金融服务投资组合的一部分。其中德国最大电池存储解决方案装置就是这一理念的最好示例。本地电网运营商SWW Wunsiedel GmbH需要6MW的存储解决方案来保持其电网稳定。公司选择西门子Siestorage电池存储系统,从长远来看,将可自给自足。通过积极参与储备电力市场而产生的额外收入来源,涵盖了10年合同期间的租赁支付,SWW Wunsiedel还额外确保其服务所在地区的长期供应安全。
更多信息: