驱动系统服务 — 模拟或数字

驱动系统服务 Key Visual

我们确保您的生产持续运行,并为持续改进提供基础

我们随时准备在所有领域为您提供帮助,利用西门子经验和技能为整个低压驱动系统提供一系列服务,包括 SINAMICS 变频器和 SIMOTICS 电机。在您机床的整个生命周期中,只要有所需要,我们都会随时随地为您提供帮助。

是否想要持久提升生产系统效率?

咨询我们

西门子驱动系统服务创新

开始您的数字化转型

数字驱动系统服务

西门子服务数字化是迈向与客户合作新阶段的重要一步。我们增加了新的功能来扩展我们传统的服务范围。对电机和变频器的运行和性能数据进行有针对性的评估,有助于您提高系统的可用性和效率,并提高生产率。实现成功的三大步骤:

合理见解,支持您做出决策

数字化检测为您的工厂驱动系统数字化提供有效支持。您可以获得有关将电机和变频器连接到 MindSphere 的具体建议。西门子公司训练有素的技术人员以标准化的形式现场记录您的工厂和机床数据,而不会中断您的生产流程。然后,由中心位置的专家评估将驱动系统连接到 MindSphere 的机会,并在此基础上制定定制的建议。作为数字化检测的一部分,详细的系统和机床分析消除了项目特定的障碍,并为您选择数字化未来提供了所需的透明度。

 

了解有关数字化检测的更多信息

合理连接,助力更大的成功

使用西门子连接模块实现驱动系统和 MindSphere 之间的理想连接。为了可视化驱动参数和优化驱动系统,MindSphere App — Analyze MyDrives 和 电机适用的 SIDRIVE IQ Fleet 提供了必要的透明度。如果您愿意,我们可以设置 MindSphere App — 并为您组态驱动参数。

 

了解有关连接的更多信息

 

了解有关具体实施的更多信息

改进流程,优化维护

高级算法和预测服务可将数据转化为有价值的信息,帮助您不断改进流程。这其中包括延长机床使用寿命、节约成本和提高质量。我们可以通过引入一个持续监测系统来提高工厂可用性并在早期规划维护工作,从而实现这一目标。您可以受益于西门子传统服务,如备件和维修服务、服务协议和现代化计划,包括升级和改造,以提高您的工作效率。

主动计划维护

驱动系统的预测性服务

从被动维护转变到主动维护!

驱动系统预测服务是一个标准化服务选件,用于通过优化服务周期和活动来提高您的工作效率。我们结合西门子专家支持和 MindSphere App,确保您的电机和变频器的运行状态尽可能地透明,并提供有关即将进行的维护的详细信息。同时,您可以从简化的订单流程中受益,以规划、执行和记录您的维护活动。

 

了解有关驱动系统预测服务的更多信息

 

每个行业都需要特定的预测服务。我们基于广泛的行业专业知识开发了这些服务。 

 

了解更多信息

西门子服务组合

专为您设计的服务

如何长期缓解风险?由何人来帮助解决技术问题和故障?何时可以进行改装?如果发生严重的情况,我可以向何人求助?这正是我们创建模拟和数字驱动系统服务来满足您需求的原因。

您如何从我们为您传动系统提供的服务中受益

  • 提高生产率
  • 确保工厂可用性
  • 成本节约
  • 优化资产和资源管理

支持您的所有任务

随时随地免费运用西门子在产品、系统和服务各个方面积累的专业知识。在工业在线支持中,可以查找到手册、视频、规划数据、产品主数据、3D 模型和论坛,可以在其中与其他用户和专家互动。

 

了解更多信息

定制和专业

西门子专家可通过电话快速、专业地协助解决所有技术问题。即使您对已经停产或不再提供的产品有疑问,仍然可以寻求帮助。我们将通过电子邮件或回电为您提供定制的建议。

了解更多信息

服务请求的可靠处理

我们经验丰富、合格的维修技术人员可帮助调试、维护和优化您的驱动系统,如果需要维修,人员可以迅速到达现场。

 

了解更多信息

提高可靠性,无论远近

远程支持、移动诊断和远程诊断是三项用于确保较高可用性的服务包。这两项“远程”服务可通过远程提供有针对性的支持,响应时间快。远程支持提供改进的故障排除服务,而远程诊断支持对您的驱动组件进行持续监测和优化维护。借助移动诊断,西门子服务专家可通过移动测量设备以合同约定的时间间隔从您的传动系统中读取数据,以满足您的需求,从而确保较有效地利用时间和材料。

 

了解有关远程支持的更多信息

 

了解有关移动诊断的更多信息

 

了解有关远程诊断的更多信息

确保运营

受益于全面的备件策略 — 如果发生故障,或者采取预防措施来优化您的备件管理。西门子服务包括产品交付、更换或维修、产品升级、功能测试、全面检修……所有这些都有最低库存要求。

 

了解更多信息

规避风险

西门子定制服务协议可确保快速响应时间,并由合格的服务专家进行最快的故障修复。定制服务包,表示我们可以在您变频器的整个使用生命周期内提供合适的服务。这其中包括优先的故障修复、提供备件可用性相关的透明度,以及提高您技能的培训课程,因此,可以较大限度地利用您的驱动系统。

 

了解更多信息

投资几乎没有风险

节能投资是长期抑制成本的一种方式,即使确切的节能量通常比其他生产层面的投资更难计算。想象一下,利用您的节能来为投资融资!这就是合同能源管理的目的,这种模式可将您的投资风险降到最低。

 

了解更多信息

下载与支持

使用西门子服务组合

在此,您可以查找到有关驱动系统服务各个方面的有用信息和联系方式。
Siemens world map

在此查找到您最近的联系人

您的西门子专属联系人期待您的交流。从项目咨询到专业服务或支持,使用西门子联系数据库快速查找到适合您需求的专家。

查找联系人