西门子工业技术培训中心

学习正当时

今天,我们对知识的需求与对职业的选择一样,多样且不断变化。为了我们的工作、职业生涯和自身的发展,我们需要不断地学习,学习的内容更多,时间更长。数字化时代变革已经到来,它带来知识迭代与重构的同时也改变着我们对于知识的获取方式和手段。西门子工业技术培训中心在这里提供了有效的学习解决方案,任何人都可以随时以需要的方式使用。学习工业知识正当时。 

手机端用户请搜索微信小程序“西门子官方工业商城”

官方工业商城(PC端)

SITRAIN personal

SITRAIN personal

培训课程均由西门子经验丰富的认证专家团队精心打造

与师同行共求优越,西门子工业技术培训中心可以助您不断受益于专业培训讲师的经验指导,以及真实可靠的实操演练。无论是在您的工作现场还是在我们的培训教室,这都可成为传授知识的优选方式。

数字化企业

数字化企业

更快打入市场以及更灵活地响应市场变化,是当今工业领域所面临的挑战。把现实世界和数字世界融合在一起会带来无数的机会。借助于西门子工业技术培训中心,您将找到沿全价值链实现数字化性能的技术与数字化专门知识。

TIA博途/ SIMATIC S7-1500

TIA博途/ SIMATIC S7-1500

为了帮助实现数字化转型,西门子提供了有关 TIA Portal 的全系列的课程。重点放在 SIMATIC S7-1500 系统、维护与编程的培训上面。培训课程除了涉及S7-1500系统,还包含有关编程语言、操作员控制与监视系统、驱动技术、工业通信和安全技术等内容。 

经典STEP7/ SIMATIC S7-300/400

经典STEP7/ SIMATIC S7-300/400

为了帮助您轻松应对传统 S7 控制器系统的运行与维护,西门子提供了有关 SIMATIC S7-300/400 的全系列课程。重点放在 SIMATIC S7-300/400 系统、维护和编程的培训上面。培训课程除了涉及S7-300/400系统,还包含有关编程语言、操作员控制与监视系统、变频器技术、工业通信和安全技术的内容。

PCS7/PCS neo 过程控制系统

PCS7/PCS neo 过程控制系统

过程控制系统课程为初学者和高级用户提供从PCS7/PCS neo基础知识到高级知识的全面而详细的介绍。另外,所有培训课程都包含一系列实际操作练习,以便学员能够立刻在培训设备上操作以巩固所学知识。

培训适合以下系统:

SIMATIC PCS7/PCS neo、SIS、SIMIT。

SINAMICS 驱动技术

SINAMICS 驱动技术

西门子工业技术培训中心丰富的驱动课程为SINAMICS 系列变频器的初学者和高级用户提供全面、详细的知识和实践练习。

培训适合以下系统:

SINAMICS S120 和 SINAMICS G120 低压变频器、SINAMICS V90 / S210、SINAMICS G130 / G150 / S150、SINAMICS DCM。

SINUMERIK 数控系统

SINUMERIK 数控系统

关于SINUMERIK 的服务、项目规划和编程方面的专业知识正在持续发展。西门子工业技术培训中心为用户使用 SINUMERIK 完成日常工作提供了支持帮助。SINUMERIK 课程培训可帮助用户做出可靠决策,提高技能和创新优势,并教授如何以有效方式和高效率来使用适当的组件与系统。

培训适合以下系统:

SINUMERIK 840D sl、SINUMERIK 828D。

SIMOTION 运功控制系统

SIMOTION 运功控制系统

西门子工业技术培训中心提供的SIMOTION系列课程将教授用户使用 SIMOTION 的硬件和软件组件,如何编程并在需要时进行故障排查。 

西门子工业网络专家 国际认证培训

西门子工业网络专家 国际认证培训

毫无疑问,数字化代表着工业化的未来,而工业网络通信在实现数字化的过程中扮演着必不可少的角色。每个企业都必须确保他们有能力规划、设计、运行和维护与IT 网络可靠、安全互连的工业网络。这也正是西门子提供专门设计的工业网络培训课程的原因,这些课程旨在帮助用户成功实现成为工业网络专家这一目标。

 

汽车标准

汽车标准

西门子工业技术培训中心为汽车行业线体商/OEM 和维护人员提供汽车标准培训课程,例如,面向大众汽车的 VASS 标准课程和面向戴姆勒集团的 integra 标准课程。这些培训课程未提供在线注册,若想咨询,请直接联系西门子培训顾问。

线上课程及混合课堂

线上课程及混合课堂

在工业数字化革命的时代,人员技能是取得成功的关键因素,这涉及到每个公司中的每个人。持续不断的专业发展可确保竞争力和竞争优势。WBT 的目的是提供当前全球范围内的相关技术动态。培训课程在结构安排上可清晰易懂地快速说明每个不同主题。与计划在本地举办的培训研讨会不同的是,WBT几乎可随时随地在线参加,全天 24 小时可观看任意次。

SITRAIN-Digital Industry Academy

势已至 学之时

西门子工业技术培训中心

从 1991 年至今西门子工业技术培训中心为中国本地工业客户持续提供专业化、标准化、高质量的产品和技术课程及人才发展解决方案,从课程的调研、开发、计划、到培训实施全流程覆盖。目前我们在中国拥有北京、上海、广州、沈阳、武汉、成都 6 个官方自主运营管理的培训中心。

经过 30 年的不断发展,我们积累了大量的行业培训成功经验,根据不同行业的特点,结合企业短期需求与长期人才培养目标,量身定制课程方案,每年为近千家企业客户提供优质服务。同时随着新科技的普及,我们也为广大个人客户提供了更加便捷、高效、自主的学习平台和课程产品,让更多的爱学之士能够足不出户就可以享受到源自厂家的专业指导,经验分享与技术认证,助力个人在激烈的职场竞争与职业发展中能够先人一步。

联系我们
培训中心地址及联系方式

 

下载与支持

只需点击几次鼠标,即可获得想要的内容