改装和改造服务

改造服务

即使是最好的技术最终也会逐渐过时。因此,机器设备很容易达到极限,尤其是在今天要求不断提高的情况下。工厂运行人员需要的是智能解决方案,以便能够达到生产力和性能目标,同时为其投资提供保护。这也正是西门子改装与改造服务的目标。

我们乐于为您提供建议

联系西门子

改装与改造

保护投资,面向未来。

过时的机器设备会带来计划外停产、低能效、高维护成本等问题。作为运营者,您需要做出是否投资新的设备或对现有设备进行大修或将其升级到最新技术水平的重要决定。

我们的专家将根据具体情况帮您做出正确决定,这样,您就可以经济地延长机器设备的运行寿命。通过升级改造(换言之,通过由硬件、软件和机械部件组成的全面产品与服务),这一目标通常可以顺利实现。另一个替代方案是有针对性的改造,这涉及用新设备替换旧设备。这两种措施都是实现长期投资安全性的关键因素,每种措施都具有自身的投资价值。而且,每种措施都会很快得到回报,例如,通过节约能源或挖掘更多优化潜力以帮助降低运行成本。在由西门子专家对旧机器设备进行有系统和胜任的彻底改造之后,您将对这些机器设备所具有的性能感到惊异。 

有系统地提高机床可用性

如果机床的机械部件仍处于良好状态,但其控制和/或驱动部分已不再是最新水平,这种情况正适合采取西门子的数控系统改造措施,与进行新的投资相比,通常更加经济。我们提供的服务包括将具体部件升级到最新技术状态,包括采用新的 Sinumerik 和 Sinamics 控制与驱动技术、面向车间的编程以及(如有必要)机械大修。优势包括:停产时间缩短,机器循环速度更快,因而生产力更高;精度更高,操作与编程更简单,从而质量提高;备件的长期供应得到保证。无论是更换控制单元和驱动器,还是实施机械改造或全面的解决方案,我们的解决方案将根据您的具体要求精确定制。 

成功提高生产力

灵活生产和避免瓶颈是成功的关键标准。尤其是对于负荷系数较高、使用强度很大的机床,最大限度利用生产能力会带来巨大经济利益。通过“提高生产力”服务,我们可对配备有 Sinumerik 840D 的机床的生产潜力进行分析与评估。随后通过模拟对生产力提升措施进行验证,然后再在机床上执行。

用户的优势在于:加速和优化机器生产过程,生产力提高达 15%;加工时间缩短,质量不会下降,因而直接带来单位成本降低;西门子专家负责以系统化和时间优化的方式来实施,机器停产时间缩短。“提高生产力”服务可降低生产能力瓶颈,帮助您满足客户要求。借助于生产 IT 措施,可以挖掘更多优化潜力。

获取适合将来的成熟技术

对于较旧的生产设备,如果机械部分包含很大比例的钢制部件,或者自动化系统已过时且易于出现故障,建议进行改造。有两个理由:第一,改装成本比采购新机器要低 20 – 60%,而且订购新机器需要很长时间才能交货。

我们拥有相关技术和专门领域的知识,可成为您的改造项目的理想合作伙伴,提供您所需的一切:从全面咨询到按计划实施。我们的定制方案基于最新技术,并遵循一个清晰定义的实施流程;该流程完美符合您的要求、时间框架与预算。这些方案包括设计和选择正确的驱动装置和电机,并考虑人员与机器方面的所有安全要求。我们的模块化结构方案可以满足您的具体要求。结果是,您的机器因可用性、生产力和能效都得到提高而恢复到具有突出性能的最新技术状态。

优化整个驱动系统

驱动系统需要在数十年内(某些情况下,要在恶劣运行条件下)安全、可靠地运行。因此,驱动系统及其所有组件会承受很高程度的磨损,在多年运行过程中,这些因素也会增加计划外停产的风险。通过采取具体改造措施,可以避免这种风险。

我们在改造计划中提供了全面选项(对于西门子产品和第三方产品都一样),可用来提高投资安全性,同时最大限度提高工厂中已安装的驱动装置的可用性、可靠性和能效。优化后的能效也对公司的生态环境资产负债表产生积极影响。

在我们的集成驱动系统 (IDS) 改装解决方案中,我们采取了一种全盘方法,该方法聚焦于由电机、变频器、齿轮箱组成的完整驱动系统。我们的综合改造方案包括各种选项,其中必有一种满足您的要求。

用于实现长期工厂可用性的创新服务

除硬件平台的预防性维护外,已安装软件组件的维护与更新对基于 PC 的控制系统的生命周期成本也十分关键。为了将设备和整个工厂保持在最新技术水平,我们采用 IT 环境中的创新技术,如基于数据的服务、虚拟化和云平台解决方案。我们将与您一起来挖掘工厂的全部潜力,通过升级改造使其适合将来的情况。

成功案例

成功的改装与改造项目

了解我们的客户如何借助西门子技术与领域专门知识将其机器设备升级到最新技术水平。

联系方式

定制化服务

我们的专家乐于就定制升级改造项目的方案设计、规划和实施为您提供建议。