PSS®ODMS - Software de modelado y análisis de redes de transporte basado en CIM

PSS®ODMS: su software de modelado y análisis de redes de transporte basado en CIM

PSS®ODMS alinea estrechamente los mundos real y virtual, permitiéndole utilizar una única fuente de verdad para todas sus necesidades de modelado y análisis de redes

Los estudios y análisis de las operaciones de transmisión son tan buenos como los datos o modelos en los que se basan. Con la solución polivalente PSS®ODMS, podrá crear, gestionar, validar e intercambiar fácilmente modelos de red para utilizarlos en estudios de planificación a largo plazo, en la planificación operativa a corto plazo y en el funcionamiento del sistema en tiempo real.

Software PSS®ODMS

Su solución de confianza para el modelado y análisis de redes de transporte basado en CIM

PSS®ODMS es una herramienta de modelado y análisis de redes basada en CIM que tiende un puente entre múltiples dominios de servicios públicos. Proporciona a los planificadores de sistemas de energía, planificadores de operaciones, operadores de sistemas y gestores de TI una variedad de capacidades.

Encuentre su aplicación

Ventajas únicas para cada aplicación

Gestión e intercambio de datos sin fisuras en múltiples dominios de servicios públicos

Al diseñar e implantar una solución de gestión de modelos de red basada en estándares, AEP puede aprovechar las tecnologías emergentes del sector en torno a la gestión y el análisis de datos.
Eric Hatter, director del programa T-Nexus de American Electric Power

Producción automatizada, repetible y precisa de casos de previsión resueltos

Cumplir los requisitos de la ENTSO-E para garantizar un intercambio de datos interoperable

Anticipar, evaluar y mitigar los problemas en tiempo real sin desplegar un SGA completo

Ahorre tiempo, reduzca los errores y simplifique el proceso de creación de casos fuera de línea basados en datos en tiempo real

Normalmente, un solo cliente no se encuentra con todos estos casos de uso simultáneamente. Por ello, PSS®ODMS puede tener un precio y ser implementado en diferentes configuraciones, para que pueda obtener sólo la funcionalidad que se ajuste a sus casos de uso. PSS®ODMS es muy modular, lo que permite añadir funciones con el tiempo.

Mejorar la eficiencia y garantizar la fiabilidad

Gracias a su flexibilidad, despliegue ligero, facilidad de uso, compatibilidad con CIM (IEC 61970), arquitectura abierta, APIs públicas y perfecta integración con herramientas de planificación como PSS®E, PSS®ODMS puede beneficiar a empresas eléctricas de diversos tamaños y funciones, incluyendo TSOs, ISOs, RTOs, autoridades de balance, coordinadores de fiabilidad y utilidades integradas.

 

Los beneficios incluyen:

  • Mayor eficiencia en sus flujos de trabajo de intercambio de modelos / procesos empresariales
  • Mayor grado de precisión en sus estudios, modelos y simulaciones de sistemas eléctricos
  • Aumento de la fiabilidad/seguridad del sistema eléctrico
  • Menos infracciones/multas reglamentarias
  • Cumplimiento llave en mano de los principales requisitos normativos en torno a la precisión de los modelos, los registros de auditoría, el análisis de la red y el intercambio de modelos, así como los formatos de datos y modelos de la red
Lanzamientos de PSS®ODMS

¿Qué hay de nuevo en PSS®ODMS?

Eche un vistazo a las últimas novedades de productos y noticias.

Gestión del modelo de red

Nueva función de plantillas

En estrecha colaboración con nuestros clientes, hemos desarrollado una función que permite a los usuarios predefinir elementos según la estructura CIM. Posteriormente, se pueden utilizar fácilmente durante el proceso de modelado de la red. Agiliza el proceso rellenando previamente ciertos valores y también puede habilitar una opción para obligar al usuario a introducir un valor durante el uso de esa plantilla.

 

Nueva función para limpiar el modelo mientras se copia

Aunque PSS®ODMS mantiene un historial completo de los cambios del modelo, incluidos los elementos eliminados, la base de datos puede llegar a ser bastante grande con el tiempo. Con esta nueva mejora, los modelos pueden copiarse con una opción adicional para eliminar los elementos borrados y comprometidos. Esto reduce significativamente el tamaño de la base de datos para su uso posterior.

 

Soporte para más elementos

¿Ha visto que PSS®ODMS v12.1 ha implementado más modelos y funcionalidades que son cada vez más necesarios para su trabajo diario, como las máquinas asíncronas? PSS®ODMS v12.2 introduce soporte para aún más elementos Los condensadores síncronos son ahora totalmente compatibles con esta versión, lo que significa que los usuarios pueden modelar estos elementos en CIMEdit y dentro del diagrama directamente. Otros elementos como los equipos críticos, las contingencias (CA) o los esquemas de protección de la integridad del sistema (SIPS) son también mejoras de las funcionalidades existentes.

 

Soporte para condensadores síncronos

Con la próxima versión, los condensadores síncronos son compatibles con CIMedit y con todas las funciones de análisis. Esto ayuda a simular un comportamiento más preciso de la red en el caso concreto de que se incluya un condensador síncrono. Los atributos necesarios y definidos "por la norma CIM" también están ahora disponibles.

 

Mejora del comportamiento de conmutación del interruptor y del seccionador

Basado en los comentarios de los usuarios, PSS®ODMS 12.2 soporta un manejo mejorado de la conmutación de los interruptores y seccionadores. En los casos en los que se hayan utilizado seccionadores para dejar fuera de servicio elementos, también se accionará el disyuntor adyacente. Esta función puede activarse o desactivarse fácilmente según las necesidades del usuario.

 

Soporte para el tipo de núcleo del transformador

Con PSS®ODMS 12.2, también se introduce en el modelado el tipo de núcleo del transformador. El tipo de núcleo del transformador se refleja en la exportación del PSS®E y produce la configuración correcta del transformador teniendo en cuenta el tipo de núcleo y el tipo de conexión.

 

 

Gestión del modelo de red

Apoyo a los datos de programación de EnergySource

El estándar CIM no define una forma de modelar el programa de generación para cim:EnergySource. PSS®ODMS v12.1 proporciona una clase extendida PTI pti:EnergySourceOpSchedule para permitir la creación de un programa de generación para cim:EnergySource. Estas programaciones pueden utilizarse para el estudio de análisis en PSS®ODMS o exportarse a PSS/E como datos de programación del generador.

  

Nueva opción para eliminar perfiles y modelos

Los perfiles permiten una forma más eficiente de intercambiar datos, ya que definen un conjunto específico de datos que deben incluirse para que sólo se exporten los datos de interés, evitando que los datos innecesarios vayan y vengan entre el productor y el consumidor. PSS®ODMS v12.1 mejora aún más las capacidades de gestión de perfiles al introducir la posibilidad de eliminar perfiles y sus correspondientes modelos de conjuntos de autoridad de modelado.

 

Soporte ampliado para la modelización de subestaciones PSS®E

PSS®ODMS v12.1 proporciona la capacidad de autogenerar IDs de subestaciones y nodos PSS®E en CIMedit. Esto permite un intercambio de diagramas más fluido entre PSS®ODMS y PSS®E.

 

 

 

Soporte de PSS®E v35 .rawx

PSS®E v35 introdujo un nuevo formato de archivo para sustituir el archivo "raw" por un archivo "rawx", que se convertirá en el formato de datos estándar basado en texto para PSS®E en el futuro. El nuevo formato RAWX es un almacenamiento de datos compatible con JSON y legible para el ser humano. PSS®ODMS v12.1 proporciona la opción de importar desde y exportar a rawx para todos los elementos nativos de PSS®E para permitir una transición más fácil.

 

Soporte para nuevos elementos

Se introducen nuevos elementos de equipo en PSS®ODMS 12.1, incluyendo la máquina asíncrona, la fuente de energía y el elemento PowerElectronic de CIM17.La máquina asíncrona se representa como máquina de inducción para mantener la coherencia con el PSS®E.Estos nuevos elementos son ahora compatibles tanto con la gestión del modelo de red como con el análisis de la misma.

 

 

Soporte para configuraciones complejas de control de derivación conmutada

Además del control de la derivación conmutada en las tensiones de la sección del bus, la derivación conmutada puede configurarse para regular la salida de potencia reactiva del convertidor de línea de CC de la planta o del VSC. Además, la derivación conmutada puede utilizarse para ajustar la admitancia de otra derivación conmutada.

 

Nuevo formato para guardar el caso

Para los modelos de red más grandes, el tiempo de carga de los casos guardados (.sav) ha sido extremadamente largo.La estructura de .sav se ha rediseñado en PSS®ODMS 12.1 para mejorar el tiempo de carga en más de un 100%, lo que aumenta el rendimiento, especialmente en las redes más grandes.El antiguo formato .sav ya no es compatible y no puede cargarse en la nueva versión de PSS®ODMS

Gestión del modelo de red

 

Interfaz de usuario mejorada con ventanas acoplables

La interfaz de usuario se ha renovado para mejorar su experiencia con funciones modernas. Las nuevas características le permiten no sólo separar la interfaz gráfica de PSS®ODMS, sino también hacer flotar la ventana de salida. Organice fácilmente las ventanas de acuerdo con sus necesidades con la capacidad de ventanas acoplables. Esto simplificará el trabajo diario, ya que podrá no sólo acoplar/desacoplar la ventana de datos y de salida, sino también colocar los diagramas uno al lado del otro. Para los que no quieran acoplarse, basta con pulsar un botón y volverán al aspecto original.

Reimplementación de las
APIen .NET Core para simplificar las integraciones </x-1>El siguiente paso de la reimplementación de las API se puso en marcha con PSS®ODMS 12.0. Las APIs CIMdbNET y PMdbNET han sido reimplementadas en .NET Core para simplificar la integración entre plataformas. Aproveche la entrega de paquetes NuGet para integrar todas las API de .NETCore en sus procesos de automatización. Esto reducirá la información requerida y el total de archivos necesarios para los temas de integración, además de permitir una integración multiplataforma por primera vez gracias a .NETCore.

 

Soporte básico para el modelo CIM17 actual
El estándar CIM es un estándar en evolución y siempre cambiante en el tiempo. Inicie la transición al nuevo estándar, ya que PSS®ODMS v12.0 es uno de los primeros productos compatibles con CIM17. Empezar a evaluar el aspecto y el comportamiento del modelo CIM17 para facilitar la futura transición. Como CGMES 3.0 también se basará en CIM17, esto le permitirá obtener una vista previa de los posibles cambios en su modelo.

Indicación del estado del dispositivo energizado/desenergizado, distinto del indicador de control en servicio

El control en servicio es consistente con la propiedad Equipment.inService que es una bandera para saber si el equipo está disponible para el análisis de la red. El estado de los dispositivos energizados/desenergizados indica el estado eléctrico real del equipo.

 

Mejoras en los transformadores de tres devanados

  • Soporte de tomas LTC y PS entre los diferentes devanados del mismo transformador de tres devanados - PSS®ODMS ahora soporta el modelo de transformador de tres devanados con control de transformador LTC y control de desfasador en diferentes devanados.
  • Nueva opción de clasificación de cortes para generar contingencias de cortes completos en transformadores de tres devanados- </x-1>Tres devanados de un transformador de tres devanados pueden considerarse ahora como una (N-1) contingencia. Esto permite que el usuario decida tener tres contingencias separadas para las interrupciones de los devanados o sólo una para una interrupción del transformador completo de tres devanados.

 

Se ha actualizado el flujo de energía para soportar el modelado de múltiples derivaciones conmutadas en el mismo bus

Ya no es necesario consolidar las derivaciones de los interruptores en un solo elemento. Todas las derivaciones conmutadas conectadas a un bus se controlan simultáneamente, y la potencia reactiva se asigna en función del valor RMPCT individual. Esto le permitirá lograr modelos más realistas con múltiples derivaciones de conmutación por bus con la capacidad de controlar y ajustar las derivaciones de forma independiente en el flujo de energía

 

Soporte de PSS®E v35 .raw

PSS®ODMS es ahora totalmente compatible con la nueva versión principal de PSS®E (v35). Esto significa que podrá importar y exportar casos con el archivo PSS®E en bruto, y comparar los modelos PSS®E. y aprovechar todos los nuevos elementos implementados en PSS®E v35. Esta funcionalidad estará disponible tanto para CIM16 como para CIM17.

 

Mejoras continuas en la última compatibilidad de PSS®E con los interruptores de nodos

La extensión del número de nodo se agrega en el modelo CIM para almacenar la información del nodo del modelo de ruptura de nodos. Esto garantiza que el número de nodo regulado sea coherente en la exportación bruta de los datos del equipo regulador. La identificación del bus dividido se ha mejorado para alinearse con la última compatibilidad de PSS®E con los interruptores de nodo.

 

Los mensajes en memoria para las actividades de análisis de la red eliminan los archivos temporales PSSOMESSAGE

Los mensajes generados por las actividades de análisis de red se guardan ahora como búfer en la memoria y se muestran sólo en la ventana de salida. Esto elimina los indeseados archivos temporales PSSOMESSAGE creados bajo los directorios de trabajo. La salida de mensajes a un archivo es soportada por la llamada a la función pssoPy.

Gestión del modelo de red

Reimplementación de las API de CIMdbNET para soportar el multihilo

Las APIs de CIMdbNET reimplementadas ahora soportan el multithreading, lo que permite al programa mejorar la eficiencia del procesamiento. Al dejar de depender de las APIs COM, fue un paso fundamental para mejorar la automatización e introducir las APIs web en futuras versiones.   

 

Importe y vincule rápidamente los perfiles de los clientes a uno o más conjuntos de autoridad de modelado

La funcionalidad de importación se ha trasladado a una ubicación de nivel superior en CIMedit para que sea más cómodo importar perfiles definidos por el usuario (asociar perfiles de clientes). Una vez importado el perfil, los usuarios pueden vincularlo a uno o más de los ModelingAuthoritySets (MAS) relacionados al mismo tiempo. A continuación, los usuarios pueden exportar el perfil relacionado directamente desde la MAS seleccionada.  

 

Compatibilidad con Python 3.7 para todas las API de Python

PSS®ODMS es ahora compatible con Python v3.7 para todas las API de Python, ya que Python 2.7 llegará al final de su vida útil a finales de este año.

Configuración ilimitada del tamaño del modelo para la versión de 64 bits

Con la última versión x64 de PSS®ODMS, los usuarios pueden aumentar libremente la configuración del tamaño del modelo para el análisis de redes, que estaba limitada a una configuración de 50.000 buses en versiones anteriores (nota: la memoria de programa utilizable está limitada por el espacio disponible en la RAM de la máquina). El límite de configuración de 50.000 buses se sigue aplicando a la versión x86 de PSS®ODMS.

 

Ajustes de control AC/DC editables para el convertidor VS
Ahora es posible cambiar los ajustes de control del convertidor VS en un caso de estudio. Esta funcionalidad también se proporciona a través de la API de pssoPy. Esto permite la personalización de los modos de control HVDC.

 

El modo de control del convertidor VS puede ahora cambiarse cómodamente en la hoja de red, lo que permite a los usuarios aplicar un modo de control diferente para el análisis de la red y los cambios de red en un solo caso. Esta funcionalidad también está disponible a través de las APIs de Python, lo que permite la creación de scripts personalizados para cualquier modo de control VSC-HVDC.

 

Mejora de la lógica del estimador de estado (SE) para tener en cuenta los ángulos del devanado del transformador

El estimador de estado ahora considera los ángulos de conexión del devanado del transformador (por ejemplo, 30 grados para Y-Δ). Esto mejora la precisión de la estimación del estado y los resultados del flujo de potencia posterior a la ES cuando se miden los flujos en los transformadores del cambiador de tomas de carga (LTC) con desplazamiento de ángulo.

 

Gestión del modelo de red

Reimplementación de las
APIen .NET Core para simplificar las integraciones </x-1>El siguiente paso de la reimplementación de las API se puso en marcha con PSS®ODMS 12.0. Las APIs CIMdbNET y PMdbNET han sido reimplementadas en .NET Core para simplificar la integración entre plataformas. Aproveche la entrega de paquetes NuGet para integrar todas las API de .NETCore en sus procesos de automatización. Esto reducirá la información requerida y el total de archivos necesarios para los temas de integración, además de permitir una integración multiplataforma por primera vez gracias a .NETCore.

 

Nuevo cliente OPC de Arquitectura Unificada (UA)
El nuevo OPCsync admite el protocolo OPC UA (Arquitectura Unificada) además de los protocolos heredados (OPC DA y OPC HDA). OPC UA aprovecha los puertos configurables, lo que permite que el protocolo sea más amigable con los cortafuegos y que el servidor pueda ejecutarse en sistemas operativos Windows y Linux, ya que es independiente de la plataforma. Por último, el nuevo OPCsync permite la suscripción a múltiples puntos de ajuste, así como la resolución de puntos muertos.

 

El Análisis de Contingencias soportamúltiples conjuntos de límites detensión
</x-1>Al igual que las violaciones de flujo, el Análisis de Contingencias puede ahora soportar múltiples conjuntos de límites (normal y de emergencia). Esto le da más flexibilidad para elegir los diferentes conjuntos de límites que utiliza para el Análisis de Contingencia.

 

Más información sobre las versiones de PSS®ODMS:

Página de ayuda al usuario

Descargas y asistencia

Más información sobre PSS®ODMS

¿Quiere saber más sobre nuestro software de modelado y análisis de redes basado en CIM? Aquí encontrará toda la información más reciente sobre PSS®ODMS, incluidos folletos, seminarios web, enlaces de asistencia y mucho más.

Soporte de ventas al cliente

Referencias

PSS®ODMS en acción

Clientes de todo el mundo se benefician de nuestro software de modelado y análisis de redes de transmisión basado en CIM.

Contacte con

Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas

Los estudios y análisis de las operaciones de transmisión son tan buenos como los datos o modelos en los que se basan, por lo que es fundamental utilizar una herramienta integral para la gestión y el mantenimiento de los datos. Póngase en contacto con nosotros para saber cómo PSS®ODMS puede ayudarle a afrontar sus retos de modelado y análisis.

¿Está interesado en implantar PSS®ODMS?

Contacto con nosotros

Temas relacionados