返回“洁净室”

处理有毒和高活性物质、将过氧化氢作为消毒剂使用以及粉尘爆炸危险都会增加火灾风险。西门子的洁净室解决方案可针对这些危险提供最大程度的保护。

Image

灭火

Sinorix™ 针对洁净室火灾风险提供了理想灭火解决方案。在资产保护方面,Sinorix 可针对更多类型的火灾提供可靠灭火。

Image

火灾探测

由于采用智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火灾探测器可提供极为精确和快速的火灾探测和报警。如果气流或者空调与通风系统阻止烟雾到达火灾探测器,那么吸气式火灾探测器可确保尽可能早的探测。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保通过清晰的语音通告来描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“洁净室”

仅当您为人员与宝贵的生产设施提供可靠保护的情况下,才能实现生产的长期安全、顺利进行。洁净室环境需要最高水平的技术保护措施。您可通过精确控制和监视风量并控制空气压差区来提供人员保护。用于控制进出并避免交叉污染风险的一体化门禁控制和视频监视系统仅仅是用来确保安全可靠的工作环境的众多解决方案中的几个。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

门禁控制

西门子的门禁控制解决方案可集中记录用户活动并对所有人员的存在有一个清晰的概览。它们实时合并来自门禁控制服务器的信息、人员档案信息、设备与维护数据以及出入历史记录,然后再做出是否允许某个人在特定时间进出特定区域的决定。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

Image

预防污染

通过控制和管理受限区域(如洁净室和敏感的生产区域)的人员进出,西门子的预防交叉污染解决方案可帮助客户执行充分的预定措施步骤,最大限度降低人员、过程、设施和设备带来的交叉污染风险。

返回“洁净室”

供暖、空调和通风系统占洁净室总能源成本高达 70%。因此,降低能源成本的唯一方式是连续监视和优化这些系统。西门子的解决方案可基于各种因素(如房间使用情况或颗粒物浓度)来控制换气率,探测所需的欠压或超压,并动态调整控制过程。

Image

基于需求的通风控制

无论是监视层流单元还是测量过流量,空气流量传感器都能够可靠测量流速并记录流动方向。这样就能够动态调整换气率并连续监视流量。

Image

房间控制

便利的房间显示可用来迅速概览关键房间参数。警告和违反限值的情况自动用颜色变化突出显示。另外,关键报警以普通文字的形式显示。

Image

气锁互锁系统 (AIS)

整个气锁控制系统自主运行,并可根据具体要求快速而方便地进行调整。通过集成,还可由气体探测技术执行锁定以及动态调整吹扫时间等。一体化的门禁控制能够可靠控制人员流动。

Image

HVAC 控制

这方面的例子包括:采用精确调节电磁阀进行精确控制,进行室内空气压力和体积流量控制,以及使用经过校准的湿度和温度传感器。在运行楼宇中能耗最高的设备时,可通过这些产品的高质量和可靠性取得最高能效。

Image

照明

只有采用高度一体化的楼宇自动化系统的楼宇才有资格获得能效等级 A。西门子的一体化解决方案提供了用于实现这种突出性能的最佳平台,因为基于需求来调整照明与遮阳是西门子洁净室方案的基本组成部分。

返回“洁净室”
Image

通过 CMT 进行环境监测

紧凑型监视技术 (CMT) 能够可靠监视室内环境条件以及关键环境中的颗粒物。一个预配置的控制柜含有数据采集、可视化和归档所需的全部组件。操作是通过集成式触摸面板或联网 PC 进行的。另外,也可以连接到气锁控制系统或存在状况探测器等。CMT 确保符合电子记录法规,如 FDA 21 CFR 第 11 部分或 EU GMP 附录 11。

Image

颗粒物测量

ISO 洁净室标准(ISO 类别 2 到 9)以及 ASHRAE 洁净空间技术委员会概括了颗粒测量要求。西门子的一体化解决方案不仅允许对所有通道的测量值进行简单监测与分析,而且允许使用该信息来动态调节空气流速,从而大大降低能源成本。

返回“实验室”

为了保护员工、资产和企业,连续性是一个非常重要的主题。借助于消防安全系统,西门子可帮助您建立一个全面的安全与安防解决方案。西门子的解决方案可及时探测出危险并触发火灾报警,在火灾蔓延之前立即做出应急响应。

Image

通风柜火灾探测与灭火

西门子的对象保护系统可为通风柜提供可靠火灾探测和有效灭火。根据具体要求,该系统可方便地进行量身定制,并全面集成到火灾报警系统中。

Image

火灾探测

采用新的 ASAtechnology™ 技术的高可靠性火灾探测器可早期检测烟雾、热量和火焰等火灾参数Sinteso™ 多传感器火灾探测器尤其适用于实验室,可进行快速、可靠的火灾探测,另外还可检测有毒的一氧化碳浓度。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保通过清晰的语音通告来描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“实验室”

实验室中的人员经常处理危险或有毒物质。因此,必须对设施安全措施进行设计,以便在所有情况下为用户和环境提供保护。西门子的安防解决方案将多个来源的信息加以合并(例如,门禁控制、人力资源记录和历史访问趋势),以确定是否允许进入。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

门禁控制

更多的公司都在寻找利用生物计量特性的全面解决方案,以方便和有效的方式进行识别。通过集成一个 ID 中心生物计量框架 (ID Center Biometric Framework),西门子提供了一种生物计量身份验证策略,该策略奠定了一种高级、灵活和可扩展的定性解决方案的基础,该解决方案也可用于一般门禁控制应用。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

Image

通风

实验室通风系统能够极为精确地控制任意类型的风量控制装置或测量装置(如果需要,以很高的响应速度), 从而确保与通风系统相连的所有设备都能够安全使用,且室内换气和室内空气压力始终处于安全状态。所有受控装置都处于监控中,并在发生故障时立即发出报警。另外,发生系统和通信错误时,也会发出报警。

返回“实验室”

通过采用楼宇自动化和控制系统,配有最优技术的实验室提供了无数节能机会。向系统提供的信息越多,设施的运行状况越佳,同时长期提高安全性与舒适性。

Image

通风柜控制

在使用期间,通风柜可以控制排风量。这种控制是通过测量前窗扇的开度实现的。通过这个打开的表面,控制器可根据实际需要来降低或提高通风柜风量。这一功能对实验室的能量消耗有很大影响,具体取决于室内配置。由于前窗扇在不使用时会自动关闭,可额外节约能量。

Image

HVAC 控制

西门子提供了丰富的楼宇自动化系统和 HVAC 产品,适用于各个应用领域(如供暖、通风、空调和冷却),满足每种技术要求。西门子楼宇自动化系统可根据实际需求高效管理所有这些装置。

Image

楼宇自动化和控制系统

Desigo CC 楼宇自动化和控制系统是西门子实验室解决方案的基础。该系统可确保通风柜控制、室内空气压力控制、室内换气和温度控制的最佳集成,提高安全性并降低成本。

Image

可变管道压力控制装置

通过降低管道中的压力,可以额外降低能量消耗。例如,在室内没有人员期间,可实现极低的风扇转速。

Image

基于需求的通风控制

一般而言,每个控制装置都控制一个或两个室内排风或送风流量。控制器相互通信以交换实际值和状态。有关所调节空气的实际需求的信息传送至空调机组 (AHU) 控制器。这些控制器现在能够根据室内实际需求,尽可能高效地控制空调机组。

Image

实验室空气终端设备

根据风阀位置,VAV 终端箱可能是管道系统中高压力损耗的原因。西门子的实验室解决方案从所有受控的 VAV 风阀获取有关风阀实际位置的信息。借助于这种信息,系统可以检测出具有较高压力损失的 VAV 终端箱。该系统尝试自动将风阀的压力损失降低至最小值。

Image

时间表

降低能耗的一种极有效方法是根据房间的人员占用情况来控制实验室房间内的换气率。主控制器装置中的管理功能提供了一个功能强大的时间表工具,可用来在房间占用之后将房间从占用模式切换到未占用模式。

返回“实验室”

绿色实验室解决方案是多种产品、解决方案和服务的组合,可让实验室更节能并提高性能。由于实验室需要进行通风以保证工作人员安全和研究工作完整性,需要消耗大量能量(通常是办公楼宇的 3 到 8 倍)。试验室中三分之二的能量消耗与满足换气要求和舒适性控制相关。

Image

通风柜窗扇管理

窗扇管理策略不仅是技术上的,也是程序上的。这种程序性策略包含了用户教育与意识培养。西门子通风柜控制器的“窗扇警报”(Sash Alert) 功能可提醒用户降低窗扇。此功能在与窗扇管理活动配合使用时最为有效。实验室管理人员和设施人员也可将窗扇高度监视作为一种管理工具使用,用来保证窗扇关闭。

Image

实验室需求控制通风

实验室需求控制通风可根据空气质量来调整换气率。实验室空气质量通常可通过测量挥发性有机物 (VOC) 和其它污染物的浓度来确定。

Image

实验室性能和可持续性服务

实验室性能和可持续性服务是一种根据实际情况来持续改善设施性能的服务方案。这种服务通过分析设施运行数据和能量使用信息来提供指南。

返回“绿色实验室解决方案”

绿色实验室解决方案是多种产品、解决方案和服务的组合,可让实验室更节能并提高性能。由于实验室需要进行通风以保证工作人员安全和研究工作完整性,需要消耗大量能量(通常是办公楼宇的 3 到 8 倍)。试验室中三分之二的能量消耗与满足换气要求和舒适性控制相关。

Image

CV 实验室换气率降低

降低实验室换气率是一种根据当前规范和指南以及最低通风柜排放补风要求来调整实验室换气率的策略。

Image

风机系统压力降低

通过最大限度降低系统运行静压,可以优化送风和排风系统风机能量消耗。

Image

再热能量降低

通过采取降低实验室换气率的其它措施,可以降低房间送风量,从而有效降低房间级别所需的再热能量。

Image

降低通风柜最小风量

降低最小排风要求还会降低室内补风要求,从而节约能量。由于待加热或冷却的室外空气量降低,节约了能量。仅当通风柜排风推动实验室风量时,才会实现这种降低。

返回“绿色实验室解决方案”

绿色实验室解决方案是多种产品、解决方案和服务的组合,可让实验室更节能并提高性能。由于实验室需要进行通风以保证工作人员安全和研究工作完整性,需要消耗大量能量(通常是办公楼宇的 3 到 8 倍)。试验室中三分之二的能量消耗与满足换气要求和舒适性控制相关。

Image

CV 到 VAV 的转换

从恒风量到变风量的转换是一种控制策略,这种控制策略可基于通风柜的排风量来调整实验室换气率。根据窗扇位置,通过保持恒定的迎面速度,可以控制通风柜的排风量。通风柜窗扇关闭后,排风量降低。送风量随后降低以维持室内正压。

Image

CV 到二状态转换

二状态转换是一种控制策略,这种控制策略可基于房间占用情况来调整实验室换气率。由于实验室中无人时待加热或冷却的室外空气量降低,节约了能量。

返回“关键性存储室”

西门子提供了可靠性极高的消防安全系统,可以尽可能早地检测出明火和阴燃火。

Image

灭火

西门子性能可靠的灭火解决方案可以量身定制以满足关键性存储室的需要,确保尽可能限制产品的损坏。

Image

火灾探测

大型关键存储设施中的火灾探测尤其具有挑战性。使用西门子的智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火焰探测器可在火势进一步发展并在储存的宝贵资产中蔓延之前,尽可能早地探测出火灾并发出报警。

Image

报警和疏散

通过早期介入,可以避免关键存储设施中可能发生的严重破坏,从而为人员和资产提供高效保护。

返回“关键性存储室”

关键存储设施存放着各种类型的原材料、包装材料和制成品。安全可靠的关键存储设施必须具有一个多方面的存储系统,它不仅保证材料安全,而且还便于移动贵重货物。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程,从而有助探测蓄意破坏并核实各种活动。

Image

门禁控制

尤其像仓库这种只有获得授权的人员使用门禁卡(智能卡等)才能进出的安防区域,高效的门禁控制尤其重要。通过西门子的一体化门禁控制技术,可根据时间、位置和人员来控制每个区域,满足具体需要。西门子可提供专用门禁控制方案以防止未授权的人员进入敏感区域,并保证宝贵财产的安全。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

返回“关键性存储室”

重要储存区域提供了无数节能机会。从楼宇自动化和控制系统、集成的平均动力学温度算法直至环境监测,西门子提供的专用技术可以保证贵重物品的安全并在适宜温度下储存;同时,西门子技术可提高仓库的能源效率。

Image

气锁互锁系统 (AIS)

整个气锁控制系统自主运行,并可根据具体要求快速而方便地进行调整。通过集成,还可由气体探测技术执行锁定以及动态调整吹扫时间等。一体化的门禁控制能够可靠控制人员流动。

Image

HVAC 控制

西门子提供了丰富的楼宇自动化系统和节能型 HVAC 产品,适用于各个应用领域(如供暖、通风、空调和冷却),满足每种技术要求。西门子楼宇自动化和控制系统可高效管理这些领域,最大限度降低能源成本并提高客户的利润。

返回“关键性存储室”
Image

通过 CMT 进行环境监测

紧凑型监视技术 (CMT) 能够可靠监视室内环境条件以及关键环境中的颗粒物。一个预配置的控制柜含有数据采集、可视化和归档所需的全部组件。操作是通过集成式触摸面板或联网 PC 进行的。另外,也可以连接到气锁控制系统或存在状况探测器等。CMT 确保符合电子记录法规,如 FDA 21 CFR 第 11 部分或 EU GMP 附录 11。

Image

集成的平均动力学温度 (MKT) 算法

使用平均动力学温度 (MKT),可精确计算环境对质量的影响。

返回主页
Image

指挥和控制

今天,企业和公共楼宇建筑通常安装有一个以上安防系统。功能强大的指挥和控制系统提供了一站式管理应用,可将所有安防系统组合为一个系统。指挥和控制系统提供集中报警管理、监视与控制,可以保障人员、过程与资产的安全。

Image

企业安防

西门子提供的企业范围安防解决方案可帮助缓解与安全和安防有关的风险和业务中断,从而公司能够将精力集中在核心业务上面,始终如一和负责任地确保最高客户满意度。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

Image

群发通告

无论是有关停车场车位已满的日常提醒消息,还是需要让人员脱离危险的紧急情况,清楚的沟通始终都十分重要。Desigo 群体通知是一种高效而灵活的应用,它采用今天最常见的通信技术来向 Desigo CC 楼宇管理平台提供通知功能,确保相应信息一直传达给适当人员。

返回“动物研究设施”

处理有毒和高活性物质、将过氧化氢作为消毒剂使用以及粉尘爆炸危险都会增加火灾风险。西门子的研究设施解决方案可确保人员安全,并为动物提供保护。

Image

灭火

Sinorix™ 针对洁净室火灾风险提供了理想灭火解决方案。在资产保护方面,Sinorix 可针对更多类型的火灾提供可靠灭火。

Image

火灾探测

由于采用智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火灾探测器可提供极为精确和快速的火灾探测和报警。如果气流或者空调与通风系统阻止烟雾到达火灾探测器,那么吸气式火灾探测器可确保尽可能早的探测。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保提供清晰的语音通告并描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“动物研究设施”

综合安防解决方案提供了为人员、动物和研究工作提供保护的安全环境。一体化的系统提供单一控制,对整个设施内的入侵情况、安全漏洞和内部人员流动进行监控。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

门禁控制

借助于西门子的门禁控制解决方案,可集中记录用户活动并清晰概览存在的所有人员。它们实时合并来自门禁控制服务器的信息、人员档案信息、设备与维护数据以及出入历史记录,然后再做出是否允许某个人在特定时间进出特定区域的决定。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

返回“动物研究设施”

通过采用楼宇自动化和控制系统,配有最优技术的实验室提供了无数节能机会。还可通过提供基于所需参数来设置报警环境的系统来确保研究质量。这种技术有助于大大降低人为错误并确保动物的正常生活。

Image

基于需求的通风控制

无论是监视层流单元还是测量过流量,热流传感器都能够可靠测量流速并记录流动方向。这样就能够动态调整换气率并连续监视流量。

Image

房间控制

便利的房间显示可用来迅速概览关键房间参数。警告和违反限值的情况自动用颜色变化突出显示。另外,关键报警以普通文字的形式显示。

Image

HVAC 控制

这方面的例子包括:采用精确调节电磁阀进行精确控制,进行室内空气压力和体积流量控制,以及使用经过校准的湿度和温度传感器。在运行楼宇中能耗最高的设备时,可通过这些产品的高质量和可靠性取得最高能效。

Image

照明

只有采用高度一体化的楼宇自动化系统的楼宇才有资格获得能效等级 A。西门子的一体化解决方案提供了用于实现这种突出性能的最佳平台,因为基于需求来调整照明与遮阳是西门子洁净室方案的基本组成部分。

返回“生物防护设施”

西门子可帮助您开发出全面的生命安全解决方案。西门子解决方案可及时探测出危险并触发火灾报警,并在火灾蔓延之前立即启动灭火过程。

Image

灭火

Sinorix™ 针对生物防护设施提供了理想灭火解决方案。在资产保护方面,Sinorix 可针对更多类型的火灾提供可靠灭火。

Image

火灾探测

由于采用智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火灾探测器可提供极为精确和快速的火灾探测和报警。如果气流或者空调与通风系统阻止烟雾到达火灾探测器,那么吸气式火灾探测器可确保尽可能早的探测。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保提供清晰的语音通告并描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“生物防护设施”

综合安防解决方案提供了为人员、资产和研究工作提供保护的安全环境。一体化的系统提供单一控制,对整个设施内的入侵情况、安全漏洞和内部人员流动进行监控。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

返回“生物防护设施”

供暖、空调和通风技术占洁净室总能源成本的高达 70%。因此,降低能源成本的唯一方式是对这些系统进行优化。西门子的解决方案可基于颗粒物浓度来控制换气率,探测所需的过流量,并动态调整过程控制。

Image

基于需求的通风控制

无论是监视层流单元还是测量过流量,热流传感器都能够可靠测量流速并记录流动方向。这样就能够动态调整换气率并连续监视流量。

Image

房间控制

便利的房间显示可用来迅速概览关键房间参数。警告和违反限值的情况自动用颜色变化突出显示。另外,关键报警以普通文字的形式显示。

Image

HVAC 控制

这方面的例子包括:采用精确调节电磁阀进行精确控制,进行室内空气压力和体积流量控制,以及使用经过校准的湿度和温度传感器。在运行楼宇中能耗最高的设备时,可通过这些产品的高质量和可靠性取得最高能效。

Image

照明

只有采用高度一体化的楼宇自动化系统的楼宇才有资格获得能效等级 A。西门子的一体化解决方案提供了用于实现这种突出性能的最佳平台,因为基于需求来调整照明与遮阳是西门子洁净室方案的基本组成部分。

返回“生物防护设施”
Image

通过 CMT 进行环境监测

紧凑型监视技术 (CMT) 能够可靠监视室内环境条件以及关键环境中的颗粒物。一个预配置的控制柜含有数据采集、可视化和归档所需的全部组件。操作是通过集成式触摸面板或联网 PC 进行的。另外,也可以连接到气锁控制系统或存在状况探测器等。CMT 可确保符合电子记录法规,如 FDA 21 CFR 第 11 部分或 EU GMP 附录 11。

Image

集成的平均动力学温度 (MKT) 算法

使用平均动力学温度 (MKT),可精确计算环境对质量的影响。