Unter einer Lastbank versteht man einen steuerbaren Verbraucher bestehend aus ohmschen Widerständen, die eine variable Last nachbilden. Diese Komponente wird dazu eingesetzt, das Netz gezielt zu belasten. Die Reaktionen einzelner Systemkomponenten, wie zum Beispiel des Batteriespeichers, aber auch des Gesamtsystems werden durch den Einsatz der Lastbank untersucht und optimiert.
Leistung: 0 bis 150 kW, einstellbar