有关新过程控制系统的问题与答案

有关新过程控制系统的宝贵知识

便捷访问

便捷访问

如何确保所有参与项目的专家始终能访问所需信息?

˟

便捷访问

一个完全基于 HTML5 的过程控制系统,所有被授权人员都可使用一个浏览器和安全的 Internet 连接,随时随地访问该系统。

远程访问

远程访问

如何通过远程有效的访问分布在不同位置的工厂?

˟

远程访问

所有分布的系统都通过Web 全面集成到一个中心控制室内,可通过基于 Web 的操作员终端,快速、方便而安全地通过浏览器进行访问。

跨专业团队协作

跨专业团队协作

通过新的过程控制系统,如何能够更高效地在同一个项目中跨专业合作?

˟

跨专业团队协作

任务包可以在项目开始时就分配好,通过面向对象的中央数据库,以及会话功能,所有专家可以并行工作。任务包的分配可以按照工艺单元分配,或者按照硬件/工艺的方式分配。

直观的操作

直观的操作

新的过程控制系统操作为什么如此友好?

˟

直观的操作

它具拥有直观的用户界面和面向所有任务的统一工作台,具有面向对象的数据管理功能,以及专有的会话机制,能够实现过程控制管理的高度一致。

面向对象

面向对象

什么是面向对象的数据模式?

˟

面向对象

面向对象意味着,无需离开相关背景环境,即可处理一个过程对象的不同参数。所有数据信息均统一集中管理,并确保相关使用者所获得数据的一致性。

智能助手

智能助手

面对不断增长的信息量,如何才能快速关注到与我相关的?

˟

智能助手

面对纷繁的信息处理需求,智能助手能帮助大大简化日常工作,它能实现与控制系统便捷高效的交互。例如,通过语音控制或无缝连接的 AR 和 VR 应用程序实现人机交互。

全球协作

全球协作

如何保障将来仍可以通过分布在全球各地的团队来有效执行项目?

˟

全球协作

例如,如果位于德国的 Klaus 需要位于印度的 Ragavan 提供帮助,他只需通过加密电子邮件发送相应项目的链接, Ragavan 通过身份验证后,他就可以直接处理项目数据。

工作流优化

工作流优化

如何改进控制室和维护人员之间的协作?比如,在调试期间?

˟

工作流优化

将来,一个人就能够独立的通过平板电脑或便携式 PC 实现回路测试。您可以访问所有系统数据,通过在系统界面中点击按钮,即可实现在工程组态和监视控制状态中自如切换。

基于Web的
网络技术

基于Web的网络技术

当前我必须在安装了系统的本地客户端上完成项目所需的组态编程工作。采用新系统后,这种情况有何变化?

˟

基于Web的网络技术

完全基于 HTML5 的系统架构,可以实现通过常规(或移动)设备即可访问,仅仅需要有一个新版本的浏览器、安全的 Internet 连接,以及授权的访问权限和身份验证。

易用

易用

过程控制系统常常十分复杂,以致于操作和安装都很复杂。我是否需要将一个 SCADA 系统与小型工厂配合使用?

˟

易用

新系统结构清晰且操作直观,易于学习使用,使工作变得高效。该系统便于通过安全 Internet 连接来管理,适合规模很小的应用。

可扩展性

可扩展性

我的工厂正在运转中。新的过程控制系统是否能够实现不中断生产就能增加新设备?

˟

可扩展性

是的。甚至在运行期间,也可随时进行扩展。您只需使用现有的工程组态系统和现有操作台,由于采用 HTML5,无需单独升级操作员站,并且可通过 Web 来安全可靠地添加其它用户。

模块化

模块化

面对过程工业最高标准和要求,PCS neo的模块化功能否可以提供支持?

˟

模块化

只需通过界面按钮,即可加载新模块或成套装置,并以数字方式连接到其它模块和控制系统中 — 即插即用:工厂装置遵循模块化原则,并在运行期间实现端到端的协调统一。