voltar

Entreposto de autocarros elétricos (incl. carga de oportunidade)

Os autocarros eléctricos são um dos avanços mais promissores para reduzir as emissões poluentes e melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades. Oferecem custos operacionais significativamente mais baixos e podem já superar os autocarros convencionais em termos de custo total de propriedade.

   voltar

Empresas

O momento perfeito para carregar um carro elétrico. Os empregados passam até 70% do seu dia no trabalho, os visitantes passam 20-70%. Com o número crescente de veículos elétricos, as expectativas de responsabilidade e de hospitalidade das empresas estão a mudar.

   voltar

Bombas de gasolina e paragens de camiões

Ao carregar um carro eléctrico, a expectativa é bastante simples: em certas situações, tem de ser tão rápido como com um veículo convencional. No entanto, isto coloca expectativas altas na rede, que é necessária para ser inteligente, estável e forte, sem causar novas perdas por eMobility. A boa notícia: as soluções existem.

   voltar

Centro Comercial

Devido à grande importância da electromobilidade nas áreas urbanas, as suas infra-estruturas - tais como centros comerciais - devem satisfazer as exigências da rede e as necessidades de todas as pessoas que trabalham numa cidade inteligente. Uma combinação perfeita para a sua oferta existente. As decisões dos consumidores sobre onde comprar, o que comprar e quanto tempo é gasto serão todas influenciadas pelas possibilidades de carregamento.

   voltar

Carregamento na autoestrada

Em certas situações, carregar um carro eléctrico tem de ser tão rápido como para um carro convencional. Isto, contudo, coloca expectativas muito maiores na rede, que é necessária para ser inteligente, estável e forte, sem causar perdas de e-mobilidade. As soluções existem.

   voltar

Soluções de estacionamento urbano

A redução dos gases de escape é uma tarefa importante para as cidades globais, quer para cumprir as normas actuais, quer para se preparar para o futuro. As cidades devem também ser atractivas em muitas áreas diferentes de mobilidade. As soluções de estacionamento urbano são necessárias e precisam de se enquadrar harmoniosamente na paisagem urbana. O resultado: ar puro e design integrado podem preparar o caminho para um futuro sustentável para a cidade do amanhã.

   voltar

Carregamento em Centro Logístico

Durante o processo de entrega, a condução do último km com veículos movidos a electricidade tem claras vantagens. Isto é especialmente verdade nos centros urbanos e zonas residenciais, pois elimina os fumos de escape e reduz significativamente o ruído quando comparado com os veículos convencionais movidos a gasolina ou diesel com motores de combustão interna. O custo total de uma frota de veículos eléctricos já é competitivo - e comprovado pela maior empresa de logística do mundo que utiliza a "Streetscooter" eléctrica.

   voltar

Parques de estacionamento e imobiliário

A electromobilidade actual é simultaneamente segura e eficiente. E está a crescer rapidamente, juntamente com a procura de uma infra-estrutura de carregamento que seja inteligente, flexível e compacta. À medida que as exigências aumentam, as soluções têm de caber perfeitamente nas garagens existentes ou construír produtivamente em novos estacionamentos.

   volar

Edifícios residenciais e de apartamentos

A experiência de condução do futuro não deve diferir muito da de hoje. Mas à medida que evolui, o condutor e as suas necessidades devem ser consideradas. A electromobilidade está a abrir caminho para uma nova era de transporte com soluções inteligentes, fiáveis e flexíveis na experiência de condução. E adapta-se tanto às casas e edifícios existentes como aos novos, que se tornarão ainda mais inteligentes e independentes.

   voltar

Hotel

O local perfeito para carregar um carro elétrico. Ficar durante a noite ou apenas para uma refeição, as expectativas dos hóspedes estão a aumentar. Proporcionar a oportunidade de carregar o carro vai melhorar a experiência do hóspede durante a estadia.

   voltar

Campus

Como parte das infra-estruturas futuras, mas também devido à definição antiga da palavra, onde a ciência e a tecnologia se encontram com o humano, a electromobilidade desempenha um papel integral. Ao oferecer aos hóspedes, ao público e às pessoas que nele vivem e trabalham, a possibilidade de carregar os seus veículos eléctricos.