Lösungen für die Glasindustrie

Digitalisierung erleichtert eine einfachere Anpassung an neue Marktsituationen
Die Anforderungen in der Glasindustrie haben sich geändert: Sie als Maschinenbauer müssen Ihren Kunden eine schnellere Anpassung der Produktionsprozesse ermöglichen. Die Digitalisierung mit dem Digital Enterprise Lösungsangebot bietet Ihnen dabei enorme Vorteile - angefangen vom Produktdesign über Produktionsplanung und, -engineering und Produktion bis zum Service. Unsere innovativen Automatisierungslösungen für die Bereiche Flach- und Hohlglas unterstützen Sie ein digitales Unternehmen zu werden.
Der digitale Zwilling in der Glasindustrie
Die Digitalisierung ist inzwischen ein zentrales Thema in fast allen Unternehmen der Glasbranche – und auch die nötigen Technologien sind jetzt verfügbar. Mit dem Fortschritt kommen neue Fragen auf: Wie und an welcher Stelle soll der Digitalisierungsprozess beispielsweise beginnen? Und welche Vorteile ergeben sich unterm Strich? Wer die digitalen Zwillinge näher kennenlernt, kommt den Antworten ganz nah.
Komplette und individualisierte Lösungen für den Maschinenbau in der Glasindustrie
Wir liefern - für jede Art der Herstellung, Bearbeitung und Veredelung von Glas - innovative Lösungen für Ihre Automatisierungs- und Antriebstechnik. Ideal abgestimmt und somit kosteneffizient für Ihre Anforderung. Für schnelle und präzise Abläufe in den hierfür eingesetzten Produktionsmaschinen kommen unsere innovativen Produkte und Komplettlösungen zum Einsatz und ermöglichen den Einstieg in die Digitalisierung mit unserem Digital Enterprise Portfolio.Flachglas - Flachglasherstellung
Siemens liefert für die komplette Elektrotechnik der Flachglasproduktion optimierte Lösungen. Während in der Rohstoffaufbereitung und im Ofenprozess die Prozessautomatisierung dominiert, spielen ab der Formgebung die Antriebstechnik und präzise Bewegungsführung (Motion Control) eine sehr wichtige Rolle.
Top Roller
Rollenkühlofen
Präzision und Ausfallsicherheit sind die wichtigsten Eigenschaften beim Abkühlprozess. Sowohl bei Stromausfall als auch beim Ausfall des übergeordneten Steuerungssystems müssen die Rollen unterbrechungsfrei mit der konstanten Geschwindigkeit weiterdrehen. Dafür bieten wir verschiedene, kostenoptimierte Lösungen auf Basis SINAMICS S120 (wahlweise SINAMICS G120) und SIMOTICS Reluktanzmotoren.
Kaltes Ende
Auch die Prozessschritte Schneiden, Befördern, Verteilen und Stapeln am ‚Kalten Ende‘ der Flachglasherstellung stellen hohe Anforderungen an die Antriebstechnik. Unsere Lösung bietet hohe Produktivität durch die Achssynchronität des Motion Control Systems. Kurze Engineering Zeiten ohne spezifisches Robotik Know-how werden durch die Handling Toolbox gewährleistet.
- Systemredundanz durch SIMATIC S7-1500H mit kurzer Umschaltzeit ca. 50 ms
- Hochpräzises Motion Control mit SIMATIC Drive Controller und SINAMICS S120
- Integrierte Kinematik-Funktionen als Technologieobjekt mit hervorragender Usability
- Smart Power Management Integration eines geeigneten Energiespeichers mit Leistungsmanagement in der Maschine, z.B. Schwungrad, Kondensator oder Batterie
Flachglas - CNC Flachglasbearbeitung
Präzision sowie Genauigkeit ist bei den Prozessschritten wie Schneiden, Schleifen, Bohren und Fräsen das A und O. Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an die Automatisierungstechnik und damit auch an den Maschinen- und Anlagenbauer.
Technik im Überblick
Wir bieten für jedes Glas-Bearbeitungszentrum eine an die individuellen Anforderungen angepasste Lösung - mit der offenen CNC-Steuerung SINUMERIK ONE bzw. SINUMERIK MC oder auch der Motion Control Steuerung SIMATIC S7-1500T (Kinematic Language, G-Code).
- Abdeckung des kompletten Anforderungsportfolios für die Glasbearbeitung
vom einfachen 3-Achs-Bearbeitungszentrum bis zur kompletten vollautomatisierten Produktionslinie von Automobilglas - Realisierung branchenspezifischer Visualisierungs- und Bedienkonzepte
dank der Offenheit von SIMOTION/SIMATIC und der SINUMERIK Plattformen ONE und MC - Kostengünstige vollwertige CNC-Steuerung SINUMERIK MC
optimiert für die Glasbearbeitung
Flachglas - Isolierglas
Die Isolierglas-Herstellung erfordert eine fehlerlose Produktion und muss dabei stets an die aktuellen Anforderungen angepasst werden. Mit unseren Lösungen wird ein effizienter und qualitativ hochwertiger Produktionsablauf gewährleistet.
Technik im Überblick
So garantieren die Motion Control Steuerung, das Umrichtersystem SINAMICS S120 sowie der Servomotor SIMOTICS S, dass der gesamte Herstellungsprozess erfolgreich abläuft: Vom Aufbringen des Abstandshalters (auch für komplexe Fensterformen), über die Befüllung mit Argon-Gas in der Isolierglaspresse bis hin zum Auftragen der Versiegelungsmasse.
Des Weiteren garantieren die SIMOGEAR Getriebemotoren mit dem dezentralen Umrichter G115D einen schnellen sowie reibungslosen Transport der Glasscheibe.
Die Kommunikation zwischen den Controllern der Fertigungsstationen wird durch die LCom Bibliothek für die TCP/IP-Kommunikation ermöglicht. Für den Austausch zwischen der Bedienebene und der Control-Ebene sorgt die OPC-XML Applikation.
Hohlglas - IS-Maschinen
Schnelligkeit und Präzision gehören zu den wichtigsten Eigenschaften von IS-Maschinen, der am weitesten verbreiteten Maschine in der Hohlglasproduktion. Damit einher gehen höchste Anforderungen an die Automatisierungs- und Antriebstechnik. Mit innovativen Gesamtkonzepten kann der Maschinen- und Anlagenbauer hier punkten.
Technik im Überblick
Unsere Motion Control Steuerung kann hier den ultraschnellen Taktgeber einer IS-Maschine liefern. Dabei werden die Module der IS-Maschine (Plunger, Schere, Tropfenverteiler und die einzelnen Stationen) mittels der Funktionalität „verteilter Gleichlauf“ exakt zueinander synchronisiert.
Hohlglas - Rundläufermaschine
Für die unterschiedlichen Glasformprozesse bedarf es Maschinen mit flexibler und auch effizienter Automatisierungs- und Antriebstechnik. Rundläufermaschinen erfordern mehr und mehr Energieeffizienz sowie höchste Präzision bei der Fertigung von Hohlglas. Mit unseren Lösungen können Sie diesen Anforderungen gerecht werden.
Beispiellösung: Servopumpe für hydraulische Glaspresse
Die konventionelle auf Ventiltechnik beruhende Hydraulik verschwendet sehr viel Energie - und zwar in den Phasen des Pressprozesses, in denen der Presszylinder keine Arbeit leisten muss, während der am Netz laufende Motor trotzdem weiterlaufen muss. Wir ersetzen hier den Asynchronmotor durch einen hochdynamischen Servomotor. So ist es möglich, nur so viel Energie zu liefern, wie in der jeweiligen Phase des Pressprozesses tatsächlich benötigt wird. Der Energieverbrauch kann somit um bis zu 50 % reduziert werden.
- Hohe Energieeffizienz, da Druck- und Volumenfluss-Regelung nicht über Ventile, sondern über Drehmoment und Drehzahl eines Servomotors
- Äußerst kompaktes System: nur kleiner Druckspeicher
- Hohe dynamische Leistung durch einen Servomotor mit geringem Trägheitsmoment des Rotors
- Einfache Nachrüstung möglich, um konventionelle Hydrauliksysteme zu ersetzen
- Geräuscharmer Betrieb
- Skalierbar: Bemessung der Servopumpe entsprechend erforderlicher Presskraft und Dynamik
- Intelligentes Energiemanagement
Integration eines geeigneten Energiespeichers mit Leistungsmanagement in der Maschine, insbesondere zur Zwischenspeicherung der Energie von Pressstempel und Rundtakttisch
- Servopumpe als energiesparende Lösung für den Presszylinder
- Einfaches Engineering von Hydrauliksystemen, z.B. Glaspresse
mittels SIMATIC Applikation SIMAHYD (SIMAHYD) - Direktantriebe (Segmentmotoren und Torquemotoren)
als präzise, dynamische Lösung für den Antrieb des Rundtakttischs - Simulation von Hydrauliksystemen
mittels Multiphysik-Simulationsplattform AMESIM (AMESIM)

Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau
Die Unternehmen der Fertigungs- und der Prozessindustrie setzen immer mehr auf die Digitalisierung, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Das wirkt sich auf Anforderungen aus, die Maschinen- und Anlagenbauer erfüllen müssen. Wir zeigen auf, wie Sie Digitalisierung in Ihre Produktion integrieren können, um schneller, flexibler und individualisierter arbeiten zu können.
Bitte füllen Sie das Formular für die Kontaktaufnahme aus.