Die Nahtstelle darf auch unter höchster Belastung – zum Beispiel beim Bandsägen von Holz oder Kunststoff – nicht reißen oder brechen. Die optimale Voraussetzung dafür schafft die Ideal Werk Jungeblodt GmbH mit ihren Abbrenn-Stumpfschweißmaschinen. Diese ermöglichen eine konstant hohe Qualität jeder einzelnen Schweißverbindung bei hoher Ausbringung.
Denn als führender Hersteller von Widerstandsschweißmaschinen legt Ideal großen Wert auf Qualität, Entwicklung und Fortschritt. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören seit jeher standardisierte Abbrenn-Stumpfschweißmaschinen für Bandsägen. Um künftig die Flexibilität und Produktivität sowie den Bedienkomfort seiner Maschinenreihe BAS 300 weiter zu verbessern, setzt das Unternehmen auf durchgängige Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens.
Erstmals ein durchgängiges Gesamtsystem
Um die Nutzung, Handhabung und Flexibilität der Maschinen weiter zu verbessern, entschied sich Ideal, seine am Markt etablierte Maschinenreihe BAS 300 nicht mehr nur in Teilen, sondern durchgängig mit Steuerungs- und Antriebstechnik von Siemens auszustatten.Kernkomponente der neuen Automatisierungslösung ist als zentraler Prozessor eine Kompakt-CPU SIMATIC S7-1200. Zudem gibt es einen Einachs-Umrichter SINAMICS S110, einen Servomotor SIMOTICS S-1FK7 mit vormontiertem Getriebe sowie einen SIMATIC Key-Touch-Panel KTP700 Basic. So lassen sich sowohl die Bewegungen des Schlittens als auch der Glühvorgang flexibel steuern und überwachen.
Frei programmierbar und flexibel
Durch eine neue, patentierte Kombination von Mechanik und Automatisierung wird Ideal zudem der Forderung nach hoher Flexibilität gerecht. Statt einer starren mechanischen Kurvenscheibe für die Schlittenbewegung gibt es nun eine einfache lineare, servomotorisch angetriebene Kurvenscheibe. Über eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) kann deren Bewegung frei programmiert werden, so dass der Schweiß-, Stauch- und Abbrennprozess individuell einstellbar ist. Da diese SIMATIC-Steuerung zudem Interrupt-Bausteine unterstützt, lassen sich zum normalen Steuerungsablauf auch asynchrone Prozesse zeitgenau initiieren, sodass der Anwender sehr schnell auf Prozessanforderungen reagieren kann.
Mit dem Engineering Framework lassen sich die benötigten Automatisierungskomponenten einfach und effizient projektieren, parametrieren, verknüpfen und programmieren. Da bereits die Kompaktvariante von SIMATIC S7-1200 eine Ethernet-Schnittstelle besitzt, kann sich der Inbetriebnehmer oder Servicetechniker einfach per Netzwerkkabel mit der Steuerung verbinden und damit arbeiten. Insgesamt ist der Maschinenbauer mit der neuen, modularen Automatisierungslösung so zufrieden, dass er das Konzept zwischenzeitlich auf weitere Maschinenreihen übertragen hat.