SINUMERIK ONE - the digital native CNC

Digitalisierung ist seit Jahren das Schlagwort in sämtlichen Branchen. Doch was bedeutet dies konkret für die Werkzeugmaschinenbranche? Wie realisiert man Digitalisierung in der CNC-Praxis?
Man kann CNC-Steuerungen nachträglich mit Digitalisierungsfunktionen fit für die Zukunft machen. Und man kann ganz neue Wege gehen: Unsere neue Steuerung SINUMERIK ONE bringt die Digitalisierung von Anfang an mit. Warum sie eine „Digital Native CNC“ ist? Weil sie selbst virtuell entwickelt wurde. Und damit Maschinenherstellern und -betreibern die Möglichkeit eröffnet, eigene Produkte ebenfalls zunächst rein virtuell zu entwickeln.
Hier ein paar Fakten zu SINUMERIK ONE:
- Digitaler Zwilling als integraler Bestandteil der CNC
- Antriebs- und panelbasierte Modular-CNC
- Multi-Technologie-CNC
- Bis zu 31 Achsen/Spindeln und beliebig viele PLC-Achsen
- Beliebig viele Bearbeitungskanäle
- Bis zu 24‘ Multitouch-Farbdisplay
- SIMATIC S7-1500F PLC
Welche Vorteile haben Sie mit SINUMERIK ONE?
Massive Erhöhung der Maschinen- und Bearbeitungsperformance
- Produktivitätszuwächse im bis zu zweistelligen Prozentbereich
- Rechenintensive Aufgaben (z.B. Kollisionsüberwachung) während des Bearbeitungsprozesses ohne Einschränkungen
- Erheblich reduzierte Prozessnebenzeiten dank leistungsstarker PLC
Neue Möglichkeiten und Denkansätze dank integriertem digitalen Zwilling
- Engineering der Maschine bereits vor der Verfügbarkeit von realen Prototypen
- Einfachere und schnellere Entwicklung von kundenspezifischen Maschinenkonzepten bei Spezialmaschinen oder von kundenspezifischen Anpassungen bei Serienmaschinen
- Simulation des Maschinenverhaltens: System- und Funktionstest erfolgt virtuell
Run MyVirtual Machine:
- Kennenlernen der Maschinenbedienung bereits vor Lieferung der Maschine
- Simulation (komplexer) Bediensituationen ohne Schäden an virtuellen Maschinen
- Simulation der Fertigbarkeit eines Werkstücks auf der Maschine
- Exakte Berechnung der Programmlaufzeit für ein Werkstück
- Berechnungen und Erstellung des Teileprogramms am PC im Büro
Zukunftssicher:
- Zugriff auf neueste Innovationen der Automatisierungstechnik
- Integrierte Sicherheitsmechanismen, um vernetzte Maschinen vor unbefugten Zugriffen zu schützen