Wissensforum Zerspanung am 24.11.2022 in Würzburg – Branchentreff für Praktiker und Entscheider

Am 24.11.2022 findet in Würzburg das Wissensforum Zerspanung statt. Erweitern Sie in verschiedensten Vorträgen, Schulungen und Workshops Ihr Wissen rund um die Zerspanungstechnik. Auch von Siemens sind zwei Kollegen als Referenten vor Ort. Außerdem wird am Vorabend ein Netzwerkabend angeboten. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit anderen Zerspanungsexperten zu vernetzen. Sie möchten teilnehmen? Schreiben Sie uns über unser Kontaktformular und fordern Sie Ihren persönlichen Rabattcode an. Damit erhalten Sie 20 % Rabatt auf den Ticketpreis.
Vorträge von Siemens:
Das Qualitätsmanagement in der CNC-Fertigung ist ein kostenintensiver Prozess, der auch zu Nacharbeiten und damit Verzögerungen führen kann. Da in der Regel nur stichprobenartig geprüft wird, bleibt immer ein Restrisiko, dass fehlerhafte Teile zum Einsatz kommen.
Die Qualität der produzierten Werkstücke lässt sich beurteilen, indem man während des Produktionsprozesses die wichtigsten Parameter aufzeichnet und mit bereits produzierten Werkstücken vergleicht, deren Qualität den Forderungen entspricht.
Damit in der CNC-Fertigung auf dem Shopfloor nichts schiefläuft, bietet Siemens mit Industrial Edge für Werkzeugmaschinen Apps, die die Maschinenbediener mit Qualitätsmanagement-Funktionen unterstützen. Erfahren Sie aus erster Hand über Edge-basierte Lösungsansätze und deren praktischen Nutzen in der Fertigung. Torsten Franz ist Anwender einer Edge-basierten Lösung zur Sicherung der Qualität im Bearbeitungsprozess und berichtet über die Herausforderungen und Vorteile.
Referenten:
Torsten Franz
Senior Key Expert Metal Cutting Technology Siemens Motorenwerk Bad Neustadt | Siemens AG
Johannes Neuweiler
Fachberater für Werkzeugmaschinenausrüstungen | Siemens AG
Rabatt-Code anfordern
Schreiben Sie uns rechtzeitig vor der Anmeldung eine Mail mit dem Stichwort "Rabattcode" und wir schicken Ihnen den Code am nächsten Werktag. Geben Sie den Code bei der Anmeldung an und erhalten Sie Ihr Ticket 20 % günstiger!