Dekarbonisierung – der Everest der nachhaltigen Strategien

Auch wenn aktuell der Fokus auf der Pandemie liegt, darf die Bedrohung durch den Klimawandel und die daraus resultierenden Herausforderungen nicht übersehen werden. Unternehmen müssen über die aktuellen Herausforderungen hinausblicken und sich auf den Aufbau einer langfristigen, nachhaltigen Infrastruktur konzentrieren, die alle gesellschaftlichen Faktoren ganzheitlich berücksichtigt. Dieses Whitepaper konzentriert sich auf den Aspekt der Dekarbonisierung – und damit der Nachhaltigkeit. Es kombiniert Marktfeedback mit einer Aufschlüsselung, wie Sie Ihre Ziele für die Klimaneutralität erreichen können.

 

Lesezeit: 15 Minuten

Länge des Dokuments: 12 Seiten

 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Whitepaper:

  • Warum Unternehmen unter Druck stehen, Nachhaltigkeitsinitiativen zu beschleunigen.
  • Was bei der Planung einer nachhaltigen Zukunft in der Life Science Branche zu beachten ist.
  • Wie ein umfassendes Lösungsportfolio bei der Dekarbonisierung von Life Science Anlagen helfen kann.