Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber gestalten die Zukunft der Energieversorgung

Die Energiewende gemeinsam meistern
Das Energiesystem verändert sich weiter. Das stellt Stadtwerke wie Verteilnetzbetreiber vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig ergeben sich durch innovative Technologien und Lösungen neue Chancen, etwa am Grid Edge und bei intelligenten Gebäuden.

Eine intelligente Energiewelt am Grid Edge gestalten – neue Chancen für Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber
In diesem Whitepaper stellen wir fünf Referenzprojekte vor. Sie veranschaulichen, wie neue Marktteilnehmer und Technologien integriert werden können. So können Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber ihr Kerngeschäft weiter voran bringen und neue, innovative Geschäftsmodelle erschließen.
Erfolgsfaktoren in einem immer komplexeren Ökosystem
Die Energiewirtschaft ist von disruptiven Veränderungen geprägt, die Herausforderung und Chance zugleich sind. Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung sind übergreifende Themen, jedoch müssen zahlreiche individuelle Faktoren berücksichtigt werden.Das zunehmende Alter zahlreicher Betriebsmittel erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit von Stadtwerken und Verteilnetzbetreibern. Durch die Implementierung einer durchgängigen Zustandsüberwachung sowie gezielte Investitionen in Updates an neuralgischen Punkten im Netz können Ausfallzeiten spürbar verringert und Betriebskosten nachhaltig gesenkt werden.
Die Digitalisierung und Vernetzung macht Versorgungsinfrastrukturen zunehmend zur Zielscheibe von Cyberangriffen. Mit einem gesamtheitlichen Schutzkonzept, das Hard- und Software ebenso umfasst wie Prozesse und die hinter der Technik stehenden Personen, können sich Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber effizient gegen die wachsende Bedrohung schützen.
Elektromobilität ist ein entscheidender Beitrag zur Emissionssenkung und zur Gestaltung zukunftsfähiger Verkehrskonzepte insbesondere im städtischen Raum. Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber spielen hierbei eine wichtige Rolle als Betreiber leistungsfähiger Ladeinfrastrukturen. Der Einsatz intelligenter Steuerungstechnik, Optimierungen der sekundären Verteilebene und die gezielte Einbindung der Fahrzeuge als mobile Speicher (vehicle2grid) ermöglichen die Bewältigung der Herausforderung und eröffnen zudem verschiedene neue Wertschöpfungsmöglichkeiten.
Die fortschreitende Digitalisierung macht Gebäude zunehmend zu aktiven, energieoptimierten Netzteilnehmern. Für Verteilnetzbetreiber und Stadtwerke ergeben sich daraus neue Chancen: Als intelligente Lasten können „Smart Buildings“ zur Stabilisierung der Netze beitragen. Daneben eröffnen sie neue Geschäftsmöglichkeiten am Grid Edge.
Verteilnetzbetreiber und Stadtwerke stehen unter hohem Kostendruck. Die konsequente Nutzung der Möglichkeiten, die die Digitalisierung und das Internet der Dinge entlang des gesamten Lebenszyklus von der Planung bis zur Wartung bieten, kann diesen nachhaltig abmildern. Der Systembetrieb wird effizienter, Prozesse werden deutlich effizienter und neue Wertströme sowie Geschäftsmodelle können geschaffen werden.
Kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Verkehrssysteme, Telekommunikation und Finanzwesen sind dringend auf eine absolut zuverlässige Versorgung mit elektrischer Energie angewiesen. Die Nutzung der Möglichkeiten, die das Internet der Dinge zur Früherkennung von Störungen bietet, sowie die Einbindung von Batteriespeichern und Microgrids in das Versorgungsnetz schafft ein entscheidendes Plus an Sicherheit.
Immer mehr Haushalte, Gebäude und Industrieunternehmen speisen Strom ins Verteilnetz ein. IT-gestütze Lösungen direkt am Grid Edge schaffen die nötige Transparenz für aktives Lastmanagement und ermöglichen zusätzliches Geschäft durch Systemdienstleistungen direkt am oder nach dem Zähler. Mit Lösungen für Microgrids und virtuelle Kraftwerke werden zudem ein adaptives Netz und ein intelligenter Lastausgleich zur Stabilisierung der Stromnetze möglich.
Eine hohe Fehlerrate ist für Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber in jeder Hinsicht kostspielig. Es gilt daher, die Fehlerortung zu beschleunigen und zu optimieren sowie den Anlagenzustand kontinuierlich zu überwachen. Netzleittechnik ermöglicht die kontinuierliche Zustandsüberwachung, eine präzise Ortung und Isolation von Fehlern sowie automatisiertes Alarm-, Personal- und Ausfallmanagement.
Die Zahl der dezentralen Erzeuger, der Akteure in den Energiemärkten und der Elektrofahrzeuge nimmt weiter zu. Diese Entwicklungen belasten die Netze. Mit IT-gestützter Diagnostik und intelligenten Prozessen sowie smarten Assets, beispielsweise für intelligente Umspannwerke, lassen sich Netze durch automatisierte adaptive Prozesse trotz deutlich stärker fluktuierender Erzeugung und Lasten stabil halten.
Vom Energieversorger zum bürgerorientieren Infrastrukturanbieter
Die wachsende Relevanz von Strom in einer von Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung geprägten Welt stellt Stadtwerke insbesondere in zunehmend dezentralen Energiesystemen vor neue Herausforderungen.
Aufgrund ihrer lokalen Verankerung und als Betreiber der wesentlichen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge sind sie jedoch besonders dafür prädestiniert, verschiedene Sektoren miteinander zu vernetzen und intelligent zu steuern. So können sie neue Leistungen anbieten, um mehr Lebensqualität für die Bürger zu schaffen. Gleichzeitig können sie sich dadurch neue Märkte eröffnen und entscheidend mitgestalten.
Neue Geschäftsmöglichkeiten gezielt nutzen
Strom als besonders effizienter, sauberer und flexibler Energieträger wird im modernen Energiesystem immer wichtiger. Eine wachsende Zahl von industriellen Prozessen wird elektrifiziert, Elektromobilität etabliert sich zunehmend, intelligente Gebäude setzen aus zahlreichen Gründen auf Strom als Energieträger.
Gleichzeitig wächst die Zahl der dezentralen, oft aus regenerativen Quellen gespeisten Erzeuger und der sogenannten Prosumenten.
Für Stadtwerke ergeben sich dadurch sowohl im Querverbund als auch am sogenannten Grid Edge, der Schnittstelle zwischen Netz und Verbraucher, zahlreiche neue Chancen.
Digital gesteuerte, hochflexible Wertschöpfungsketten eröffnen völlig neue Geschäftsmöglichkeiten.
Als erfahrener, branchenweit führender Partner unterstützt Siemens Stadtwerke dabei, dieses Potenzial zu heben und gleichzeitig das traditionelle Kerngeschäft effizient und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Energieintelligenz – Ein Leitfaden für eine intelligente Energiewelt
Diese Veröffentlichung erläutert unsere Sicht auf die Zukunft der Energiesysteme und hofft, einen offenen Dialog anzuregen. Unter breiten Gesichtspunkten skizziert der Leitfaden die Trends und Herausforderungen, die die Energielandschaft verändern. Es zeigt auch, wie Energieintelligenz von Siemens dazu beitragen kann, potenzielle Fallstricke zu vermeiden und neue Chancen zu nutzen.
Entlang der Energie-Wertschöpfungskette optimieren
Als langjähriger und erfahrener Partner von Stadtwerken und Verteilnetzbetreibern bietet Siemens ein durchgängiges Portfolio an Produkten, Systemen, Lösungen und Services für den gesamten Projektlebenszyklus.
So können Stadtwerke und Netzbetreiber die Transparenz ihrer Systeme und Netze steigern, Netzstabilität, Stromqualität sowie Cyber- und Anlagensicherheit gewährleisten, erneuerbare Energiequellen ins Netz einbinden und ihre Kosten optimieren.