SIMATIC WinCC OA - Basis-Software

Hochperformant dank eines überzeugenden Ansatzes
SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein SCADA-System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen. Verteilte Systeme ermöglichen die Kopplung von bis zu 2.048 autonomen SIMATIC WinCC Open Architecture Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem kann dabei entweder als Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant, konfiguriert sein. SIMATIC WinCC Open Architecture setzt durchgängig auf Objektorientierung bei Prozessbildern und der Datenbankstruktur.
Steigern Sie die Performanz mit SIMATIC WinCC Open Architecture
Das objektorientierte SCADA-System SIMATIC WinCC Open Architecture ermöglicht auf Kunden zugeschnittene Lösungen. Wertvolle Engineeringzeit zu sparen hat dabei oberste Priorität! Mit einer Philosophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, werden umfangreiche Lösungen geboten.Modernste Entwicklungskonzepte kommen bei SIMATIC WinCC Open Architecture zum Einsatz.
Die durchgängige Objektorientierung setzt neue Maßstäbe bei SCADA-Systemen. Das offene Konzept erlaubt die Einbindung unterschiedlichster Komponenten. Von der Automatisierungsebene bis hinauf zur Betriebsführungs- und Managementebene werden exakt zugeschnittene Lösungen ermöglicht.
Ein weiterer Vorteil von WinCC OA ist das Angebot an native Clients – einsetzbar an den meisten Bedienstationen. Das betrifft vorrangig PCs und Laptops mit Windows und Linux, aber auch Smart Phones und Tablets basierend auf Android oder iOS.
Objektorientierung
Objektorientierung hat sich in den letzten Jahren zu einem Modebegriff entwickelt und wird als Schlagwort von vielen Herstellern beansprucht. Eine wesentliche Reduktion der Realisierungszeiten lässt sich in der Praxis aber nur dann erreichen, wenn der objektorientierte Ansatz wie in SIMATIC WinCC Open Architecture durchgängig und weitreichend realisiert ist.
Der Engineeringprozess von SIMATIC WinCC Open Architecture Kunden verändert sich durch die objektorientierten Eigenschaften und dessen konsequente und überlegte Nutzung.
Einsparung an Engineeringkosten von bis zu 70 %
Hoher Grad an Standardisierung - Normierung
Veränderter Projektverlauf von der Planung bis zur Inbetriebnahme
Qualifikationen des Personals sind gezielt einsetzbar
Mehr Komfort für den Projekteur und den Anwender
Managerkonzept
In SIMATIC WinCC Open Architecture gibt es für alle wesentlichen Funktionalitäten eigene, autonome Ausführungseinheiten, die Manager.
Unter einem "Manager" versteht man einen Prozess, welcher spezielle Aufgaben erfüllt. So gibt es beispielsweise eigene Manager für die Peripherieankopplung, für die historische Datenhaltung oder für die Bedienoberflächen (=User Interfaces).
Jeder "Manager" verwendet einen Kern auf dem Rechner. Dadurch können Sie entscheiden, ob Sie alle Manager auf einer Maschine laufen lassen oder die Manager auf mehrere Maschinen aufteilen wollen - das erhöht die Verfügbarkeit Ihres Systems und reduziert das Risiko eines Totalausfalls aufgrund eines gestoppten Prozesses.
- Event-Manager (EV)
bildet den Kern eines WinCC OA Systems - Process Manager (PMON)
der Beschützer des Projekts. Er ermöglicht auch Remote-Verbindungen zur Projektadministration und für Monitoring - Treiber-Manager (D)
die Prozessanbindung erfolgt über eine beliebige Anzahl von Treibern - Database- Manager (DB)
speichert Prozessänderungen in einer High Speed Datenbank. Der DB ist auch das Verbindungsstück zu den wertbasierten Archiven - Control-Manager (CTRL)
ist eine eigene Laufzeitumgebung, welche Programme der gleichnamigen Programmier-sprache eventgesteuert und multitaskingfähig abarbeitet - API Manager (API)
bildet eine Schnittstelle für gebräuchliche Programmiersprachen sowie für die Anbindung kundenspezifischer Treiber - Archive Manager (Arch)
unterstützt bei der Verbindung der Daten, um diese in eine dateibasierte interne Archiv-Struktur zu überführen (Value Archives /VA) - User Interface-Manager (UI)
sorgt für die grafische Visualisierung von Prozesszuständen - User Interface-Graphischer Editor (GEDI)
diese graphische Stütze zum Erstellen von Prozessbildern und zum Erstellen von Benutzeroberflächen ist es sehr einfach, ganze Bibliotheken für Ihre Lösungen zu erstellen
Jeder Manager hat spezialisierte Funktionalitäten und Verantwortlichkeiten. Neben den oben genannten Managern stehen weitere Manager für spezielle Aufgaben zur Verfügung (Redu Manager für Redundanz, Distribution Manager für verteilte Systeme, Webserver, Reporting, Simulation)
Betrieb eines Systems auf Basis von Ereignissen
Diese Vorgehensweise minimiert den Speicherbedarf. Wann immer sich ein Wert ändert, wird der neue Wert gespeichert und kann Aktivitäten in Ihrem Projekt auslösen. Wenn sich ein Wert z. B. 10 Minuten lang nicht ändert, wird in der Zwischenzeit kein neuer Wert gespeichert, was eine Reduzierung des benötigten Speichers bedeutet. Der Aufbau eines Systems basierend auf diesem Mechanismus bedeutet, einen effizienten Weg zu schaffen, um Trends zu verfolgen. Bei Bedarf kann auf Änderungen reagiert werden, ohne Unmengen von Daten zu produzieren, indem jede Minute nach gleichen Zahlen gefragt wird. Ereignisorientierung hilft also, Kosten und Ressourcen zu sparen und die Leistung zu steigern.
- Weniger Speicherplatz benötigt
- Neue Informationen erhalten, um weitere Aktivitäten zu setzen
- Neue Wege finden, um auf Wertänderungen zu reagieren
- Die Anzahl der erwarteten Wertänderungen gibt ein gutes Gefühl für die Größe der benötigten Server
- Höherer Komfort für Projektierer und Anwender
Client-Server Architektur
Durch die Client-Server-Architektur ist eine nahezu uneingeschränkte Skalierung des Systems gegeben.
SIMATIC WinCC Open Architecture wird vom kleinen Einplatzsystem bis zum verteilten und redundanten Mehrplatzsystem in den unterschiedlichsten Konfigurationen eingesetzt.
Multiuser- und Multitasking System
Modularer Aufbau aus funktionsbezogenen Einheiten, den Managern
Die Kommunikation zwischen den einzelnen Prozessen erfolgt auf Basis von TCP/IP
Funktionalität und Last sind auf mehrere Rechner verteilbar
Das Mischen der Betriebssystemplattform (z. B. Linux) innerhalb eines Systems ist möglich
Vollkommen ereignisorientierte, telegramm basierende Kommunikation
Abgesetzte Client-Arbeitsplätze können via Modem angekoppelt werden
Durch die in SIMATIC WinCC Open Architecture implementierte Client-Server Logik kann voller Zugriff auf das System von abgesetzten Terminals erfolgen ohne nennenswerte Einbußen in der Performance.
- Das User Interface aus der Remote-Zuschaltung zeigt das gleiche wie das Display direkt im System.
- Voll funktionale Online-Parametrierung kann auch aus der abgesetzten Einheit erfolgen.
- Vollgraphische Fernwartung über TCP/IP-Verbindung
Passende Schutz-Massnahmen (neben anderem alles betreffend IT-Security, z.B. Netzwerk Segmentierung) müssen umgesetzt werden, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
Schnelle Installation der Basis Software
SIMATIC WinCC Open Architecture lässt sich sehr einfach installieren. Auf durchschnittlichen Industriemaschinen dauert eine Installation der Software ca. 10-15 Minuten. Updates der Software sind ebenso schnell installiert.
Es ist einfach, das Desktop UI via Web Server zu verteilen. Da über den Web Server immer die aktuellste Version verteilt wird, kann so auf jedem Bedienplatz die neueste Version genutzt werden.
Die Apps können direkt über Google Playstore (Android) und App Store (iOS) herunter geladen werden. Dort werden Sie in den regulären Update-Mechanismus des Gerätes eingebunden. Hier kann immer die neueste Version der App genutzt werden – unabhängig von der verwendeten Version im Projekt.
Offenheit:
Verbindungen zwischen Systemen und Wiederverwenden von Bestehendem
Aufgrund der gegebenen Offenheit für Betriebssysteme ist es möglich, Windows und Linux Systeme in einem Projekt einzusetzen.
Ebenso ist es möglich, Projekte und Objekte aus älteren Versionen mit Projekten in der aktuellsten Version zu verbinden. Das Upgrade existierender Projekte in eine neuere Version kann mit in paar Klicks durchgeführt werden.
Einmal erstellte Objekt-Bibliotheken für eine Lösung können für neue Projekte wieder verwendet werden. Das spart Zeit und erhöht die Bedien-Freundlichkeit. .
Funktionen
Ausgestattet mit den typischen HMI Funktionalitäten wie Alarming, Trending, Reporting und Fernwartung bietet SIMATIC WinCC Open Architecture noch weitere besondere Funktionen wie Archivierung von historischen Daten, Mehrsprachigkeit und die Unterstützung von verteilten Systemen. Die Kommunikation zur Basisautomatisierung wird durch umfassende Treiber und flexible Anbindungsmöglichkeiten realisiert.
Alarming
In SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein umfassendes Meldekonzept nach den Richtlinien VDI/VDE 3699 und DIN 19235 für eine sichere und zuverlässige Überwachung von sensiblen Anlagen integriert
- Multiuserquittierung über mehrere Arbeitsplätze
- Alarmierung per Pager, SMS oder E-Mail
- Definition von gemeinsamen Meldeeigenschaften (Prioritäten nach Wichtigkeit, Quittierungsart) in Meldeklassen
- Die Hysteresebehandlung verhindert ein unnötiges Generieren von Meldungen bei flatternden Signalen
- Automatische Summenmeldungen
- Webinterface für Meldungen und Anlagenzustände
- Definieren von Aktivitäten bei “Kam” und “Ging” von Alarmen
- Teilung in Warn- und Alarmbereiche
Komfortable Trendanzeige dank "Variablem Trend"
Im grafischen Editor steht ein Trend-Widget zur Verfügung, das mit wenigen Mausklicks parametriert und auf die individuellen Anforderungen hin ausgerichtet wird. Zusätzlich bietet SIMATIC WinCC Open Architecture den variablen Trend an, ein komfortables und allgemeines Werkzeug zur Auswertung von Anlagenzuständen über längere Zeiträume
Archivdaten sowie Online-Daten werden zusammengefasst in einem Trend dargestellt
Unlimitierte Anzahl an Trendkurven in einem Trend
Trends mit Zeitversatz erlauben einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Zeiträumen
Summentrends, Balkentrends in 2D und 3D, XY-Trends mit und ohne Zeitbezug
Mit dem "Variablen Trend" stellt der Anwender in der Laufzeitumgebung dialoggeführt per Mausklick Trendkurven individuell zusammen.
Anwahl beliebiger Datenpunkte für die Trenddarstellung
Beliebige Zeitbereiche sind erstellbar
- Individuelle Darstellung von Werte-Achsen (Skalen) oder gemeinsame Skalen für verschiedene Kurven
- Exportfunktion der Trenddaten in eine csv-Datei
Ein neues, modernes Trend-Feature ermöglicht die Erstellung innovativer und individueller Sichten auf die Daten des Kunden. Die Verwendung von Layout-Management und die Möglichkeiten zur Anpassung von Trends helfen, wichtige Informationen auf einen Blick zu erkennen. Die Anzeige von Alarmbereichen innerhalb des Trends hilft dabei, Veränderungen in jedem System zu analysieren und besser zu verstehen.
Im Kontext des Layout-Managements erweitert WinCC OA ständig die Möglichkeiten, gesammelte Daten mit verschiedenen Arten von EWOs darzustellen, die dem Anwender Informationen in verständlicher Form zeigen und helfen, den Fokus auf wichtige Änderungen zu legen.
- Integrierte Vogel-Perspektive
- Zoom zu detaillierten Zeitfenstern
- Individualisierbare Beschreibungen, Trend-Achsen und Kommentare zu Datenpunkten
- Anzeige von Alarmen und von Nachrichten mit Handlungshinweisen im Trend
- Zeiger definieren für spezifische Informationen zu einem Bereich
- Kopieren in die Zwischenablage
- Neue Kurven können mittels Drag & Drop hinzugefügt werden
Web-based Reporting mittels SOAP Schnittstelle
Reporting ist eine wichtige Aufgabe in jedem SCADA-System. Deswegen wurde bei SIMATIC WinCC Open Architecture ein besonderes Augenmerk auf diese Funktion gelegt.
Ein webbasierendes Reporting mit der standardisierten Reporting-Schnittstelle SOAP (Simple Object Access Protocol) ist implementiert.
Reportingtools von Drittanbietern können somit auch ohne zusätzlichen Aufwand verwendet werden.
Die zusätzlich zur Verfügung gestellten BIRT Vorlagen und die bereits vordefinierten Reporting-Daten vereinfachen das Reporting weiter.
Webfähiges Reporting Interface (SOAP):
- ECLIPSE BIRT (Vielzahl an Reporting Vorlagen für ECLIPSE BIRT werden mitgeliefert)
- Crystal Reports
- SIMATIC Information Server (Beispiele werden zur Verfügung gestellt)
- Microsoft ExcelOnline-Werte, Historie
Unterstützung von verdichteten Daten, SQL, Alarme
Diagnosewerkzeuge
Audit Trail
Archivierung auf Basis unterschiedlicher Plattformen und Anforderungen
Die Archivierung ist integraler Bestandteil von SIMATIC WinCC Open Architecture. Sie erlaubt ein individuelles Management von historischen Daten sowie einen komfortablen und performanten Zugriff aus allen Komponenten einer Applikation. Das native integrierte Archivierungs-System im Lieferumfang von WinCC OA ist eingebettet in die bestehende Systemlandschaft. Es ist dateibasierend, fokussiert auf Wertänderungen in event-basierten Umgebungen und kann zur Laufzeit konfiguriert und angepasst werden. Das interne Datenbankystem kann ohne zusätzliche Kosten hinsichtlich Archivierungszyklen, Datenkompression, sowie Größe und Anzahl der Wertearchive strukturiert werden. Alle Komponenten und Schnittstellen in der folgenden Liste werden als separate Manager innerhalb Ihres Projektes zum System hinzugefügt.
- Beliebig viele Archive sind parallel möglich
- Aufbewahrungsdauer, Archivgröße, Backupstrategie etc. sind für jedes Archiv individuell einstellbar
- Einfachste Konfiguration der Archivierung
- Definition von Archiven mit verdichteten Werten (Stunden, Tages, Monatsarchive...)
- Vererbung von Korrekturwerten durch Verdichtungsstufen
- Parametrierung von Online-Backups für abgeschlossene Archivsätze
- Wertarchive mit Flat-File Struktur (HDB)
- ORACLE, Influx DB, PostgreSQL und MS SQL Archivierung
- Parallele Archivierung (Wert Archiv, Oracle, InfluxDB, PostgreSQL) - erlaubt die Speicherung von Daten in die lokale historische Datenbank und die zentrale Oracle Datenbank - je nach Kundenwunsch. Lokale Systeme basierend auf Oracle benötigen keine Oracle Server Installation
- DB Logger (MS SQL, MySQL, ORACLE)
Archivierte Werte können natürlich auch für das Reporting verwendet werden. Dafür wird eine zusätzliche Reporting Funktionalität im System benötigt. Werden Reports auf die Archive ausgedehnt, bieten diese alle Möglichkeiten der Auswertung auch für archivierte Datenpunkt-Werte
- Webfähiges Reporting Interface (SOAP)
- Reporting Vorlagen basierend auf ECLIPSE BIRT
- Gleiche Verfahrensweise für aktuelle und für archivierte Werte
Mehrsprachige Projekte
SIMATIC WinCC Open Architecture wurde durchgängig für Mehrsprachigkeit konzipiert. Realisierte Anlagen in der ganzen Welt (China, Korea, Türkei, Südamerika, Mitteleuropa, Saudi-Arabien...) bestätigen ein gelungenes Sprachkonzept.
- Mehr als 40 Sprachen gleichzeitig in einem Projekt verwenden.
- Online Sprachumschaltung im laufenden Betrieb
- Arbeitsplatz- und benutzerabhängige Sprache innerhalb einer Applikation
- Einfache Integration von Sprachen durch sprachabhängige Katalogsysteme
- UTF-8 Support (Alle Unicode-Zeichen können innerhalb von 4 Byte abgebildet werden.)
Verteilte Systeme
Eine der herausragenden Eigenschaften von SIMATIC WinCC Open Architecture ist das Handling verteilter Systeme und die Freiheiten beim Aufbau verteilter Archtekturen.
- Transparenter Zugriff auf alle Daten der verbundenen Systeme (Historie, Online-Daten, Alarme, Konfiguration, etc. )
- Die Befehlsgewalt über ein Subsystem kann lokal oder von jedem verbundenen System gehalten werden
- Anlagenbilder von verbundenen Systemen können auf anderen Systemen aufgerufen werden
- Die Verbindung (Modem, ISDN, LAN) zwischen den einzelnen Systemen kann permanent oder temporär sein
- Alarme der verbundenen Systeme können ebenso auf anderen Systemen angezeigt und quittiert werden
- Die einzelnen Teilsysteme eines verteilten Systems können wiederum Einzelplatz- oder Mehrplatz-, singuläre oder redundante Systeme sein
- Einfache Parametrierung und Einbindung weiterer Systeme im nachhinein
Ein verteiltes System erforderte bislang einen höheren Engineering Aufwand,
da viele Einstellungen und Konfigurationsschritte auf mehreren Systemen durchgeführt werden mussten. Mit dem Dist-Management ist nun ein einfacheres und schnelleres Engineering bei verteilten Systemen möglich.
Das Dist-Management beruht auf einer Master-Client Architektur.
Zu Beginn wird ein Master System definiert, in welchem die zu verteilenden Daten/Konfigurationen eingestellt werden. Anschließend werden die Daten mit den zugeordneten Clients abgeglichen.
Folgende Daten können abgeglichen werden:
Benutzer, Gruppen, Bereiche
DP-Gruppen und benutzerdefinierte DP-Gruppen
Alarmklassen
Alarmschirmkonfiguration
Trendkonfiguration
Fernwartung
Die Client-Server-Architektur von SIMATIC WinCC Open Architecture erlaubt den vollen Zugriff auf die Anlage von abgesetzten Bedienplätzen und dies nahezu ohne Einschränkung der Performance.
Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten
Das Aufschalten eines Remote User Interfaces unterscheidet sich grundsätzlich nicht vom Aufschalten vor Ort in der Anlage
Volle online Parametriermöglichkeiten auch bei einem abgesetzten User Interface
Vollgrafische Fernwartung über eine TCP/IP-Verbindung
Entdecken Sie eine breite Auswahl an Möglichkeiten, sich zu verbinden
SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein offenes SCADA-System mit umfassenden Treibern und flexiblen Anbindungsmöglichkeiten zu anderen externen Systemen. Abhängig vom Kommunikationsprotokoll und der verwendeten Busphysik kommen jeweils spezifische Treiber zum Einsatz.
In SIMATIC WinCC Open Architecture können mehrere Treiber parallel betrieben werden. Diese können von ein und demselben Typ oder auch unterschiedlichen Typs sein. So ist es möglich, in einem System gleichzeitig Verbindungen über das S7-Protokoll zu einer SIMATIC-Steuerung, über IEC 60870-5-104 zu einem Fernwirksystem und über OPC DA zu einem beliebigen OPC-Server zu etablieren.
- OPC UA: DA, AC, HA (Client & Server)
- OPC: DA, AE, HDA (Client & Server)
- TCP/IP: SIMATIC S7 Plus, SIMATIC S7, Ethernet/IP, Modbus, SNMP Manager & Agent, BACnet, TLS Gateway
- Fernwirken: IEC 61850 / 61400, SINAUT, DNP, IEC 60870-5-101, -104, SSI
- Cloud Konnectoren: Mindsphere connector, MQTT
- Weitere Treiber auf Anfrage oder via C++ API
Multitouch
Die modernen und innovativen Bedienkonzepte mit Multitouch-Gesten sind mittlerweile auch im industriellen Umfeld angekommen. Dadurch wird die Anlagenbedienung noch intuitiver und einfacher. Die gängigen Multitouch-Gesten sowie zusätzliche Schaltflächen in SIMATIC WinCC Open Architecture tragen zu einer benutzerfreundlichen Bedienung bei.
SIMATIC WinCC Open Architecture unterstützt dabei folgende Multitouch-Gesten:
Linker Mausklick – kurzer Tap auf den gewünschten Bereich
Rechter Mausklick – langer Tap auf den gewünschten Bereich
Doppelklick – zwei schnell aufeinanderfolgende Taps
Pinching – Durch das zu- bzw. auseinanderziehen zweier Finger wird das Panel gezoomt
Panning – Zum Verschieben eines Panels wird der Panelhintergrund mit einem Finger gedrückt und dann mit dem Finger bewegt
Zweihandbedienung - Um zu vermeiden dass auf Touch-Panels durch unbeabsichtigtes Berühren des Monitors Befehle abgesetzt werden, kann die Zweihandbedienung konfiguriert werden.
Effizientes Engineering
SIMATIC WinCC Open Architecture setzt durchgängig auf Objektorientierung bei Prozessbildern und der Datenbankstruktur. Dies ermöglicht ein effizientes und einfaches Massen-Engineering, also flotte Projekterstellungen mit vielen parallelen Ausarbeitungen. Durch die objektorientierten Eigenschaften und dessen konsequente und überlegte Nutzung verändert sich der Engineeringprozess. Einsparungen an Engineeringkosten von bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden sind oftmals möglich.
Da WinCC Oa als Online System konzipiert ist, lassen sich Modifikationen zur Laufzeit ohne Neustart des Systems vornehmen.. Solche Änderungen können unter anderem Prozesse, Datenpunkte oder Anlagenbilder umfassen.
Engineering in SIMATIC WinCC Open Architecture
Objektorientierte Datenbanken und Grafiken
Flexibles Anlagenmodell ermöglicht die Darstellung von Anlagendatenpunkten mit
verschiedenen flexiblen HierarchienImport und Export der Applikationsdaten
Hoher Grad an Standardisierung / Normierung
Umstellungen und Ergänzungen im laufenden Betrieb möglich
Erstellung eigener „smart“ Engineeringwerkzeuge
Realisierung weit verzweigter, heterogener Systeme
Mehr Komfort für den Projektanten und den Anwender
Erstellen und Konfigurieren von Datenpunkten
Das flexible Datenpunktkonzept ist zentrales Element in SIMATIC WinCC Open Architecture. Externe wie interne Variablen, die Datenstrukturen von Geräten, Benutzerberechtigungen, das Aufschalten von Anlagenbildern oder Alarmen, alles wird über Datenpunkte abgewickelt.
Das sorgt für eine konsistente Behandlung und erlaubt zugleich eine flexible Anpassung an spezifische Problemstellungen.
- Datenstrukturen sind intuitiv in einer Baumstruktur organisiert.
- In übersichtlichen Parametrierpanels erfolgen die einzelnen Parametrierungen wie Meldebehandlung, Archivierung, Adressierung, etc.
- Massenengineering erfolgt in MS Excel. Das Ein- und Ausspielen der Konfigurationsdaten erfolgt vollständig online.
- Zur Laufzeit können Datenpunkte generiert und komplett konfiguriert werden. Hiermit ist die Realisierung von selbstparametrierenden Objekten möglich
- Support von raschen Implementierungen durch den Einsatz von vordefinierten Importer Tools und Eingabemasken
Graphische Oberfläche zum Erstellen von Anlagebildern, Panels und Objekten
Für die Erstellung von Anlagenbildern (Panels) steht ein benutzerfreundlicher Grafikeditor (GEDI) zur Verfügung. Die komplette Parametrierung sowie das Anlegen und Löschen von Grafikobjekten und Datenpunkten erfolgt vollständig online im laufenden Betrieb.
Eigene Objekte (Referenzen) können vollkommen frei erstellt und völlig individuell den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
Die Ablage erfolgt in übersichtlichen Katalogen. Symbole werden aus dem Katalog selektiert und einfach per Drag & Drop in ein Anlagenbild gezogen. Beim Einsetzen in das Anlagenbild öffnet sich ein Parametrierdialog, der einerseits als Standard-Dialog andererseits als komplett frei erstellbarer Individualdialog ausgeführt sein kann.
Erweiterungen durch Widgets und EWOs
Eine Fülle von mitgelieferten Standardsymbolen für häufige Aufgaben beim Projektieren und Visualisieren von Anlagen reduzieren wertvolle Entwicklungszeit. Ein umfassender ActiveX-Support (Zugriff auf Properties, Methoden und Events) erleichtert es, spezifische Aufgaben als vorgefertigte Lösungen zu integrieren.
Durch die Integration der aktuellen Version QT5 wird ein modernes und anspruchsvolles Benutzererlebnis möglich. Unter anderem wurden neue Widgets für 3D Balken, Trends und Tabellen hinzugefügt.Die Bandbreite der unterstützten Widgets und EWOs* steigt merklich von Version zu Version an, um eine noch höhere Benutzerfreundlichkeit für die Endnutzer zu ermöglichen.
* EWO =External Widget Object – eine spezielle Unterstützung, um systemfremde Widgets in die Benutzeroberfläche einzubinden
Layout management „Responsive design“
Zur automatischen Anpassung der Anzeigen an die Bildschirmgröße während der Laufzeit, wurde das Responsive Design eingeführt. Funktionen wie Rasterlayout, Layoutvererbung und viele weitere lassen 100% responsive Applikationen schnell und einfach realisieren.
Script Wizard
Mit dem Script Wizard können animierte und Ultralight Client kompatible Symbole (Referenzobjekte) und Anlagenbilder einfach ohne Programmierkenntnisse erstellt und animiert werden. Die Referenzobjekte können per Drag&Drop in einem Anlagenbild platziert und mit einem Datenpunkt verknüpft werden. Die Ultralight Client kompatiblen Panels können in allen gängigen Webbrowsern auf Desktop-PCs sowie auf mobilen Geräten dargestellt werden.
Um das Engineering zu vereinfachen gibt es ein vorinstalliertes Paket an Ultralight Client kompatiblen Symbolen welche mit verschiedenen Datentypen verknüpft werden können..
Unterstützung von Versionsverwaltungssystemen
Das Versionsverwaltungs-Tool SVN erhöht maßgeblich die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht ein einfaches und übersichtliches Projektengineering in großen Projektteams. SIMATIC WinCC Open Architecture unterstützt verschiedene Versionsverwaltungssysteme, die im grafischen Editor verwaltet und angewendet werden können.
Leistungsfähiges Programmieren mit Scripting
Zusätzlich zur einfachen Parametrierung über Dialoge per Mausklick ist SIMATIC WinCC Open Architecture mit einer leistungsfähigen Programmierumgebung ausgestattet, welche weit über übliches Scripting hinausgeht.
C# API
Um WinCC OA mit Businesslogik aus neuesten Programmiertechnologien zu erweitern und bestehenden C# Code einbinden zu können, wurde eine C# API in WinCC OA integriert.
C# ist eine universelle, objektorientierte Programmiersprache. C# bietet eine große Anzahl an .net Bibliotheken und eine große Entwicklergruppe mit C# Know-how.
Mit dem neuen C# API können Prozesswerte, Alarme und historische Daten gelesen und abgefragt werden. Es können auch Prozesswerte gesetzt und Alarme quittiert werden. Darüber hinaus können Datenpunkte verwaltet werden, Configs gelesen werden und einiges mehr.
Mit der C# Fassade wurden viele C# Technologien für den Entwickler eingebunden um einen möglichst hohen Wiederverwendungsgrad von bestehendem C# Code gewährleisten zu können.
Scriptsprache Control
Das "Control" besitzt eine leicht verständliche, auf ANSI-C basierende Syntax und ist mit zahlreichen Funktionalitäten für alle Anforderungen moderner Leittechnik ausgestattet. Control verarbeitet einerseits Datenpunkte und steuert die Visualisierung der Prozeßzustände.
Die Scriptsprache Control ist als Interpreter ausgeführt, so dass der Anwender keine Compiler-Läufe oder Link-Vorgänge durchführen muss. Änderungen können somit sofort getestet werden. Das flexible Datenpunktkonzept wird optimal durch Control unterstützt.
Die Ausführung als Interpreter erlaubt online-Änderungen im laufenden Betrieb
Control unterstützt die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Programme (Multithreading)
Erweiterbar durch DLL's and Shared Libraries
Datenbankschnittstelle zu relationalen Datenbanken
Der integrierte Editor unterstützt die Programmierung durch Syntaxhighlighting, Funktionstool-Tip, Autocomplete, Syntaxcheck, etc
Umfangreicher Debugger für die schnelle Fehlersuche
Mechanismen und Funktionen
Aufgrund seines objektorientierten Aufbaus, seiner außerordentlichen Flexibilität und der Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen wird SIMATIC WinCC Open Architecture seit vielen Jahren bevorzugt bei komplexen, großen und/oder sicherheitskritischen Projekten eingesetzt.
Heutzutage wird Security immer bedeutsamer for Hersteller und Lieferanten sowie für Betreiber von SCADA Systemen. Daher wird für SIMATIC WinCC Open Architecture großes Augenmerk auf dieses Themenfeld gelegt.
Viele einzelne Mechanismen und Funktionen garantieren die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Daten, dazu zählen:
Gesicherte Datenübertragung auch in öffentlichen Netzen und bei geografisch weit verteilten Architekturen
Securityfunktionen (Login, Berechtigungssystem, Auto-Logoff)
Eigenstabilität durch Diagnostik-Funktionen
Kontrollierter Umgang mit Überlast
Ausschluss von Manipulation der Daten durch Protokollierung
Redundanz durch Hot-Standby-System
Verteiltes System durch funktionale Aufteilung auf autonome Teilsysteme
Disaster Recovery System (redundante Datenhaltung in einem geografisch abgesetzten zweiten Control Center)
SSL/TLS verschlüsselte Kommunikation / Multiplexing Proxy
SSL (Secure Sockets Layer) ist ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet. TLS (Transport Layer Security) ist der geläufigere Name für die fortgeschrittene Integration von SSL, um einen höheren Level von Sicherheit durch neue Verschlüsselungs-Modelle zu erreichen.
Die SSL Verschlüsselung wird ab Version 3.12 durchgängig für die Kommunikation von Managern untereinander und zu allen Clients verwendet. Es ist direkt in die WinCC OA Managerkommunikation implementiert und standardmäßig aktiv, wenn ein neues Projekt erstellt wird.
Die wichtigsten Eigenschaften des Multiplexing Proxys:
Reduzierung der offenen Netzwerkports des Servers
Schutz vor DoS (Denial-of-Service) Attacken
Der Multiplexing Proxy kann mit einer geringeren Berechtigungsstufe betrieben werden, sofern der Proxy als abgesetzter Manager betrieben wird
Vorteile der SSL Verschlüsserlung:
Höchste Datensicherheit
Durch die standardmäßige Implementierung der SSL Verschlüsselung in SIMATIC WinCC Open Architecture wurde die Sicherheit der Kommunikation erweitert
WinCC OA Secure - Kerberos
WinCC OA Secure basiert auf dem gesicherten Third-party Authentifizierungsprotokoll Kerberos, das am MIT entwickelt wurde. Symmetrisch verschlüsselt, keine Übertragung von Schlüsseln
Absolute Sicherung für interne und externe Kommunikation
WinCC OA Secure stellt die Authentifikation, Integrität und Verschlüsselung der Kommunikation sicher
Keine Übertragung von User/Passwort Informationen übers Netzwerk
Schnelligkeit durch symmetrische Schlüssel
Erlaubt Single-Sign-On
Bewährte Methode
State of the Art
Hot Standby Redundanz
Mit dem durchdachten Redundanzkonzept von SIMATIC WinCC Open Architecture können die hohen Anforderungen von Anlagenbauern und -betreibern an die Verfügbarkeit sowie die Prozess- und Datensicherheit abgedeckt werden.
Hot Standby-Redundanz mit Doppelrechnersystem
In einem redundanten System ist jedes User Interface sowohl mit dem aktiven wie auch mit dem passiven System verbunden. Eine Redundanzumschaltung erfolgt deshalb für den Anwender stoßfrei ohne Beeinträchtigung der Bedienbarkeit der Anlage
Das automatische Umschalten erfolgt im Zehntelsekundenbereich ohne Datenverlust
Automatischer Abgleich von Prozessabbildern, Alarmdaten und Historie beim Hochlauf
Frei konfigurierbare Umschaltmechanismen mit gewichteter Fehlerstatusauswertung
Zusätzliche Sicherheit durch Differenzierung zwischen Rechner- und Netzwerkausfall
Redundante Netzwerkverbindungen zwischen unterschiedlichen Rechnern
Split-Betrieb im Redundanzfall - Testen neuer Konfigurationen und Parametrierungen, ohne den laufenden Betrieb zu stören
Verfügbarkeit auf höchstem Niveau
Höchste Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit durch redundante Datenhaltung in einem geografisch abgesetzten zweiten Control Center.
Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit wird in der Automatisierungstechnik immer wichtiger. Schon ein kurzzeitiger Ausfall kann zu erheblichen Kosten und Sicherheitsrisiken führen. Dies soll mithilfe des Disaster Recovery Systems verhindert werden.
Funktionen
Abgleich der Online-Datenänderungen zwischen PSS (Primäres Serversystem) und SSS (Sekundäres Serversystem) zur Laufzeit
Abgleich des Alarmstatus (Quittierstatus, Quittierzeit, Quittierbenutzer) zwischen PSS und SSS zur Laufzeit
Zyklischer Abgleich der Parametrieränderungen (Meldebehandlung, Datenpunktfunktionen, usw.) zwischen PSS und SSS
Automatischer (zyklischer) oder manuell angestoßener Abgleich der Projektdateien (Panels, Skripts, Librarys, Pictures, usw.)
Synchronisation der historischen Daten (über Oracle Packages) nach Anstoß durch den Benutzer, nach einem Systemausfall des SSS oder Verbindungsunterbruch zwischen PSS und SSS
Abgleich der Benutzerverwaltung (Benutzer und Passwörter)
Automatische Umschaltung zwischen PSS und SSS und manuelle Rückschaltung zwischen SSS und PSS
Automatische Umschaltung am Client zwischen der Bedienoberfläche des PSS und SSS zum aktuell führenden System (zwei Bedienoberflächen parallel aktiv)
Physikalisch getrennte LAN Redundanz
SIMATIC WinCC Open Architecture unterstützt Netzwerk Redundanz, indem beien Datenleitungen gleichzeitig genutzt werden. Statt nach dem Erkennen eines Fehlers von einer Leitung zur anderen zu wechseln und dabei Daten zu verlieren, kann die Netzwerklogik genutzt werden, um bei Verbindungsabbrüchen kein Datenverlust entsteht. Das bedeutet natürlich einen höheren Invest in die Kommunikationsnetze, denn beide Leitungen transportieren die gleiche Information. Dieser Invest lohnt aber, denn er ermöglicht einen störungsfreien Betrieb und das ist für Safety Belange absolut empfehlenswert.
Herkömmliche LAN Redundanz für Kommunikation wird mit einem Wechsel der Leitung nach Erkennen eines Fehlers umgesetzt:
WinCC OA kann LAN Redundanz basierend auf einem unterschiedlichen Design unterstützen
Mit diesem Design können stabile Systeme mit Fokus auf Datenübertragung geplant werden. Das funktioniert nur dann, wenn die beiden LAN Verbindungen physisch getrennt sind, nicht bei VPNs auf einer physischen Leitung. Über welches Medium die Daten übertragen warden, spielt in dem Fall keine Rolle. Das kann Kabel, Satellit oder sogar über das Mobilfunk-Netz sein, sofern die nötige Bandbreite erreicht wird, um das System auf jeder Verbindung lauffähig zu halten.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC SCADA Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC SCADA Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.