SINEC NMS für industrielle Netzwerke

Das Netzwerk-Management-System für vernetzte Anlagen
SINEC NMS ist das skalierbare Netzwerk-Management-System (NMS) für Netzwerkstrukturen unterschiedlicher Größen, in einer zunehmend digitalen Welt. Mit diesem System lassen sich industrielle Netzwerke mit bis zu mehreren Zehntausend Teilnehmern zentral und rund um die Uhr überwachen, verwalten und konfigurieren – auch die sicherheitsrelevanten Bereiche. Das macht SINEC NMS zur ersten Wahl für komplexe Netzwerkstrukturen und zu einem Wegbereiter für die digitale Transformation in der Industrie – in allen Branchen und unabhängig von der Netzwerkgröße. Dank seiner Skalierbarkeit wächst SINEC NMS flexibel mit, wenn das Netzwerk größer und komplexer wird.
Mit SINEC NMS industrielle Netzwerke effizient managen
Für das effiziente Management großer Netzwerke ist SINEC NMS in zwei Ebenen aufgeteilt: Die Control-Ebene zeigt als zentrale Instanz übersichtlich und schnell den Gesamtstatus des Netzwerks an. Zudem werden hier die Operations-Ebenen verwaltet. Diese Operations wiederum sind im Netzwerk verteilt und setzen die Konfigurationsvorgaben aus der Control-Ebene auf alle Geräte um. Mit dem skalierbaren Netzwerk-Management-System SINEC NMS können Sie zentral und effizient beispielsweise mehrere IWLAN- oder SIMATIC Ident-Komponenten parallel managen.
Applikationsbeispiele
Mit SINEC NMS integrieren Sie zum Beispiel SCALANCE-, RUGGEDCOM- und SIMATIC Ident-Geräte einfach ins bestehende Netzwerk der Operational Technology (OT). Außerdem lassen sich die Netzwerkkomponenten konfigurieren und fortlaufend warten. Dabei erfolgt die Konfiguration regelbasiert, kann also übergreifend auf viele Komponenten angewendet werden. Das sorgt vor allem bei großen Netzwerken für deutliche Zeitgewinne bei der Konfiguration.
SINEC NMS unterstützt die fünf Eckpunkte, die im FCAPS-Modell nach ISO festgeschrieben sind. Entdecken Sie in unseren Videos, welchen Mehrwert Ihnen die Funktionen von SINEC NMS bieten.
Mehr als FCAPS
SINEC NMS geht weiter als FCAPS – und bietet zusätzlich dazu zwei übergreifende Funktionen, die speziell auf die industriellen Ansprüche an Netzwerke ausgerichtet sind und unser NMS funktional abrunden.
Northbound Interface: Mittels dieser Schnittstelle lassen sich Netzwerk- und Diagnosedaten an verschiedene Systeme und Applikationen weiterleiten – z.B. an HMI- und SCADA-Systeme über OPC UA.
System Administration: SINEC NMS ist unterteilt in eine zentrale Control- und mehrere verteilte Operations-Ebenen. Dank dieser Skalierbarkeit wächst SINEC NMS flexibel mit, wenn das Netzwerk größer und komplexer wird.
SINEC INS
Die Software für die Bereitstellung industrieller Netzwerkdienste – mit SINEC INS verwalten Sie auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche allgemeine Netzwerkdienste, die speziell im OT-Bereich häufig benötigt werden.
SINEC PNI
Mit SINEC PNI realisieren Sie schnell und einfach die Erstinbetriebnahme von SCALANCE- und RUGGEDCOM-Netzwerkkomponenten in Ihrem industriellen Netzwerk. Nehmen Sie bequem die Grundeinstellungen zum Einbinden von Geräten ins Netzwerk vor und sorgen Sie dafür, dass alle neuen Netzwerkteilnehmer sich von Beginn an reibungslos ins Netzwerk einfügen.
- System Backup & Restore: Die neue Version ermöglicht ein umfassendes Backup sowie die Wiederherstellung des gesamten SINEC NMS-Systems. Regelmäßige, automatisch generierte System-Backups, die beispielsweise in Notfällen wiederhergestellt werden können, steigern die Systemzuverlässigkeit und machen SINEC NMS zu einem wichtigen Baustein einer Backup-Strategie.
- Erweitertes Zertifikate-Management: Dieses Feature bringt essentielle Sicherheitsvorteile für Automatisierungssysteme, da es eine durchgängige Zertifikatskette für Kunden ermöglicht. SINEC NMS lässt sich auch in bestehende, von den Kunden betriebene Zertifikatsinfrastrukturen einbinden. Aufgrund der nahtlosen Integration in die Kundeninfrastruktur passt es sich perfekt an die individuellen Sicherheitsanforderungen an.
- Zentrales, regelbasiertes Firewall- und Network Address Translation (NAT-)Management: Damit lassen sich Firewall-Komponenten komfortabel und effizient von zentraler Stelle aus konfigurieren. Die Erstellung der Firewall-Regeln und NAT-Übersetzungen erfolgt über eine grafische Beschreibung der erlaubten Kommunikationsbeziehung im Netzwerk. Das System generiert automatisch die gerätespezifischen Regeln. NAT-Management ist besonders für Serienmaschinen mit identischen IP-Adressen ein Vorteil.
- Lokale Dokumentationsfunktion über Audit Trails: Audit-Log-Einträge machen Benutzeraktivitäten nachvollziehbar, indem sie mit einem Zeitstempel automatisch dokumentiert werden.
- Zentrales Weiterleiten von Informationen über Syslog: Informationen lassen sich über die Syslog-Schnittstelle in SINEC NMS an eine zentrale Stelle (z.B. ein SIEM-System), beispielsweise zur Analyse weitergeben. Neben Audit-Log-Einträgen zu Benutzeraktivitäten werden auch Systemereignisse oder Netzwerkalarme per Syslog an externe Systeme weitergeleitet.
Expertise statt Experimente
Leistungsstarke, zuverlässige industrielle Kommunikationsnetzwerke sind mehr als die Gesamtheit der eingesetzten Komponenten. Deshalb sollte bei ihrer Konzeption, Planung und Implementierung auch nichts dem Zufall überlassen werden. Vielmehr erfordern diese anspruchsvollen Aufgaben ein hohes Maß an Kompetenz in allen relevanten Disziplinen – kombiniert mit fundiertem Branchen- und Applikations-Know-how. Genau diese Kombination macht uns zum idealen Partner für zukunftsfähige industrielle Kommunikationsnetzwerke.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Wenn Sie technische Nachfragen haben oder dringenden Support zu unseren Produkten benötigen, dann besuchen Sie bitte unsere Industry Online Support-Webseite.