Frühe Übersicht durch Virtualisierung
Mit der Simulationsumgebung SIRIUS Sim können die Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK2 und die Sanftstarter SIRIUS 3RW55 und deren Applikationen kennengelernt und ausprobiert werden, ohne dass reale Komponenten notwendig sind. Durch eine umfangreiche Funktionssimulation des Geräteverhaltens können schnell und unkompliziert Überprüfungen durchgeführt werden. Dafür können Applikationen einfach im Simulator erstellt werden. Ein originalgetreues Funktionsverhalten der Geräte ermöglicht eine schnelle Validierung der Funktionalität und eine iterative Fehlersuche. Besonders bei der Planung kann dadurch der Aufwand reduziert werden, weil die Geräte in der Planung nicht physisch aufgebaut und verkabelt werden müssen und Änderungen einfach durchgeführt werden können.
SIRIUS Sim – 3RW55
Ab der SIRIUS Sim V2.0 kann die komplette Parametrierung der High Performance Sanftstarter SIRIUS 3RW55 durchgeführt werden. Durch die gleiche Menüstruktur wie auf dem realen 3RW5 HMI High Feature ist es möglich die ganze Menüführung kennenzulernen und die Geräte vollständig zu parametrieren. Optional können die eingestellten Parameter auf eine Micro-SD-Karte übertragen und auf den realen Sanftstartern verwendet werden. Eine Simulation von An- und Auslauf einschließlich Betriebsphasen sowie von unterschiedlichen Fehlerzuständen ist ebenso möglich.
SIRIUS Sim - 3SK2
Die Parametrierung des SIRIUS 3SK2 erfolgt dabei – wie bei den echten Geräten – in der Engineering-Software Safety ES. Der Simulator gibt Ihnen dazu die Möglichkeit, sich mit dem Gerät erst einmal vertraut zu machen. Dafür sind typische Applikationsbeispiele in der Software enthalten und können direkt ausprobiert werden. Für die Nutzung des Simulators müssen Sie kein SIRIUS 3SK2 besitzen.
Die Simulationssoftware hat eine Schnittstelle zu Safety ES, mit der das Gerät parametriert werden kann. Dadurch kann auch die Parametrierung schnell und mit wenig Aufwand getestet werden und gegebenenfalls angepasst werden.
Die Software steht kostenlos zum Download zur Verfügung. So können Sie die Geräte direkt kennenlernen und erfahren, wie sie sich in Applikationen verhalten.
Schalten wie in der Realität
Die simulierten Geräte verhalten sich originalgetreu zu den realen Geräten. Im Simulator sind die vollständigen Funktionalitäten der Geräte, einschließlich der LED’s, Display und Taster enthalten. Dadurch wird ermöglicht, dass die Geräte virtuell genauso reagieren, wie später in der Realität. Im Simulator werden die Geräte fotorealistisch dargestellt und reagieren beim Betätigen der Tasten und den LED-Anzeigen genauso, wie später beim physischen Original. Auch Displays der Geräte zeigen dieselben Meldungen wie in der Realität.
Zusätzlich hat die Simulationssoftware eine Schnittstelle zu Safety ES, mit dem das Gerät parametriert werden kann. Dadurch kann auch die Parametrierung schnell und mit wenig Aufwand getestet werden und gegebenenfalls angepasst werden.