Base Camp für digitale Dimensionen: SIMATIC Basic IPCs
Die Basic-Baureihe bietet Ihnen einen einfachen Einstieg in die Welt der SIMATIC Industrie PCs und industriellen Digitalisierung: Wer eine unkomplizierte, überschaubare Lösung für preissensitive Industrieanwendungen sucht, liegt mit den attraktiven SIMATIC Basic IPCs der neuen Generation genau richtig.An diesen Basics kommt keine Industrie vorbei
Ob durch Staub, erhöhte Temperatur-, Vibrations-, Schock- und EMV-Anforderungen oder einen durchgängigen 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen in der Woche – herkömmliche Office-PCs kommen beim Einsatz in industriellen und industrienahen Umgebungen schnell an ihre Grenze. SIMATIC Basic IPCs liefern hier eine perfekte Lösung für viele Standardanwendungen: Sie meistern nicht nur spielend die erhöhten Anforderungen, sondern bieten auch aktuelle PC-Technologie zu einem attraktiven Preis – und dass bei schneller Verfügbarkeit ab Lager. So können Sie mit einer starken, soliden Basis erfolgreich in digitale Dimensionen aufbrechen und Herausforderungen wie Visualisierungs- und SCADA-Aufgaben, Datensammlung und -management oder Mess- und Prüfaufgaben mit einem überschaubaren Aufwand einfach und zügig realisieren.
Drei gute Gründe für SIMATIC Basic IPCs
Entdecken Sie weitere Basic-Highlights
Basics in hochwertigem Gerätedesign
Das durchdachte Industriedesign der SIMATIC Basic IPCs sorgt nicht nur für hohe Robustheit, Langlebigkeit und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, sondern sieht auch noch gut aus. Überzeugen Sie sich selbst und betrachten Sie die Geräte von verschiedenen Seiten:Basics für den industriellen Einsatz
Ob diskrete Fertigung, Prozessautomatisierung, Logistik oder Laborautomatisierung – die SIMATIC Basic IPCs sind die perfekte Wahl für viele Einsatzgebiete und digitale Aufgaben im industriellen und industrienahen Umfeld. Entdecken Sie hier einige Anwendungsbeispiele, in denen Ihnen die Basic-Varianten der Industrie PCs mit ihrer guten Leistung im 24-Stunden-Dauereinsatz hervorragende Dienste leisten.Intelligenter digitaler Montagearbeitsplatz und Prüfstand
Die robusten und widerstandsfähigen SIMATIC Basic IPCs eignen sich beispielsweise zur Ausstattung intelligenter industrieller Arbeitsplätze, an denen Produkte aus wenigen Einzelteilen manuell oder teilautomatisiert zusammengesetzt bzw. verschraubt und dann als Teil der Qualitätskontrolle geprüft und dokumentiert werden.
Ihre Vorteile
- Ein System zum Anleiten, Durchführen, Überprüfen, Bestätigen und Dokumentieren
- Alle benötigten Komponenten und Werkzeuge ohne zusätzliche Hardware direkt anschließbar dank der Vielzahl an verfügbaren Schnittstellen
- Deutlich höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer im Vergleich zu bisher eingesetzten Office-PCs dank lüfterlosem Design und Robustheit der SIMATIC Panel IPCs Basic
Kommissionierung von Material, Teilen und Produkten
Ob Arbeitsmaterial für Wartungsarbeiten, Einzelteile für einen Bearbeitungsschritt oder Produkte für ganze Lieferungen – mit SIMATIC Basic IPCs lässt sich die Kommissionierung einfach digitalisieren. So können Aufträge über einen Monitor angezeigt und abgehakt werden, der mit einem Basic IPC zur Datenverarbeitung verbunden ist. Der IPC leitet die Daten dabei an einen zentralen Server für die Lagerhaltung weiter und ermöglicht das Ansteuern eines Druckers zur Ausgabe der Stückliste, die der fertigen Sammeleinheit beigelegt wird.
Ihre Vorteile
Waschstraße für Kraftfahrzeuge
Für die Digitalisierung von Waschstraßen lässt sich ein SIMATIC Basic IPC ideal mit dem Automaten koppeln, an dem das Waschprogramm erworben wird – ob mit Ausgabe eines Kassenbons mit QR-Code oder per Eingabe und temporärer Speicherung des KFZ-Kennzeichens. Das Scannen des QR-Codes oder die Kennzeichen-Erfassung per Kamera aktivieren über den IPC das gewählte Waschprogramm. Zudem kann an der Ausfahrt das absolvierte Programm an einem weiteren Monitor angezeigt werden.
Ihre Vorteile
- Ein System zur Programmwahl, Koordination, Code-Scannen, Kennzeichen-Erfassung, -Speicherung und -Löschung sowie Programmanzeige
- Alle benötigten Komponenten dank der Vielzahl an verfügbaren Schnittstellen direkt anschließbar: Datenbank-Server via Ethernet/LAN, Scanner und Kamerasystem via USB-Port, zweiter Monitor via Ethernet/LAN.
Zutrittsschleuse mit Anmeldedaten
Kürzere Wartezeiten beim Einlass für Mitglieder oder Kunden durch automatisierte Anmeldesysteme mit einem SIMATIC Basic IPC statt aufwendiger Kontrollen durch das Personal: Bei Einrichtungen mit Zutritt über Mitgliedskarten kann zusätzlich zum Karten-Scanner am Drehkreuz ein weiterer Scanner für den 3G-/2G-Nachweis angebracht und mit einem SIMATIC Basic IPC für den Datenabgleich und die Freischaltung des Drehkreuzes gekoppelt werden.
Self-Check-in-Terminals am Flughafen
Über einen SIMATIC Basic Panel PC am Self-Check-in-Terminal können Fluggäste ihre Daten eingeben, die per Datenbank mit gebuchten Flügen abgeglichen werden. Ein Fließband transportiert das Gepäck zum Wiegen und wieder zurück zum Fluggast. Bei Einhaltung des Maximalgewichts druckt der Drucker eine Kennzeichnung aus, die am Gepäck anzubringen ist. Das gekennzeichnete Gepäck wird dann per Fließband automatisch in das richtige Gepäcklager transportiert. Bei Überschreitung des Maximalgewichts muss das Wiegen erneut stattfinden. Nach erfolgreichem Check-in wird dem Fluggast noch das Flugticket ausgedruckt.
Basics zu den technischen Details
Als solide Basis für die industrielle Digitalisierung überzeugen die SIMATIC Basic IPCs nicht nur durch ihre Robustheit, ihr attraktives Preis-Leistungsverhältnis und ihre Verfügbarkeit ab Lager, sondern auch durch handfeste technische Leistungsmerkmale. Überzeugen Sie sich selbst, was Ihnen die neueste Generation zu bieten hat.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Auswahl & Bestellung
Welcher SIMATIC Basic IPCs darf es für Sie sein?
Die robusten SIMATIC Basic IPCs zum attraktiven Preis und verfügbar ab Lager sind eine hervorragende Basis für die industrielle Digitalisierung von Standardanwendungen in der diskreten Fertigung, Prozessautomatisierung, Logistik etc. Ob als Rack IPC, Box IPC oder Panel IPC – Sie können alle SIMATIC Basic IPCs einfach in unserer Industry Mall online auswählen, konfigurieren und bestellen.