LOGO! Anwendungsbeispiele

JEDER unterstützt JEDEN – die LOGO! Familie
Hier finden Sie eine Sammlung von Anwendungsbeschreibungen mit den zugehörigen Schaltprogrammen. Die Beispiele sind unterschiedlich ausgeprägt. Einige sind als Einführung neuer Funktionen gedacht (Getting Started), andere als Tipps, die in eigene Applikationen eingebunden werden können. Die LOGO! Sets sind komplett ausgearbeitete Applikationen, die nur an die eigene Anwendung angepasst werden brauchen. Sie sind dementsprechend ausführlich beschrieben.
Beschreibung
Sie können die jeweiligen Schaltprogramme einfach herunterladen, mit der Programmiersoftware LOGO! Soft Comfort für Ihre Anwendung anpassen und direkt via PC- oder Ethernet Kabel in LOGO! übertragen und nutzen. Da sich bei der LOGO! SoftComfort V8 die Darstellung insbesondere bei den Meldetexten und bei Kommunikation über Ethernet verändert hat sind bei fast allen Programmen die Darstellung von LSC V7 und LSC V8 in einer Datei zum Download zusammengefasst.
Sind Sie im Besitz der Demoversion von LOGO! Soft Comfort, so haben Sie die Möglichkeit LOGO! Programme zu entwickeln und im Simulations-Modus zu testen.
Einzige Einschränkung: Sie können Ihr Schaltprogramm nicht in eine LOGO! übertragen. Sie können das Programm jedoch abspeichern und später mit einer Vollversion weiternutzen.
Einstiegshilfen (Getting Started)
Hier werden insbesondere für die Version 0BA7 LOGO! 8 und LOGO! 7 allgemeine Bedienungshinweise gegeben, die eine Schritt für Schritt Anleitung bilden.
Tipps & Tricks
Hier werden kleine Programmteile dargestellt, die sich einfach in eigene Programme integrieren lassen.
Teilapplikation
Hier werden kleine Applikationen dargestellt, die aber noch in einen Zusammenhang gestellt werden müssen.
Komplette Beispielprogramme (LOGO! Sets)
Hier sind in sich geschlossene Beispiele dargestellt, bestehend aus einer Dokumentation und dem zugehörigen LOGO! Programm.
Allgemeine Starthilfen, Tipps&Tricks und Teilapplikationen können als Zip Dateien direkt aus der Tabelle heraus heruntergeladen werden. Die Originale sind jeweils Programmdateien die mit LOGO! Soft Comfort geöffnet und bearbeitet werden können und pdf Dateien zum Ansehen auch ohne LOGO! Soft Comfort.
Hinweis: Sie können die Software LOGO! Soft Comfort als Demoversion kostenlos vom Internet herunterladen und dann die Programme direkt austesten.
Die LOGO! Sets sind detailliert ausgearbeitete Programme zu denen auch eine zusätzliche Dokumentation gehört. Sofern auch zusätzliche Komponenten wie HMI Panels oder andere Kommunikationspartner gehören, stehen auch diese Projektierungen zum Download zur Verfügung. Daher wird hier ein Link zu den jeweiligen Seiten des Customer Support angegeben. Die Sets setzen grundlegende Kenntnisse der LOGO! Soft Comfort voraus.
In der Tabelle ist auch angegeben für welche LOGO! Versionen die Beispiele nutzbar sind.
Die Beispiele wurden mit LOGO! Soft Comfort ab Version V4 aufwärts entwickelt, sie sind ab der genannten LOGO! Generation aufwärts in dieser Form nutzbar.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: