SINUMERIK ONE – die Nummer 1 für Werkzeugmaschinenhersteller

SINUMERIK ONE überzeugt durch die Vorteile, die der digitale Zwilling für Maschinenhersteller und -betreiber mit sich bringt. Das virtuelle Abbild wird zur Führungsgröße für reales Handeln. Erfahren Sie mehr über den Nutzen von SINUMERIK ONE für Maschinenhersteller.

Alle Informationen zu SINUMERIK ONE aus erster Hand!

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Logoübersicht Media Center

Alle SINUMERIK ONE Referenzen im Überblick

Informieren Sie sich hier über die Erfahrungen zahlreicher Werkzeugmaschinenhersteller mit SINUMERIK ONE.

Der digitale Zwilling der Automatisierung

Qualität und Geschwindigkeit bei Engineering und Inbetriebnahme der Maschine steigern

Das TIA Portal bildet den zentralen Bestandteil eines durchgängig digitalen Engineering-Prozesses. Die Daten aus dem TIA Portal bilden die Basis für den digitalen Zwilling. Der digitale Zwilling der Automatisierung – das digitale Abbild der Steuerung, des Maschinenverhaltens sowie der Kinematik – bietet die Möglichkeit, die Projektierungen aus dem TIA Portal virtuell zu testen und in Betrieb zu nehmen.
Der Nutzen des digitalen Zwillings

Digital First mit SINUMERIK ONE

Der digitale Zwilling trägt maßgeblich zur Optimierung verschiedenster Prozesse sowohl während des Engineerings aber auch während des Betriebs der Maschine bei. Und mit dem richtigen Geschäftsmodell ermöglicht der digitale Zwilling Maschinenherstellern, zusätzliches Business rund um die Werkzeugmaschine zu generieren.
Hybrides Event, 4. Okt - 9. Okt

EMO Milano & Siemens Machine Tool Days 2021

Digitalization in Machine Tool Manufacturing –​ infinite opportunities from infinite data.

 

Ob unser realer Messestand in Mailand oder unser virtuelles Event: Besuchen Sie uns, treffen Sie unsere Experten und tauschen Sie sich mit Ihnen aus!

Speichern Sie sich den Termin: 04. - 09. Oktober 2021

Termin speichern
Besuchen Sie unsere Event-Seite und registrieren Sie sich schon heute

Weitere Informationen

Der Nutzen der neuen CNC Steuerung

Ein Plus an Performance für innovative Werkzeugmaschinen

SINUMERIK ONE ist auf Performance optimiert. Dank einer innovierten Systemarchitektur besticht das System mit herausragender Produktivität. Vor allem im Bereich des hochanspruchsvollen Formenbaus lassen sich, je nach Maschine, Produktivitätszuwächse im zweistelligen Prozentbereich erzielen. Innovative Softwarefunktionen heben das Potential neuster Prozessortechnologien und ermöglichen die Parallelisierung verschiedenster Bearbeitungsfunktionen ohne Performanceeinbußen.

Funktionsübersicht

Sie interessieren sich im Detail für die Funktionen und Komponenten der SINUMERIK ONE? Dann werfen Sie einen Blick auf die Funktionsübersicht, dort finden Sie alle Informationen übersichtlich zusammengestellt.
Zur Funktionsübersicht

Gut zu wissen

Ergänzende Themen

Schnelle und sichere Kommunikation

SINUMERIK ONE bietet mit OPC UA und Profinet die perfekte Lösung für die Kommunikation von Morgen. Durch den integrierten OPC UA Server können PLC- und NC-Daten schnell und einfach für überlagerte Anwendungen genutzt werden. SINUMERIK ONE setzt Maßstäbe in Punkto Sicherheit und stellt den Schutz von Know-How und Daten in den Mittelpunkt. 

Hilfe bei der Erstellung des Digitalen Zwillings und der Virtuellen Inbetriebnahme 

SINUMERIK ONE Virtual Commissioning Services unterstützt die Verlagerung von Inbetriebnahmetests in die virtuelle Welt. Dank des Dreiklangs aus Consulting, Implementation und Training profitieren die Hersteller von Werkzeugmaschinen von schnelleren und risikolosen Inbetriebnahmen und einer effizienten Optimierung des Engineerings. Eine individuelle Beratung bietet eine zuverlässige Einschätzung des konkreten Projekts hinsichtlich Machbarkeit und Aufwand. Auf Basis des Consultings wird der Digitale Zwilling der Maschine entwickelt. Bedarfsgerechte Trainings sorgen für einen schnellen Know-How-Aufbau und befähigen Werkzeugmaschinenhersteller, die Vorteile der virtuellen Inbetriebnahme vollumfänglich zu nutzen.

SINUMERIK ONE für Maschinenbetreiber

Discover a new way of thinking

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von SINUMERIK ONE im Einsatz in der Lohnfertigung, im Werkzeug- und Formenbau und in Anlagen.
Downloads und Support

Weitere Informationen für Maschinenhersteller

Hier finden Sie nützliche Downloads und Hilfestellungen zu unseren SINUMERIK-Produkten.

Wir stellen Ihnen eine umfangreiche Dokumentation zu allen Funktionen von SINUMERIK ONE zur Verfügung. Diese unterstützt Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte.

 

 



SINUMERIK ONE in der Siemens Industry Mall:

Informationen

SINUMERIK ONE and more

Erfahren Sie mehr über die vielen Vorteile von SINUMERIK ONE. Sichern Sie sich jetzt kontinuierlich die neuesten Informationen und erste Erfahrungsberichte zu SINUMERIK ONE.