SIPROTEC Funktionspunkte-Manager
Der SIPROTEC Funktionspunkte-Manager ist eine cloud-basierte Anwendung für SIPROTEC Kunden zur zentralen Verwaltung und Zuweisung von Funktionspunkten. Damit kann die Funktionalität von SIPROTEC 5 und SIPROTEC 5 Compact Schutzgeräten einfach und innerhalb von Sekunden angepasst und erweitert werden.Ihre Vorteile in der täglichen Arbeit mit dem SIPROTEC Funktionspunkte-Manager
- SIPROTEC Funktionspunktbudget ist unabhängig vom Gerät
- Nutzen Sie es für alle Ihre SIPROTEC 5 und SIPROTEC 5 Compact-Geräte
- Jetzt bestellen, später bezahlen: Die Funktionspunkte werden erst beim Download der Lizenzdateien in Rechnung gestellt
- Aktivieren Sie Funktionalität schnell und einfach durch ad-hoc generierte Lizenzdateien (DAF)
- Spezifizieren Sie SIPROTEC 5 und SIPROTEC 5 Compact Funktionen erst spät im Engineering-Prozess
- Bestellen und lagern Sie SIPROTEC Universalschutzrelais unabhängig von Funktionen
- Nutzen Sie den SIPROTEC Functionspunkte-Manager, um alle generierten Lizenzdateien in Ihrer Organisation zu organisieren und gemeinsam zu nutzen

SIPROTEC Funktionspunkte-Manager - Video
Der SIPROTEC Funktionspunkte-Manager verwaltet Funktionspunkte-Budgets und weist SIPROTEC 5 und SIPROTEC 5 Compact Geräten Funktionspunkte zu, um deren Funktionalität zu erweitern.
3 Schritte zur individuellen SIPROTEC 5 Funktionalität
Funktionspunkte erwerben
Funktionspunktbudgets werden außerhalb dieser Anwendung über den Bestellcode (MLFB) 7XX8152-1AA00 beim Siemens Regionalvertrieb oder der Industry Mall bestellt und dem SIPROTEC Funktionspunkte-Manager Kundenkonto gutgeschrieben. Voraussetzung ist ein Konto, das innerhalb von einer Minute auf https://www.siprotec-function-point-manager.siemens.com angelegt werden kann.
Die gutgeschriebenen Funktionspunkte sind dem Funktionspunkte-Manager-Konto fest zugeordnet und können für die Erstellung von SIPROTEC 5 oder SIPROTEC 5 Compact Lizenzdateien (DAF) verwendet werden.
Funktionspunkte verwalten
Auf Basis der verfügbaren Funktionspunkte ist die Generierung von Lizenzdateien (DAF) für SIPROTEC 5 oder SIPROTEC 5 Compact-Geräte durch Eingabe der Seriennummer in Sekundenschnelle möglich. Die generierte Lizenzdatei kann direkt heruntergeladen werden. Anschließend wird sie auf das Gerät mit DIGSI 5 oder SIPROTEC Tools hochgeladen.
Anzeige des Status der letzten Lizenzdatei-Anforderung (DAF) und eine Historie aller Funktionspunktzuweisungen.
Lizenzdatei (Device Attribute Files, Erweiterung DAF)
Lizenzdateien oder Geräteattributdateien, Erweiterung DAF, enthalten die Anzahl der Funktionspunkte für ein bestimmtes Gerät. Die Funktionspunktzahl des Geräts wird verwendet, um den Umfang der Gerätefunktionalität zu definieren. Eine Erhöhung der Funktionspunktzahl bedeutet eine Erweiterung der verfügbaren Gerätefunktionalität.
Kontoüberblick
Der SIPROTEC Funktionspunkte-Manager bietet eine Kontoübersicht über die Kontonummer, den aktuellen Saldo, den Kontostand und die letzten Funktionspunktabbuchungen und -gutschriften.
Benutzerverwaltung
Einem Konto können mehrere Benutzer und Rollen zugewiesen werden
- Kontoverwalter: Kann andere Benutzer einladen, Lizenzdateien erstellen und das Konto überprüfen
- Benutzer des Kontos: Kann Lizenzdateien erstellen und das Konto einsehen
- Kontenbetrachter: Kann die Kontenübersicht einsehen

SIPROTEC Function Point Manager - Schnellübersicht
Alle Schritte leicht erklärt in unserer Schnellübersicht.