Retrofit Finanzierung

Retrofit-Finanzierung

So bleiben Ihre Maschinen und Anlagen wettbewerbsfähig und Sie liquide

Moderne Produktionstechnik durch Retrofit-Finanzierung

Maschinen und Anlagen sind die Basis einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Produktion – aber nur dann, wenn sie auf dem neuesten Stand der Technik sind. Denn gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig wettbewerbsfähig zu sein und flexibel auf Marktanforderungen reagieren zu können. So können Produkte effizienter hergestellt werden und Prozesse optimiert und beschleunigt werden. Durch einen Retrofit (Modernisierung) kommen auch ältere Produktionsanlagen wieder in Schwung. Doch wie kann das realisiert werden, ohne den Cash Flow und das Budget zu belasten?

 

Siemens Financial Services bietet Retrofit-Finanzierungen von Maschinen und Anlagen in der Fertigungsindustrie, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Maschinenbau an. Die Grundidee bestehendes Equipment zu modernisieren, anstatt in neue Anlagen zu investieren, gilt aber für viele Branchen, z.B. auch in der Gebäudetechnik, Medizintechnik und IT.

Wie eine Retrofit-Finanzierung funktioniert

  • Sie modernisieren Ihre Maschinen und Anlagen bei einem technischen Dienstleister Ihrer Wahl (Retrofit).
  • Wir kaufen Ihre modernisierten Maschinen zum Restbuchwert zuzüglich der Kosten für die Modernisierung.
  • Im Rahmen einer Nutzungsüberlassung setzen Sie die Maschinen anschließend wieder in Ihrer Produktion ein. Dafür fallen im Rahmen eines transparenten Zahlungsplans lediglich feste kalkulierbare Raten an.

Diese Vorteile bietet Ihnen eine Retrofit-Finanzierung

Bleiben Sie auf kosteneffiziente Art wettbewerbsfähig

In einer sich schnell wandelnden Welt bedeutet wettbewerbsfähig zu sein mit Veränderungen Schritt zu halten. Doch dazu braucht es zum Beispiel digital vernetzte Technik. Mit einer Retrofit-Finanzierung müssen Sie Ihre Maschinen und Anlagen nicht gleich komplett ersetzen. Sie rüsten Ihren bestehenden Maschinenpark mit unserer Unterstützung auf, um Produkte schneller, effizienter und nachhaltiger herzustellen. So bleiben Sie flexibel und können sich neuen Anforderungen schneller anpassen.

Bringen Sie Ihre Technik auf den neusten Stand

Nicht mehr zeitgemäße Anlagen stehen wichtigen Effizienz- und Produktivitätssteigerungen im Weg – aber der komplette Austausch dieser Anlagen verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern schadet auch der Nachhaltigkeit. Eine Alternative zu kompletten Neuinvestitionen bietet Retrofit. Frischen Sie einfach Ihr bestehendes Equipment auf und profitieren Sie von den vielen Vorteilen einer Steigerung der nachhaltigen Produktivität und Effizienz Ihres Betriebs. Dabei spielt die Digitalisierung Ihres Betriebs eine wichtige Rolle. Software Upgrades und neue Hardware machen Ihre Anlagen fit für die Anforderungen einer modernen und zukunftsweisenden Industrie 4.0. Ein Retrofit lässt sich zudem meist schneller realisieren, als eine komplette Neuinvestition mit langen Lieferzeiten.

Lassen Sie Modernisierungen für sich selbst zahlen

Von einer beschleunigten Produktion bis hin zu abgestimmten Prozessen:

Die Verbesserung Ihrer Anlagen kann Kosten reduzieren und neue Geschäftschancen eröffnen. Wir stimmen Ihre Retrofit-Finanzierung auf Ihre Situation ab und berücksichtigen die erwarteten Vorteile der Modernisierung im Zahlungsplan. Die Kosten der Modernisierung können so oft ganz oder teilweise aus dem Nutzen bzw. den laufenden Einsparungen der Investition gezahlt werden, die die Modernisierung über die Zeit mit sich bringt.

Retrofit-Finanzierung

Ein neues Leben für ältere Fertigungsanlagen kostet weniger als Sie denken.

Der kosteneffiziente Weg Maschinen und Anlagen zu verbessern beginnt mit der richtigen Finanzierung. Die Retrofit-Finanzierung von Siemens Financial Services ist eine extrem wirtschaftliche Form der Finanzierung, die Ihre Liquidität schont.

Nur weil Ihre Maschinen und Anlagen nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, muss man sie nicht ausmustern. Manchmal ist es nur eine einzige Komponente, die den ganzen Produktionsprozess aufhalten kann. Muss man deshalb gleich alle Maschinen und Anlagen erneuern? Sicherlich nicht, denn mit einer Siemens Financial Services Retrofit-Finanzierung können Sie Ihre Produktion kostengünstig wieder auf Vordermann bringen. Sprechen Sie mit uns über eine Retrofit-Finanzierung auch in herausfordernden Zeiten.

Retrofit überzeugt auch Experten

Nach einer Befragung von Experten aus dem Maschinen- und Anlagenbau im Rahmen des Maschinenbauforums Pforzheim wird Retrofit neben der Digitalisierung und dem Ersatzteil-Geschäft als wichtigster Wachstumshebel im Service-Geschäft genannt*
Live-Befragung von 172 Experten aus dem Maschinen- und Anlagenbau im Rahmen des Maschinenbauforums Pforzheim 2019

Starten Sie gleich durch mit Retrofit

Mit den besten Referenzen

Retrofit eignet sich auch für viele technische Bereiche und Branchen. Angefangen bei Maschinen und Anlagen über Medizintechnik bis hin zu Gebäudetechnik. Durch Retrofit lässt sich technisches Equipment schnell, kosteneffektiv und mit minimaler Beeinträchtigung der Betriebsabläufe fit für die Zukunft machen.

 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Retrofit-Finanzierung!

Nutzen Sie die Kompetenzen von Siemens Financial Services:

Komfortabler und wirtschaftlicher geht es kaum:

 

  • Sie erhalten bei uns Produkt- und Finanzierungslösung aus einer Hand.
  • Wir verfügen über die Objektkompetenz zum vielfältigen Nutzen unserer Kunden.
  • Von Unternehmer für Unternehmer – Industrie-Know-how durch Einbindung in den Siemens Konzern
  • Bankenunabhängigkeit durch Refinanzierung über den Siemens-Konzern.
  • Die Kreditlinie bei Ihrer Hausbank bleibt erhalten.

Lernen Sie auch andere Lösungen von Siemens Financial Services kennen

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Verbessern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine Retrofit-Finanzierung Ihrer Maschinen und Anlagen.