Auf Erfolgskurs mit innovativen Finanzierungslösungen

Wer heute investiert, will flexibel bleiben, sich nicht langfristig an Systeme binden, die durch den technischen Fortschritt bald schon überholt sind.    Mit Financial Services von Siemens als Partner können gewerbliche Endkunden sowie Hersteller und Händler dank innovativer Finanzierungsprodukte schnell agieren und viele Vorteile nutzen. Financial Services setzt auf erstklassigen Service, kompetente Beratung und unbürokratisch kurze Entscheidungswege und stellt Ihnen die für Sie passende Finanzierung zur Seite.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Rufen Sie uns an unter 0800/6366360.

Senden Sie uns Ihre Finanzierungsanfrage

Finanzierungslösungen

Welche Finanzierungslösungen stehen Ihnen zur Verfügung?

Im Folgenden stellen wir Ihnen die einzelnen Vertragsarten und deren Vorteile vor.

Modelle, bei denen jeder zugreifen kann

Finanzierungen von Financial Services sind so individuell wie die Kunden, die davon profitieren. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von bedarfsgerechten und individuell anpassbaren Vertragsvarianten und die Beratungskompetenz, die Ihnen bei der Auswahl und der Gestaltung vertraglicher Details weiterhilft.

Kündbarer Leasingvertrag: Flexible Anpassung an betriebliche Anforderungen

Dieser Vertrag ist von unbestimmter Dauer. Er bietet die Flexibilität, jederzeit auf technische Innovationen vorbereitet zu sein und auf neue betriebliche Anforderungen reagieren zu können. Ergänzungen und Erweiterungen des Vertrages sind möglich und können so aufgenommen werden, dass ein einheitliches Laufzeitende erreicht wird.

Genauso einfach können Sie auch einen Teil oder das gesamte Leasingvolumen nach Ablauf der kalkulatorischen Laufzeit (Mindestlaufzeit) oder zu vertraglich festgelegten Terminen kündigen. Der dann noch nicht amortisierte Betrag wird durch eine Abschlusszahlung gedeckt.  

 

 

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Flexible Anpassung an betriebliche Anforderungen
  • Kündigung einzelner Komponenten möglich
  • Verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Umgehender Rechnungsausgleich
  • Bankenunabhängige Finanzierung

Leasingvertrag mit Restwert: Alle Handlungsoptionen bei niedrigen Leasingraten

Diese Vertragsart bietet den Vorteil vergleichsweise niedriger Leasingraten, da während der kalkulatorischen Laufzeit (Grundmietzeit) nur ein Teil des Anschaffungswertes amortisiert wird. Das heißt, wir kalkulieren von Anfang an den Wert ein, den der Leasinggegenstand nach dem Ablauf des Vertrags noch hat.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet sich dann, wie der Restwert amortisiert wird, z.B. durch Kauf, Vertragsverlängerung oder Rückgabe.

 

Ihre Vorteile im Überblick

  • Besonders niedrige Leasingraten
  • Vertragserweiterungen sowie -ergänzungen sind möglich
  • Alle Handlungsoptionen zum Ende der Laufzeit
  • Bankenunabhängige Finanzierung

Leasingvertrag mit Kaufrecht: Entscheidungsfreiheit am Ende der Mindestlaufzeit

Diese Vertragsform bietet sich an, wenn bereits heute die Option des späteren Eigentumserwerbs - am Ende der Grundmietzeit - eingeräumt werden soll. Über die Ausübung des Kaufrechts entscheidet der Leasingnehmer eine gewisse Zeit vor Ablauf der Grundmietzeit.

Kaufpreis ist der lineare Restbuchwert oder der Marktwert, wenn dieser niedriger ist. Eine weitere Alternative ist die Verlängerung des Leasingvertrages zu reduzierten Leasingraten. Kommt eine Weiternutzung über die Grundmietzeit hinaus nicht in Betracht, kann das Leasingobjekt auch zurückgegeben werden.

 

Vorteile im Überblick

  •  Alle Handlungsoptionen am Ende der Laufzeit obliegen dem Leasing-Nehmer (Kunden): Kauf, 
  •  Weiternutzung oder Rückgabearten
  •  Bankenunabhängige Finanzierung

Leasingvertrag mit Andienungsrecht: Niedrige Leasingraten während der Vertragslaufszeit

Dieser Leasingvertrag bietet den Vorteil niedrigerer Leasingraten, da während der Grundmietzeit nur ein Teil des Anschaffungswertes amortisiert wird. Die Amortisation des offenen Restwertes erfolgt am Ende der Grundmietzeit beispielsweise durch einen Verkauf des Leasinggegenstandes an den Leasing-Kunden oder durch eine Verlängerung des Leasingvertrages.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet sich dann, wie der Restwert amortisiert wird, z.B. durch Kauf, Vertragsverlängerung oder Rückgabe.

 

Ihre Vorteile im Überblick

  •  niedrige Leasingraten während der Grundmietzeit
  •  Bankenunabhängige Finanzierung

Garantierte Einsparungen finanzieren die Modernisierung

Nur Gebäudetechnik auf dem neuesten Stand garantiert optimale Wirkungsgrade und Betriebssicherheit

Notwendige Modernisierungen binden häufig Kapital, das an anderer Stelle dringend gebraucht wird. Energiespar-Contracting von Siemens Building Technology bietet die passende Lösung: Ihre gebäudetechnischen Anlagen werden umfangreich modernisiert, die garantiert eingesparten Kosten finanzieren alle Maßnahmen und Sie können Ihr Investitionsbudget einsetzen, wo es Ihnen den größten Nutzen bringt.

 

Finanzierungsmodelle:

  • Managed Services / Prime Contracting
  • Leasing
  • Forfaitierung
  • Mietkauf

Ihre Vorteile im Überblick

  •  Minimierung von Investitionsrisiken durch Erfolgsgarantie
  •  Monatliche Raten amortisieren sich aus den Einsparungen + Bilanzneutrale Lösung möglich
  •  Erhaltung bestehender Investitionsspielräume, keine Kapitalbindung
  •  Wertschöpfung durch Modernisierung, Erhöhung der Betriebssicherheit
  •  Einsparung bei Energie- und Betriebskosten
  •  Umweltschutz, z.B. durch verringerte CO2-Emissionen
  •  Auf Wunsch: Prime Contracting

So rechnet sich die Modernisierung Ihrer Gebäudetechnik für Ihr Unternehmen.

Intelligent finanzieren, Entscheidungsfreiheit optimieren

Der Konkurrenzkampf ist härter geworden. Nur wer flexibel, kreativ, eigenständig und schnell agiert, hat Aussicht auf Erfolg. Das gilt besonders für Ihr Business. Selbstbestimmtes Handeln und permanente Entscheidungsfreiheit gewinnen hier zunehmend an Bedeutung. Insbesondere, wenn Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Technologieorientierung eine Rolle spielen.

Dafür bieten wir Ihnen Operating Lease: Unsere zukunftsweisende Finanzierungslösung für Investitionsgüter der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Medizintechnik sowie für Industrieanlagen.

Mit Operating Lease optimieren Sie Ihre unternehmerische Entscheidungsfreiheit und gewinnen neue Spielräume bei Investitionsentscheidungen.

 

Ihre Vorteile im Überblick

  •  Besonders günstige Leasingraten
  •  Technologisch immer auf dem neuesten Stand
  •  Bilanzneutrale Vertragsgestaltung (IAS/IFRS oder US-GAAP)
  •  Ganzheitliches Nutzungskonzept
  •  Risikofreie Investitionsentscheidung
  •  Keine Abschlussrate am Ende der Laufzeit

Spielraum für zusätzliche Investitionen gewinnen

Der Softwareanteil an Ausgaben im IT-Bereich wächst stetig. Gleichzeitig erhöht das rasante Innovationstempo auf dem Softwaremarkt den Investitionsbedarf. Dazu binden Implementierungs- und Anpassungsaufwand mehr und mehr Eigenkapital.

 

Die Folge 

Notwendige Investitionen können nicht durchgeführt werden - damit wird die eigene Wettbewerbsposition gefährdet.

 

Die Lösung

Bei unseren Finanzierungsformen Software Leasing und Software Mietkauf lassen sich diese Kosten in eine leicht kalkulierbare Rate überführen. Dies verschafft Ihnen die Möglichkeit, kostengünstig aktuellste Software zu nutzen und damit von Produktivitätssteigerungen und Rationalisierungseffekten zu profitieren.Für die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens: Sowohl bei Investitionen im Industrie-Umfeld als auch bei der Finanzierung von Software haben wir Produkte entwickelt, die spezielle Anforderungen dieser Bereiche umsetzen. 

Mit PLM Financing bieten wir ein passgenaues Finanzierungsmodell für Product Lifecycle Management Lösungen von Siemens PLM Software. 

SAP Payment Services ist ein Service von SAP der von uns bereitgestellt wird, wenn es um Ihre Investition in eine SAP-Lösung geht.

 

Ihre Vorteile im Überblick

  • Zusätzlicher Spielraum für Neuinvestitionen
  • Einsatz innovativer Software-Technologie
  • Finanzierung von Implementierungs- und Anpassungskosten
  • Flexibilität bei Finanzierungsdauer und  Zahlungsverlauf
  • Ertragsorientierung "Pay as you earn"
  • Sichere Kalkulationsgrundlage
  • Schonung von Eigenmitteln

Gestaltungsfreiheit und Steuervorteile optimal nutzen

Bereits mit Abschluss des Vertrages wird dem "Mietkäufer" das Investitionsobjekt wirtschaftlich zugerechnet. Er kann so sämtliche Steuervergünstigungen und Abschreibungen nutzen und frei gestalten. Und mit Zahlung der letzten Rate geht auch das zivilrechtliche Eigentum automatisch auf den Mietkäufer über.

 

Ihre Vorteile im Überblick

  •  Eigentumsübergang am Ende der Laufzeit
  •  Nutzung von Steuervergünstigungen und Fördermaßnahmen
  •  Nicht-Vorsteuerabzugsberechtigte können die Mehrwertsteuer finanzieren
  •  Zinsbelastung wird über die gesamte Mietzeit umsatzsteuerfrei abgerechnet
  •  Vorfinanzierungen von Anzahlungen möglich
  •  Bankenunabhängige Finanzierung
  •  Freie Wahl der AfA-Methode

Flexibel reagieren

Wir bieten eine umfangreiche Palette von Nutzungsmodellen, zugeschnitten auf die Anforderungen von Kunden aus allen Branchen. Die monatlichen Nutzungsraten enthalten neben der Überlassung der Geräte auch Extrakosten: z.B. Wartung oder Tausch von Verschleißteilen. Sie bezahlen lediglich günstige und kalkulierbare monatliche Raten, die sich an der Nutzung der Geräte orientieren.

 

Ihr Vorteil: 

  • Sie können Ratenhöhe und Nutzungsdauer während der Vertragslaufzeit flexibel an Ihre jeweilige Situation anpassen. 
  • Die Nutzungsraten können bequem aus den laufenden Einnahmen bestritten werden: Das bedeutet „Pay as you earn“. Wählen Sie eines der für Sie passenden Nutzungsmodelle für moderne Medizintechnik. Jedes Modell ist individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse im Betrieb zugeschnitten.

Ihre Vorteile im Überblick

  •  Dynamische Anpassung an veränderte Bedingungen
  •  Beste Planbarkeit und höchste Flexibilität
  •  Ertragsorientierung: „Pay as you earn“
  •  Maximale Wahlfreiheit zum Vertragsende: Weiternutzung oder Rückgabe
  •  Bankenunabhängige Finanzierung
  •  Optimierte, kosteneffiziente Auslastung der Geräte

Die richtigen Lösungen für individuelle Anforderungen

Unser Angebot geht weit über die üblichen Finanzierungsleasing- und Mietkaufverträge hinaus. Wir suchen den offenen Dialog und gestalten kontinuierlich attraktive Lösungen, die Ihren Bedürfnissen genau entsprechen.

Dazu gehören exakt zugeschnittene Finanzierungsprodukte, die auch in Zeiten rasanter wirtschaftlicher Veränderungen zu Ihren Projekten und Investitionen passen. Dabei verbinden wir Markt- und Branchenkenntnisse sowie Industrie- und Technologie-Know-how mit einem breiten Wissen rund um Finanzierung.

Strukturierte Assetfinanzierung

Mit diesem Produkt, fokussieren wir uns auf strukturierten Transaktionen im Transportsektor. Hier, finanzieren wir Gegenstände im Bereich Schiene, See- und Luftfahrt. Während im Bahnverkehr jegliches Equipment in Frage kommt, liegt der Schwerpunkt im maritimen Umfeld auf Schiffe im küstennahen Bereich wie Fähren, Schiffe der Wind Offshore – Industrie.

Schiene

Hierbei finanzieren wir alle Formen von Investitionen in den Bahnverkehr. Von Lokomotiven für den Strecken- und Rangierbetrieb über Güterwagons und private und öffentlichen Investitionen im Nah- und Fernverkehr. Mit einem ausgewiesen Mobility-Hintergrund sind wir mit den Teilmärkten und Produkten bestens vertraut.

Seefahrt

Im Schifffahrtssektor liegt die Expertise bei Fährschiffen und Serviceschiffen für  Wind  Offshore sowie Oil&Gas. Neben der langfristigen Finanzierung sind auch Schiffneu-/umbaukredite möglich, vorrangig unter Einsatz von neuen Technologien wie Elektro- und/oder LNG-Antrieben. 

Luftfahrt

Ausgewählte Fluggesellschaften im kommerziellen Geschäft der Flugzeugfinanzierung. Starker Bezug zum infrastrukturellen Umfeld der jeweiligen Airline an deren wesentlichen Drehkreuzen. Weiterhin selektive Finanzierung von Helikopter mit Einsatz in Siemens-Industrien wie Wind Off Shore oder Oil &Gas.  

  

Ihre Vorteile im Überblick
 
  • Vollbesicherte Finanzierungen mit flexiblen Laufzeiten und individuelle Strukturen
  • Ausgewiesene Markt- und Produktexpertise in allen Transportsektoren 
  • Alleinige Finanzierung und/oder Konsortialfinanzierung mit Partnerbanken 
  • Günstige Refinanzierung durch starkes Rating der Siemens Group 

Ihr Ansprechpartner:

Hendrik Broeker

+49 (89) 636-29399 

hendrik.broeker@siemens.com

Innovative Technologie im Rundum-sorglos-Paket

Managed Equipment Services Verträge (MES) bieten eine flexible, auf Ihre Bedürfnisse individuell zugeschnittene Partnerschaft, mit der Sie die innovative Technologie von Siemens im Paket mit weiteren Leistungen wie Service, Wartung, Training, IT, Bau und einer maßgeschneiderten Finanzierung erhalten. 

Bei öffentlichen Ausschreibungen werden - in enger Anlehnung an die Ausschreibungserfordernisse - individuelle Vertragslösungen ausgearbeitet. Dabei kann Siemens auf die umfangreiche Strukturierungserfahrung der Siemens Financial Services zurückgreifen.

Sie suchen nach einer Komplettlösung, bei der die Finanzierung von Neuinvestitionen mit weiteren Leistungen (z.B. Service) oder gar einer langfristigen umfangreichen Partnerschaft gebündelt werden soll. Siemens verpflichtet sich in einer solchen Partnerschaft unter anderem, bestimmte Service Levels einzuhalten (z.B. Verfügbarkeit, garantierte Uptimes, Performance Indikatoren, Energieeinsparung). Die einzelnen Dienstleistungen werden in einem Vertrag gebündelt und zusammen abgerechnet.

Ihre Vorteile durch unser Finanzierungsmodell

Keine Einmalinvestition, sondern laufende Zahlungen – hierdurch können Sie Ihr Budget für die gesamte Laufzeit des Vertrages korrekt planen. Die Zahlungen werden dabei Ihrem Bedarf weitgehend angepasst (z.B. Flat Rate Vereinbarung).

 

Vollservice Paket – Finanzierung, Performance Benchmarking und Preismanagement sind in einem Vertrag zusammenfaßt, so daß Sie eine maßgeschneiderte Lösung aus einer Hand erhalten

 

Auslagerung ganzer Geschäftsprozesse und Übertragung von Wirtschaftsgütern einschließlich Finanzierung an Ihren Partner – Sie kümmern sich um das Wesentliche, wir sorgen dafür, daß alles läuft.

 

Optimierte Finanzierungsstruktur – ob Sie die Wirtschaftsgüter auf der Bilanz haben wollen oder nicht, ob und wann Sie eine Kaufoption wünschen, bestimmen Sie zusammen mit Ihrem Partner.

 

Alternative zu Ihrer Bank – mit einem stabilen und solventen Finanzierungspartner erhalten Sie eine Finanzierung, die Ihre Kreditlinien bei Ihren Banken schont.

Weitere Pluspunkte neben dem Finanzierungsaspekt

  • Optimierte Planung Ihrer Investitionen mit einem erfahrenen Partner
  • Kompletter „Life Cycle Care“ – von der Anschaffung bis zur Desinvestition
  • Engagiertes Team von Spezialisten, die die vereinbarte Performance überwachen und den vertraglich zugesicherten Service sicherstellen
News

Bleiben Sie informiert!

Registrieren Sie sich, um interessante Neuigkeiten von Siemens Financial Services direkt zu erfahren. Das können Informationen zu Produkten, Einladungen zu aktuellen Events oder neue, von SFS erstellte Studien sein.

Kontakt

Haben Sie noch weitere Fragen?

Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung.