Solvay Chemicals erneuert mit Siemens-Know-how seine GuD-Anlagen
Seit 140 Jahren wird in Bernburg an der Saale Soda hergestellt. Damit das so bleibt, setzt die Solvay Chemicals GmbH in Bernburg auf modernste Technik – auch bei der Stromerzeugung im firmeneigenen Gas- und Dampfturbinen-(GuD)Kraftwerk. Bei der Runderneuerung der beiden Gasturbinen vertraute das traditionsreiche Unternehmen auf die Technologie- und Finanzierungskompetenz von Siemens.Der belgische Erfinder und Industrielle Ernest Solvay beantragte 1880 eine Konzession für eine Sodafabrik in Bernburg. Seit 140 Jahren wird im Solvay-Werk Bernburg Soda produziert. Heute stellt das Unternehmen im Bernburger Werk neben dem Grundstoff Soda auch andere Stoffe wie Natriumbicarbonat, Wasserstoffperoxid und hochreine Phosphorsäure her. Sie werden u. a. zur Herstellung von Glas, Lebensmitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln verwendet. 1991 wurde das Werk wieder in die Solvay- Gruppe integriert und seither umfangreich modernisiert sowie erweitert.
Die Modernisierung unseres Industriekraftwerks war erfolgreich. Mit der Technologie- und Finanzierungskompetenz von Siemens entstanden betriebswirtschaftlich rentable, nachhaltige Lösungen für die Energieerzeugung auch vor dem Hintergrund der aktuellen Veränderungen im Strommarkt.V. Gräber, Leiter Kraftwerk, Solvay Chemicals GmbH
Dabei wurde auch das hauseigene Industriekraftwerk mit zwei GuD-Anlagen ausgestattet, die seit mehr als zwölf bzw. 24 Jahren die erforderliche Energie liefern. Um das Kraftwerk auch vor dem Hintergrund aktueller Veränderungen im Strommarkt zukunftsfähig zu machen, hat Solvay gemeinsam mit Siemens seit 2013 Konzepte zur Modernisierung entwickelt, die auch den Aspekt der Finanzierung berücksichtigten.
Eines dieser Konzepte wurde inzwischen umgesetzt: Dank der Investition in zwei Gasturbinen mit Nebenaggregaten und Leittechnik inklusive Wartungsvertrag sowie der passenden Leasingfinanzierung mit einer angemessenen Laufzeit ist Solvay für die Zukunft gut gerüstet. Solvay Chemicals kann durch den erhöhten Wirkungsgrad seiner GuD-Anlagen einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.
Mehr davon und immer aktuell?
Sie möchten immer auf dem Laufenden bleiben was spannende Branchenthemen und deren Finanzierung betrifft. Mit dem finance:now Newsletter bleiben Sie am Puls der Zeit.