Von der Vision zur Wirklichkeit
Das Creativhotel Luise in Erlangen ist seit drei Generationen in Familienbesitz. Ein Erbe, das Verantwortung mit sich bringt. Und ein Gebäude, das ein junger Hotelmanager mit viel Leidenschaft in einen perfekten Ort verwandelt hat: Einen Ort, an dem Nachhaltigkeit mehr als nur grünes Image ist.Vom Wunsch nach Transparenz zum Projekt mit Strahlkraft
Eine Störung der Gebäudetechnik brachte alles ins Rollen. Eine punktuelle Reparatur allein genügte nicht, um die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Hotelmanagements zu erfüllen: ein klimapositives Hotel zu schaffen. Eine Bestandsaufnahme zeigte Systeme unterschiedlichster Hersteller ohne zentrale Steuerung. Daher fehlte auch jegliche Transparenz über Energieverbrauch und -regelung. Der Energiefluss im Hotel wurde händisch optimiert. Aus diesem
Grund stand beim Umbau des Hauptgebäudes samt energetischer Optimierung eine zentrale Steuerung der Gebäudetechnik ebenfalls ganz oben auf der
Agenda.
Gebäudetechnik für eine nachhaltige Zukunft
Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen steht für das Management des Creativhotels Luise an erster Stelle. Das beginnt mit einem klimaneutralen Weg der Mitarbeiter zur Arbeit und wird in sechs nachwachsenden Hotelzimmern erlebbar. Diese Räume sind zu 100 Prozent mit recyclebaren Materialien ausgestattet und reduzieren dank einer Weltraumdusche den Wasserverbrauch um 80 Prozent. Bei derart hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit kommt nur die beste Gebäudetechnik infrage, um das Ziel eines klimapositiven Hotels zu erreichen. Das Ergebnis überzeugt die Gäste und die Deutsche Energie-Agentur (dena), die das Projekt mit 25 Prozent fördert. Dank der Partnerschaft mit Siemens wird so aus einem Gebäude ein perfekter Ort – der gleichzeitig das Versprechen einer nachhaltigen Zukunft einlöst. Mit jeder einzelnen Übernachtung.
weniger Energieverbrauch durch Wärmedämmung und MSR-Technik
CO₂ konnte das Creativhotel Luise in den letzten drei Jahren mit Gebäudetechnik von Siemens kompensieren
CO₂ konnte Siemens dank dem Creativhotel Luise einsparen