Location Intelligence

Optimieren Sie Ihre Workflows in Produktion und Logistik
Mit der Location Intelligence Software schöpfen Sie das Potenzial von Lokalisierungssystemen in Ihrer Anlage voll aus. Echtzeitanalysen unterstützen Sie bei der Optimierung von Abläufen, Transportwegen und Warenflüssen. Dank der deutlich höheren Transparenz können Sie Engpässe aufspüren und beseitigen, weil Sie jederzeit wissen, wo sich die beweglichen Objekte Ihrer Produktion und Lieferkette gerade befinden. Das senkt die Kosten und steigert den Durchsatz Ihrer Anlage und damit auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Finden Sie die Stellschrauben, um Produktion und Logistik zu optimieren
Häufig hakt es in den Abläufen von Produktion und Logistik, weil schlicht die nötige Transparenz fehlt: Wo befindet sich Produkt XY in welchem Zustand im Produktionsprozess? Wo sind die benötigten Materialien gerade? Wieso kommt es immer wieder zu Verzögerungen in der Fertigung?
Wenn Sie diese Fragen beantworten können, dann lässt sich der Durchsatz Ihrer Produktion gezielt steigern, da die Engpässe beseitigt werden können. Zugleich sinken auch die Kosten, da z. B. weniger Zeit in die Suche nach Produkten und Material investiert werden muss.
Bringen Sie Intelligenz in die Fabrik – basierend auf Positionsdaten
Location Intelligence ist die schlaue Art, die Transparenz über die Abläufe in Ihrer Anlage deutlich zu steigern. Wenn in streng getakteten Produktions- und Logistikprozessen Abweichungen oder Probleme auftreten, erkennen Sie dank Location Intelligence unmittelbar, wo dieses Problem auftritt und können daraufhin Rückschlüsse auf dessen Ursache ermitteln – und sind so in der Lage, dieses dauerhaft zu beheben.Überblick über Materialfluss und Auftragsinformationen
Die webbasierte Software Location Intelligence verarbeitet die Daten und Events von Lokalisierungssystemen und kann in Ihre ERP- oder MES-Systeme integriert werden. Lokalisierungssysteme wie z. B. SIMATIC RTLS nutzen fest installierte Gateways in Ihrer Anlage, um die Signale von Transpondern zu erfassen, die an den mobilen Assets wie Fahrerlose Transportsysteme (FTS), Materialkisten oder Robotern angebracht sind. Die Bewegungsdaten der Transponder werden in Echtzeit erfasst und vom Lokalisierungssystem zur Visualisierung und Analyse an Location Intelligence übertragen. So haben Sie ein stets aktuelles Abbild der Abläufe in Ihrer Anlage – den Digitalen Zwilling der Performance.
Engpässe aufspüren und beseitigen
Neben der Echtzeit-Position kann Location Intelligence auch den gesamten Weg eines Transponders in der Produktionshalle visualisieren. Wenn der Benutzer nach einem Auftrag sucht, wird die Echtzeitposition aller Transponder, die dem Auftrag aktuell zugeordnet sind, im Fabriklayout visualisiert. Mit nur einem Klick kann der Anwender in die historische Ansicht wechseln. Hier wird auch der Weg gezeigt, den der Transponder zurückgelegt hat. Anhand dieses Weges erkennt der Nutzer auf einen Blick, ob ein Transponder einen falschen Weg oder einen Umweg genommen hat.
So setzen Sie Location Intelligence in Ihrem Unternehmen ein
Digital Enterprise Services – Schlüssel zur digitalen Transformation
Ihre digitale Transformation in drei Schritten
- Consulting
Gemeinsam mit Ihnen ermitteln unsere Experten den Digitalisierungsgrad Ihres Unternehmens und entwickeln eine speziell abgestimmte Digitalisierungsstrategie. - Implementation
Mit der Installation der nötigen Soft- und Hardware werden digitale Zwillinge Ihrer Maschinen, Anlagen, Produktion und Produkte erzeugt und die Grundlage für fortlaufende Datenanalyse geschaffen. - Optimization
Auf Basis fortschrittlicher Algorithmen und künstlicher Intelligenz werden Daten zu wertvollem Wissen, das es ermöglicht, die Overall Equipment Effectiveness (OEE) fortlaufend zu verbessern.