Siemens Real Estate Services

POTENZIAL REALISIEREN, WERT SCHAFFEN

 Siemens Real Estate

MIT UNSEREN DEVELOPMENTS ZU NEUEN WERTEN

Wert aus dem Immobilienportfolio schaffen – für unsere Entwicklungsprojekte gilt das in besonderem Maße. Mit Projekten wie dem Siemens Campus Zug, dem Siemens Campus Erlangen und der Siemensstadt Berlin realisieren wir wegweisende städtebauliche Entwicklungsprojekte, die das Immobilien-Potenzial der Standorte heben und zugleich die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen steigern. Darum geht es auch bei unseren Siemens Technoparks: Traditions-Standorte durch kluge und gezielte Maßnahmen revitalisieren und dadurch Impulse geben und neue Beschäftigung schaffen für ganze Regionen. All diese Projekte belegen: Wir holen das Beste aus dem Immobilienportfolio heraus!

Unsere größten Projekte

Arbeiten, Wohnen, Studieren!

Siemens Campus Erlangen

Auf dem bisherigen, 1965 eröffneten Forschungsgelände entsteht in den kommenden Jahren ein lebendiger Stadtteil mit attraktiver Campusstruktur, zeitgemäßen Gebäuden, moderner Büroinfrastruktur sowie mit großzügigen Grünflächen und Freibereichen.

Daten & Fakten

  • Projektbeschreibung: Auf einer Fläche, die größer ist als 75 Fußballfelder, entwickelt Siemens in 8 Modulen einen Campus für Büro-, Forschungs- und Laborarbeitsplätze sowie Wohnungen.
  • Entwickungszeitraum: 2014 - 2030
  • Grundstücksfläche: 540.000 m²
  • Mietfläche: 420.000 m²
  • Flächenarten: Büro, Labor, Konferenz & Wohnen
  • Status: Bezug Modul 1 (100.000 m²) stufenweise bis Ende 2020, Grundsteinlegung Modul 2 (70.000 m²) am 18.10.2019, Baurechtschaffung für weitere 40.000 m² in 2020
Stadtviertel mit urbanem und innovativem Charakter

Siemensstadt Square - 1 Million Quadratmeter Berliner Zukunft

In der historischen Siemensstadt in Berlin entsteht ein ganz neues Stadtquartier und damit 1 Million Quadratmeter Berliner Zukunft. In den nächsten Jahren wird Siemens sein bisher geschlossenes Industrieareal schrittweise zu einem offenen Stadtteil entwickeln, der durch das Nebeneinander von Produktion, Forschung, urbaner Nutzungsmischung und Bildungsinfrastruktur gekennzeichnet ist. Siemensstadt Square soll ein Vorbild für nachhaltige und inklusive Stadtentwicklung im Bestand sein. Der sorgsame Umgang mit Ressourcen prägt von Beginn an die Planung und Entwicklung der neuen Siemensstadt. Dies fängt bei der digitalen Planung an und wird über einen besonders ressourcenschonenden Bau bis hin zum späteren CO2-neutralen Betrieb reichen. Mit der Siemensstadt Square plant Siemens das größte Entwicklungsprojekt in seiner Geschichte.

Daten & Fakten

  • Projektbeschreibung: Transformation eines geschlossenen Industrieareals zu einem attraktiven Stadtviertel mit urbanem und innovativem Charakter.
  • Entwickungszeitraum: 2018 - 2030
  • Grundstücksfläche: 73 ha
  • Geplante vermietbare Fläche: ca. 1.000.000 m²
  • Flächenarten: Büro, Labor, Produktion, Konferenz, Wohnen, Beherbergung, Bildung und Betreuung, sowie Einzelhandel, Gastronomie, Parken und Freiflächen
  • Status: Hochbauwettbewerb gestartet 08/2020, Bekanntgabe Siegerentwurf 11/2020
Office-Standort mit urbanem Flair

The Move Frankfurt

Rund um den Flughafen Frankfurt entsteht eine der größten Quartiersentwicklungen in einer Airport City in Europa – die Frankfurt Airport City mit „Gateway Gardens“ als Herzstück. Auf einem rund 35 Hektar großen Areal entsteht bis zum Jahr 2026 ein pulsierendes „Global Business Village“ mit einem Mix aus Bürogebäuden, Hotels und Gastronomie. Siemens Real Estate entwickelt hier in exzellenter Lage The Move, zwei Bürogebäude mit hochwertigen Flächen für Siemens und externe Mieter.

Daten & Fakten

  • Projektbeschreibung: Bis 2023 entstehen zwei architektonisch ansprechende Gebäude mit attraktiven Büroflächen und einem offenen, weitläufigen Foyer. Die Flächen zeichnen sich aus durch ihr urbanes Flair und die exzellente Lage direkt an der neuen S-Bahn-Station „Gateway Gardens“. Rund 60 Prozent der Büroflächen stehen externen Mietern zur Verfügung.
  • Entwicklungszeitraum: 2020 - 2023
  • Grundstücksfläche: 10.000 m²
  • Mietfläche: 35.300 m²
  • Flächenarten: Büro, Konferenz, Gastronomie
  • Status: Der Tiefbau ist abgeschlossen, die Hochbauarbeiten für beide Gebäude haben begonnen.

SIEMENS TECHNOPARKS - RELEASE UNSERER BROWNFIELD DEVELOPMENTS

Jeder Technopark hat sein eigenes, unverwechselbares Profil und ist ein Impulsgeber in seiner jeweiligen Region.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über unsere Projekte erfahren möchten.