So gut, dass wir selbst einziehen
Was macht ein perfektes Büro aus? Diese Frage haben wir uns bei The Move gestellt und unsere Immobilienerfahrung aus 27 Jahren mit dem Know-how der besten Partner zusammengebracht. Herausgekommen ist ein Bürokonzept, das innovative Arbeitswelten mit Flexibilität, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wohlbefinden verbindet, natürlich in allerbester Lage. Alles in allem: unsere Antwort auf die Arbeitswelt von heute. Und die gefällt uns so gut, dass wir selbst als Erste einziehen.Büro, wie es Ihnen gefällt
Orte, so flexibel wie die Arbeitswelt von heute: nach diesem Prinzip haben wir unsere Büroflächen gestaltet. Herausgekommen ist ein Bürokonzept, wie es flexibler nicht sein könnte, mit einer Vielzahl an Wahlmöglichkeiten bei Größe, Ausstattung und Flächenkonzepten, von klassisch bis neue Normalität. Einzige Richtschnur: Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Willkommen in der Bürowelt von heute.
Flexibilität ohne Grenzen
Das architektonische Konzept mit unterschiedlichen Raumtiefen und einem Rastermaß von 1,35 m macht sehr flexible Raumplanung möglich, auch kurzfristig. Aktuelles Beispiel: Der Wunsch nach weiträumiger Gestaltung mit viel Abstand und Schutzwänden. Nach der Pandemie kann wieder verdichtet werden. Auch die Ausstattung in puncto Mobiliar und Materialien passt sich Ihren Wünschen an.
Gemeinschaftsflächen - Das Plus zum Büro
Unsere hochflexiblen Bürowelten sind das eine. Doch wir legen noch einen drauf: nämlich großzügige Gemeinschaftsflächen in The Move Blue, die allen Mietern zur Verfügung stehen, als perfekte Ergänzung zum Büro. Sie bieten zusätzlichen Raum zum Genießen, Arbeiten, Netzwerken und Entspannen, mit einem Wohlfühl-Ambiente, das Sie und Ihre Mitarbeiter lieben werden. Eine hochmoderne Konferenzarena mit sage und schreibe 15 unterschiedlichen Team- und Tagungsräumen und ein ausgeklügeltes Gastronomiekonzept kommen als Tüpfelchen auf das i noch dazu.
High Noon mit allen Sinnen
Vom vollwertigen Mittagessen bis zum kleinen Snack: Unser Erlebnis-Restaurant verführt Sie mit täglich wechselnden lokalen und internationalen Köstlichkeiten. Gekocht und angerichtet wird live und vor Ihren Augen, denn in unserer Manufaktur ist Handarbeit der Trumpf. Das gilt auch für unsere Tagesbar, in der den ganzen Tag frisch aufgebrühter Kaffee und leckere Kleinigkeiten auf Sie warten.
Die Ausstattung wählen Sie
Jeder hat seinen eigenen Geschmack. The Move lässt Ihnen deshalb auch hier die Wahl: bei Mobiliar, Materialien, Stoffen und Ausstattung. Kombinieren Sie nach Lust und Laune. Namhafte Innendesigner und Spezialisten für Arbeitsumfelder entwickelten für The Move ein stimmiges Konzept, das hochwertige Materialien, angenehme Haptik und farbpsychologisch ausgewählte Töne zu einem Ensemble kombiniert, in dem man sich rundum gut aufgehoben fühlt.
Auch bei der Lage unschlagbar
Zu Fuß, per Fahrrad, mit Auto, Bus, Flugzeug oder Bahn – es gibt unzählige Möglichkeiten, zu The Move zu kommen. Ob Sie aus der City zu Ihrem Arbeitsplatz wollen oder von hier aus in die Ferne schweifen: mehr Anbindung geht kaum. Einer der größten Flughäfen Europas ist nur einen Steinwurf entfernt, Bus, S-Bahn und Parkplätze liegen vor der Tür. Und die City erreichen Sie in gerade mal 13 Minuten. Von Ihrem Schreibtisch aus gerechnet.
Auf gute Nachbarschaft
Siemens ist weltweit eines der führenden Unternehmen, wenn es um die Realisierung moderner Arbeitsumgebungen geht. Die in Jahrzehnten selbst entwickelten Konzepte und die Erfahrung aus mehr als 25 Jahren im Immobilienmanagement des Unternehmens flossen umfassend in Planung und Realisierung von The Move ein. Übrigens: Siemens ist nicht nur Bauherr und Vermieter des Ensembles, sondern auch Betreiber – hohe Sicherheit und Verlässlichkeit garantiert. Und weil wir überzeugt sind, von dem was wir machen, ziehen wir auch selbst als erster Ankermieter in The Move ein.
Hier wird Ihnen geholfen
Ein neues Büro plant man nicht jeden Tag. Deshalb stehen wir Ihnen dabei zur Seite: Unsere Arbeitsplatz-Experten von Siemens Real Estate helfen Ihnen bei Bedarf bei der Planung und Gestaltung ihrer Flächen. So bekommen Sie nicht nur ein optimales Büro, sondern die Expertise eines Weltkonzerns bei der Gestaltung von Arbeitswelten gleich dazu.
Mit Sicherheit gesund bleiben
Herausfordernde Zeiten benötigen klare Antworten. Auf technischer Ebene überzeugt The Move mit einer 100 Prozent Frischluftversorgung, überdurchschnittlichen Luftwechselraten, leistungsfähigen Hygienefiltern, einer nutzerorientierten Steuerung und häufigen Reinigungszyklen, um nur einige Details zu nennen. Mit der Workplace App werden Ihre Mitarbeiter darüber hinaus beim Reduzieren individueller Risiken unterstützt.
Nachhaltig auf vielen Ebenen
The Move wird unter strikten Nachhaltigkeitsaspekten gebaut, um den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß zu minimieren. Es ist die Zertifizierung nach LEED-Gold-Standard sowie DNGB-Standard geplant. Das Gebäude zeigt sich Grün unter vielen Aspekten: Die Beleuchtung basiert auf LED-Technologie, die Lüftungs-, Wärme- und Kältetechnik wird durch Sensoren exakt auf die tatsächlich benötigte Leistung geregelt. Energie wird damit nur dort verbraucht, wo sich tatsächlich Menschen aufhalten.