Alle Wege führen zu uns
Gut, ein bisschen übertreiben wir jetzt schon. Aber The Move ist einfach perfekt angeschlossen und rundum gut erreichbar. Ob Auto, Flugzeug, Bus oder Bahn: alles da, und nur einen Steinwurf von unserem Standort entfernt. Gerade einmal 13 Minuten brauchen Sie mit der S-Bahn in die City – von Ihrem Schreibtisch aus gerechnet. Die schönste Art, zu uns zu kommen, ist sicher mit dem Fahrrad: In einer guten halben Stunde durch den Frankfurter Stadtwald vom Hauptbahnhof aus ins Büro. Dort warten schon Kaffee, Croissants und bei Bedarf eine warme Dusche auf Sie.Ihr Weg zur Arbeit
zur S-Bahn- und Bus-Haltestelle
zum Flughafen Frankfurt Gateway Gardens
(Linien S8, S9, Bus X17, Bus 77, Bus SEV)
zum Flughafen Frankfurt
per S-Bahn in die City
Mein Arbeitsplatz ist nicht in der City? Kein Problem. Bei der guten Anbindung bin ich mit der Bahn in wenigen Minuten im Büro, wenn ich will sogar mit dem Fahrrad. Und der Welt? Bin ich sogar noch näher!Linda Parczyk, Siemens-Niederlassung Frankfurt
Perfekt eingebunden in einer starken Region
Zentral gelegen im Wirtschaftsraum Rhein-Main verfügt The Move über ideale Anbindungen an die Wirtschaftszentren Europas und der Welt. Schnelle Zugverbindungen, leistungsfähige Straßen und die Nähe zu einem der größten Flughäfen Europas bieten höchste Mobilität und maximale Erreichbarkeit. Die City liegt ganz nah: Nur eine kurze Fahrt mit der S-Bahn und Sie sind mittendrin.Im Kraftraum der Wirtschaft
Gateway Gardens befindet sich im Herzen des starken Wirtschaftsraums Rhein-Main und ist durch den direkten Anschluss an den Flughafen, mehrere Autobahnen und den ICE mit einer Vielzahl deutscher und europäischer Metropolregionen verbunden.
Im Zentrum der Region
Zentraler geht nicht: The Move liegt im Herzen von Gateway Gardens und inmitten der Region. Die Frankfurter Innenstadt liegt in Sichtweite, der Flughafen ist nur einen Steinwurf entfernt. Und beide sind durch die neue S-Bahn-Linie miteinander und mit Gateway Gardens verbunden.
Ein Ort zum Wohlfühlen mit Lebensqualität
The Move liegt inmitten eines lebendigen Quartiers voller vielfältiger Angebote. Mit Gastronomie für jeden Geschmack, einem Supermarkt um die Ecke und einer grünen Oase zum Seele baumeln lassen oder Freiluft-Workout treiben. Und damit auch Eltern dafür Zeit finden, ist die Kita gleich nebenan.Auf eine gute Nachbarschaft
Eine attraktive Business-Community war eines der erklärten Ziele der Entwickler von Gateway Gardens und der Erfolg gibt ihnen Recht. Rund 30 Unternehmen sind bisher in dem neuen Stadtquartier ansässig – und die Nachbarschaft kann sich mehr als sehen lassen. Auch Siemens wird dort bald vertreten sein: Die Frankfurter Niederlassung wird mit über 15.000 Quadratmeter Bürofläche Ankermieter in The Move.Luftaufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH.