Überraschungspaar des Jahres: Wohlfühlen und Büro

Gebäude     Highlights     Lage     Arbeitswelten     ESG     Newscenter

back to The Move

New Normal

Die neue Art des Arbeitens

Ankommen und Wohlfühlen – dafür haben wir The Move gemacht. Unsere Büro- und Gemeinschaftsflächen bieten Ihnen tausend und drei Möglichkeiten, Büroarbeit neu zu definieren und die Arbeitswelt von morgen zu gestalten. Mit Büroflächen, die Flexibilität mit Wohlbefinden verbinden und pfiffigen Gemeinschaftsflächen, die Ihnen zusätzlichen Raum zum Arbeiten und Zusammenkommen bieten. Lernen Sie unser Dreamteam kennen.
Musterbüro in The Move

Virtuelle Tour durch die Arbeitswelten von The Move

Wie wird das Arbeiten in Frankfurts innovativsten Büro aussehen? Wie wird sich Arbeiten in Zukunft anfühlen? Die Antwort darauf ist nur einen Klick entfernt, denn die 3D Tour durch unser Musterbüro im 2. Obergeschoss des Gebäude Orange macht genau das erlebbar. Auf einer Fläche von 174m² zeigt die virtuelle Tour eine mögliche Umsetzung der Bedürfnisse von New Work anhand der von Siemens Real Estate entwickelten Kernbereiche des Büros von Morgen. In den „Collaboration“-Flächen steht die Interaktion mit Kollegen und Kolleginnen im Mittelpunkt. In den „Focus“-Flächen dreht sich alles um konzentriertes Arbeiten im Stillen und in den sogenannten „Retreat“-Flächen ist Zeit für Smalltalk und Platz zum Auftanken neuer Energie. Denn für uns ist das Büro der Identitätsort Ihrer Mitarbeitenden und soll mehr als nur Wohlgefühl vermitteln. 

Siemens Office New Work

Unser Erfolgsmodell für Sie

Die Arbeitswelten von The Move sind innovativ, wegweisend – und bereits erprobt. Widerspricht sich? Nö. Denn bei der Entwicklung hatten wir einen starken Paten: das Siemens Office-Konzept, das SRE vor mehr als zehn Jahren für Siemens entwickelt hat und nach dem 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um den Erdball arbeiten. Noch während der Pandemie haben wir dieses erfolgreiche Konzept weiterentwickelt und an die neuen Anforderungen einer neuen Zeit angepasst. Herausgekommen ist das Siemens Office New Work-Konzept – und The Move einer der ersten Anwender. Aber was macht dieses Modell so besonders, wofür steht es, und vor allem: Was haben Sie davon? Unser Film verrät es Ihnen.
Tausend und drei Möglichkeiten

Büroflächen

Eine Fläche, unendliche Möglichkeiten zur Gestaltung. Ob klassische Einzelbüro-Struktur, offenes Raumkonzept oder die Mischung aus beidem – alles ist möglich, erlaubt und explizit erwünscht. Zu den unterschiedlichen Raumkonzepten gesellt sich eine Vielzahl an Größen und Ausstattungen, ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf. Jetzt müssen Sie nur noch wählen.

Eine Fläche – drei Raumkonzepte – drei Mal Wow!

Besuchen Sie unser Newscenter

Alle Grundrisse zu The Move Blue und The Move Orange können Sie über unser Newscenter herunterladen.  Zusätzlich bieten wir Ihnen auch unsere Büro-Renderings zum Download an. Auch ein Blick in unsere Bildergalerie lohnt sich, um sich in Ihrem neuen Büro bereits wie zuhause zu fühlen. 

Das Plus zu Ihrem Büro

Gemeinschaftsflächen

Gearbeitet wird nur im Büro? Kalter Kaffee! Unsere Gemeinschaftsflächen im Erdgeschoss von The Move Blue bieten jede Menge Raum zum Arbeiten, Tagen, Entspannen und Wohlfühlen. Für Meetings, Gespräche oder Pausen, alleine oder mit dem Team, formell oder After Work. Unsere attraktiven Gastro-Angebote, Work Casino, Konferenzarena und Coworking-Bereiche sind die perfekte Ergänzung zum Arbeiten in den eigenen vier (Büro-)Wänden und stehen allen Mietern und deren Gästen zur Verfügung. Leckeren, heißen Kaffee aus der Tagesbar gibt’s obendrauf!

Work Casino

Willkommen im Work Casino, dem Herzstück unserer Gemeinschaftsflächen. Es vereint viele Funktionen: Restaurant, Meetingraum, Rückzugsort. Ein gastfreundlicher Raum mit Wohlfühl-Ambiente, der Ihnen und Ihren Gästen den ganzen Tag offensteht und vor Ihren Augen zubereitete, regionale Frischeküche bietet.

Work Casino, die Zweite

Warum eigentlich „Work Casino“? Weil unser Work Casino noch mehr kann. Hier finden Sie nämlich auch den idealen Ort für Präsentationen, Workshops, Kundenveranstaltungen sowie für Besprechungen in kleinen Teams. Als Tüpfelchen auf dem i ermöglichen Multimedia-Screens in den Raumteilern die mediale Begleitung von verschiedensten Events.

Lieblingsplätzchen gibt’s auch draußen

Attraktiv gestaltete grüne Innenhöfe als weitere Gemeinschaftsfläche, ein vorgelagerter Stadtplatz sowie weitere Grünflächen im Verlauf des Areals bis hin zum Frankfurter Stadtwald, dem größten innerstädtischen Forst Deutschlands, laden zum Verweilen und Relaxen ein.

Der Abend wartet auf Ihre Ideen

Offen für Ihre Pläne: Vom lockeren Get-together über den regelmäßigen After Work Club bis zur Kundenveranstaltung mit externen Gästen bieten die Gemeinschaftsflächen zahllose Optionen. 

Bei uns mieten bedeutet, von einem durchdachten Gesamtkonzept und einer Vielzahl an innovativen Flächen- und Serviceangeboten zu profitieren.
Sabine White, Siemens Real Estate, Location Manager Frankfurt
Die neue Kunst des Tagens

Konferenzarena

Konferenzzone war gestern, in The Move Blue gibt es unsere Konferenzarena. Nein, hier geht es nicht um Sieg oder Niederlage, sondern um die neue Art des Tagens. Mit Flexibilität als oberste Maxime und Räumlichkeiten, so vielfältig wie die Anlässe, zu denen Sie zusammenkommen wollen. Von Scrum bis Sprint und von Teambesprechung bis internationaler Konferenz. Sämtliche Räume der Konferenzarena stehen Ihnen als Mieter als zusätzliche Ergänzung Ihrer eigenen Büroflächen nach dem Pay-per-Use-Prinzip zur Verfügung. Dass wir auch modernste Tagungstechnik haben, wollen wir eigentlich gar nicht erwähnen.

Titelbild mit freundlicher Genehmigung von Haworth Inc.