Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die treibenden Kräfte der Reifenindustrie: Nutzen Sie die Möglichkeiten des digitalen Zwillings, um die Produktionsplanung zu optimieren, volle Prozesstransparenz zu schaffen, Engpässe zu erkennen und zu beseitigen und die Produktivität Ihrer Anlagen zu verbessern. Durch die Erstellung eines digitalen Abbilds des Reifens, der Produktionsmaschinen und der Produktionsanlagen können Sie auf jeder Ebene und in jedem Aspekt Ihrer Reifenproduktion operative Spitzenleistungen erzielen. Ergänzt wird dies durch die Vision eines wahrhaft kreislauforientierten Ökosystems für Reifen: Starten Sie Ihren Wandel hin zu einer nachhaltigen Reifenproduktion durch energie- und ressourceneffiziente Abläufe, unterstützt durch intelligente Automatisierungslösungen, digitale Tools und innovative RFID-Systeme.
Besuchen Sie uns auf der Tire Technology Expo 2022 vom 18. bis 20. Mai in Halle 21, Stand 8058 und erfahren Sie, wie Sie mit Lösungen von Siemens standardisierte und modulare Lösungen aufbauen können, um Forschung und Entwicklung zu rationalisieren, die Qualität zu verbessern, den Ausschuss zu reduzieren und Ihre Reifenproduktion umweltfreundlich zu gestalten.
Wir freuen uns, Sie zu sehen!
Kombinieren Sie die physische und die digitale Welt
Starten Sie Ihre digitale Transformation für eine nachhaltige Reifenwertschöpfungskette: Machen Sie sich bereit für das Internet der Dinge mit intelligenten Produktionssystemen, Digitalisierungslösungen und arbeiten Sie mit den richtigen Partnern zusammen, um Ihre Reifenproduktion ins Rollen zu bringen.Moderator: HyunJung Ohn, Business Developer für die Reifenindustrie, Siemens AG
Tag 1: Mittwoch, 18. Mai | 15:45 Uhr – 16:10 Uhr
Stream: Technical and Efficiency Developments in Tire Building, Mixing and Curing (11:30 Uhr – 17:00 Uhr)
Increasing the productivity and sustainability of production lines and machines is becoming more important to manufacturers and machine builders. Siemens Industrial Edge helps optimize your machine and plant availability and performance and lets you get even more out of your existing data. The interactive graphic illustrates the structure of the open edge computing platform and provides you with many ready-to-use applications for data collection, storage, analysis and display, so you can turn machine data into measurable success, whether for rapid process data analyses or for maintenance optimization. Using Industrial Edge, you can integrate apps into your shop floor landscape more easily than ever before. You have the flexible option of deciding whether to keep your machine data on-site and local or to process it further in your company-based or public cloud infrastructure. This presentation will also show several edge applications using curing press simulation data.
Moderator: Carlo Lugaro, Forschungsingenieur, Siemens Digital Industries Software
Tag 2: Donnerstag, 19. Mai | 14:50 Uhr – 15:15 Uhr
Stream: Developments in Tire Testing and Simulation (09:00 Uhr – 17:30 Uhr)
Simulation of parking maneuvers is of crucial importance for steering system design. The well-known turn-slip Van der Jagt model approach, implemented in MF-Tyre/MF-Swift, is often used for this kind of simulation. The model is characterized by low computational effort and high accuracy. However, in the case of a full steering maneuver with the brake fully engaged, it fails to capture the interactions between the horizontal forces and the aligning moment at large camber angles. With the support of BMW AG, Siemens has developed a model extension based on physical backgrounds. Simulation results demonstrate the effectiveness of the method.
Moderator: Gian Paolo Di Salvo, Industry Manager für Prozess- und Reifenindustrie, Siemens AG
Gerd Hock, Senior Business Developer für die Reifenindustrie, Siemens AG
Tag 2: Donnerstag, 19. Mai | 16:10 Uhr – 16:35 Uhr
Stream: Tire Manufacturing – Making the Most of New Technologies (16:10 Uhr – 17:30 Uhr)
Siemens' strategy is to achieve the complete digitalization of manufacturing operations with manufacturing operations management (MOM). Siemens' portfolio offers end-to-end visibility into production, ensures full traceability and ensures a smooth transition from product design into the associated manufacturing processes. Customers can maximize ROI through a MOM system that manages both the real production on the factory shop floor and the digital twin of production in the plant simulation solution. The power can be leveraged to test different scheduling options first in the simulated plant, and then made real in the manufacturing plant. This approach offers true benefits for a complex process such as in tire manufacturing. This presentation will also show a few use cases with a focus on scheduling, MES and plant simulation.