Siemens IIoT Challenge - Ingenuity together
Werden Sie Teil eines großen, viel versprechenden und innovativen Verbunds. Ergreifen Sie die Chance, zusammen mit Siemens und deren Partnern Industrial Edge und Mindsphere Lösungen zu gestalten. Profitieren Sie von einem neuen Netzwerk mit Kunden und Partnern. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich hier für die Siemens IIoT Challenge, die von Siemens, dem Startup-Netzwerk BayStartUp und namhaften Siemens Kunden organisiert wird.Sie sind der Meinung Sie können diese Challenge meistern? Dann kommen hier Ihre Aufgaben!
O.K. Verstanden! Aber wie geht es weiter?
Die IIoT Challenge besteht aus drei Events: einem virtuellen Meet & Greet im September, einer virtuellen 48h Challenge im Oktober und einem virtuellen Battle auf der SPS Connect im November.Meet & Greet
Bei dem virtuellen Meet & Greet am 16.09.2020 werden die Kunden ihre Use Cases detailliert präsentieren, Einblicke in ihr Business geben und für Fragen zur Verfügung stehen. Zusätzlich erhalten alle Bewerber einen Einblick in die Entwicklungsumgebung und können hier bereits erste offene Punkte diskutieren.
Hier geht es zu den Terminen am 16.09.2020
- 09:00 Uhr - 10:00 Uhr:
- Foliensatz zum Use Case 1: Von der Kuh zur Molkerei
- Videoaufzeichnung zum Use Case 1: Von der Kuh zur Molkerei - 11:00 Uhr - 12:00 Uhr:
- Foliensatz zum Use Case 2: Glaskugel war gestern
- Videoaufzeichnung zum Use Case 2: Glaskugel war gestern - 13:00 - 14:00 Uhr:
- Foliensatz: Erklärung der Entwicklungsplattform
- Videoaufzeichnung: Erklärung der Entwicklungsplattform - FAQs – Siemens IIoT Challenge 2020
48h Challenge
Für die virtuelle 48h Challenge werden Lösungskonzepte für echte Use Cases aus dem Siemens-Umfeld erarbeitet und online eingereicht. Zur Bearbeitung erhalten Sie von Siemens Zugang zu einer umfangreichen Toolbox und Detailinformationen zu den Use Cases sowie zu entsprechenden Entwicklungsplattformen. Für jeden Use Case wählt eine Jury die besten drei Lösungsansätze aus. Diese Gewinner des zweiten Teils qualifizieren sich als Finalisten zur Teilnahme am Startup Battle auf der SPS Connect im November 2020.
Battle Challenge auf der SPS Connect
Die Finalisten aus der 48h Challenge haben die Möglichkeit, ihre Lösungen in einem virtuellen Battle auf der SPS Connect zu präsentieren. Ein Tag, ein Use Case: An den Messetagen pitchen Unternehmen zu jeweils einem der Use Cases. Der Gewinner präsentiert zum einen seine Lösungen, zum anderen erhält er die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Kunden und Siemens.