TIA Portal Module | ab V13
030 Grundlagen SPS-Programmierung
Die Lern-/Lehrunterlagen zum TIA Portal sind modular aufgebaut und decken folgende Themen ab:
• Hardwarekonfiguration
• Beispielprozesse
• Grundlagen der SPS-Programmierung
• Visualisierung
• Erweiterte Programmierung
• Antriebe
Sie sind konzipiert für die SIMATIC Steuerungen IOT2000EDU, S7-1500, S7-1200 und S7-300.
In diesem Kapitel lernen Sie die grundlegenden Elemente eines Steuerungsprogrammes – die Organisationsbausteine (OB), die Funktionen (FC), die Funktionsbausteine (FB) und die Datenbausteine (DB) kennen. Zusätzlich stellen wir Ihnen die bibliotheksfähige Funktions- und Funktionsbausteinprogrammierung vor. Sie lernen die Programmiersprache Funktionsplan (FUP) kennen und nutzen diese zur Programmierung einer Funktion FC1 und eines Organisationsbausteins OB1.
In diesem Kapitel lernen Sie die grundlegenden Elemente eines Steuerungsprogrammes – die Organisationsbausteine (OB), die Funktionen (FC), Funktionsbausteine (FB) und Datenbausteine (DB) kennen. Zusätzlich wird Ihnen die bibliotheksfähige Funktions- und Funktionsbausteinprogrammierung vorgestellt. Sie lernen die Programmiersprache Funktionsplan (FUP) kennen und nutzen diese zur Programmierung einer Funktion FC1 und eines Organisationsbausteins OB1.
In diesem Kapitel lernen Sie die grundlegenden Elemente eines Steuerungsprogrammes – die Organisationsbausteine (OB), die Funktionen (FC), Funktionsbausteine (FB) und Datenbausteine (DB) kennen. Zusätzlich wird Ihnen die bibliotheksfähige Funktions- und Funktionsbausteinprogrammierung vorgestellt. Sie lernen die Programmiersprache Funktionsplan (FUP) kennen und nutzen diese zur Programmierung eines Funktionsbausteins FB1 und eines Organisationsbausteins OB1.
In diesem Kapitel lernen Sie die Verwendung von Einzel- und Multiinstanzen bei der Programmierung der SIMATIC S7-1500 mit dem Programmierwerkzeug TIA Portal kennen. Das Modul erklärt die verschiedenen Arten von Instanzdatenbausteinen und zeigt schrittweise die Erweiterung eines Programmbausteins um IEC-Zeiten und IEC-Zähler.
Der Leser soll in diesem Modul weitere Werkzeuge kennenlernen, die bei der Fehlersuche hilfreich sind.
Insbesondere zeigen wir hier, wie im TIA Portal für Hardware- und Systemfehler automatisiert Meldetexte generiert werden können. Diese können nicht nur im TIA Portal, sondern auch auf dem Display der CPU sowie über den Web-Server der CPU 1516F-3 PN/DP angezeigt werden. Ebenfalls ist es möglich, diese in den Meldungsfenstern der Human Machine Interface-Systeme zur Ansicht zu bringen.
Im folgenden Modul werden erweiterte Diagnosefunktionen vorgestellt, die Sie z.B. mit dem TIA Projekt aus Modul SCE_DE_032-410_Grundlagen_Diagnose mit SIMATIC S7-1500 testen können.
In diesem Kapitel lernen Sie die Verwendung von globalen Datenbausteinen bei SIMATIC S7-1500 mit dem Programmierwerkzeug TIA Portal kennen. Das Modul erklärt den Aufbau, die Erstellung und den Zugriff auf globale Datenbausteine für SIMATIC S7-1500. Dabei wird schrittweise gezeigt, wie ein globaler Datenbaustein im TIA Portal angelegt und im Programm auf diese Daten lesend und schreibend zugegriffen wird.
In diesem Kapitel lernen Sie die grundlegenden Elemente eines Steuerungsprogramms kennen – die Organisationsbausteine (OB), Funktionen (FC), Funktionsbausteine (FB) und Datenbausteine (DB). Zusätzlich wird Ihnen die bibliotheksfähige Funktions- und Funktionsbausteinprogrammierung vorgestellt. Sie lernen die Programmiersprache Funktionsplan (FUP) kennen und nutzen diese zur Programmierung einer Funktion FC1 und eines Organisationsbausteins OB1.
In diesem Kapitel lernen Sie die grundlegenden Elemente eines Steuerungsprogramms kennen – die Organisationsbausteine (OB), Funktionen (FC), Funktionsbausteine (FB) und Datenbausteine (DB). Zusätzlich wird Ihnen die bibliotheksfähige Funktions- und Funktionsbausteinprogrammierung vorgestellt. Sie lernen die Programmiersprache Funktionsplan (FUP) kennen und nutzen diese zur Programmierung eines Funktionsbausteins FB1 und eines Organisationsbausteins OB1.
In diesem Kapitel lernen Sie die Verwendung von Einzel- und Multiinstanzen bei der Programmierung von SIMATIC S7-1200 mit dem Programmierwerkzeug TIA Portal kennen. Das Modul erklärt die verschiedenen Arten von Instanzdatenbausteinen und zeigt schrittweise die Erweiterung eines Programmbausteins um IEC-Zeiten und IEC-Zähler.
Der Leser soll in diesem Modul kennenlernen, welche Inhalte über den Web-Server der CPU 1214C angezeigt werden können. Im folgenden Modul werden die Diagnosefunktionen im Webserver vorgestellt, die Sie z.B. mit dem TIA Projekt aus Modul SCE_DE_031-410_Grundlagen_Diagnose mit SIMATIC S7-1200 testen können.
In diesem Kapitel lernen Sie die Verwendung von globalen Datenbausteinen bei SIMATIC S7-1200 mit dem Programmierwerkzeug TIA Portal kennen. Das Modul erklärt den Aufbau, die Erstellung und den Zugriff auf globale Datenbausteine für SIMATIC S7-1200. Dabei wird schrittweise gezeigt, wie ein globaler Datenbaustein im TIA Portal angelegt und im Programm auf diese Daten lesend und schreibend zugegriffen wird.