Passgenaue Lösungen für Bearbeitungszentren im Midrange-Sektor
Der Maschinenbauer Reichenbacher Hamuel muss seine CNC-Bearbeitungszentren auf die unterschiedlichsten Anforderungen seiner Kunden aus Industrie und Handwerk auslegen. Mit einer umfassenden Lösung auf Basis von SINUMERIK MC ist das Unternehmen hier gut aufgestellt, da sie eine flexible Wahl der Antriebe und eigene Benutzeroberflächen und individuelle Bedienkonzepte zulässt.
Passgenaues Angebot, effizientere Produktion und effizientes Wirtschaften – auch Unternehmen aus dem Midrange-Sektor wie beispielsweise Handwerksbetriebe wollen von den Vorteilen profitieren, die die Automatisierung den Industrieunternehmen gebracht hat. Holz, Stein und Glas verarbeitenden Betrieben bringt der Umstieg von der manuellen Produktion auf CNC-Bearbeitungszentren und automatisierte Abläufe viele Vorteile. Im Midrange-Sektor werden oft besondere Anforderungen an die Maschinen gestellt. Das weiß auch der Maschinenbauer Reichenbacher Hamuel.
CNC-Bearbeitungszentren für den Midrange-Sektor müssen eine große Anzahl an Funktionen bieten, um das breitgefächerte Angebot von, beispielweise, Handwerksbetrieben abbilden zu können. Die Maschinen müssen flexibel und effizient produzieren, die Herstellung von vorprogrammierten Teilen soll nahtlos und reibungslos erfolgen. Zudem muss die Bedienung des Bearbeitungszentrums einfach gestaltet und für Mitarbeiter leicht erlernbar sein. Und das alles zu einem marktgerechten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Diesen Herausforderungen stellt sich die Firma Reichenbacher Hamuel, die Industrie und Handwerk mit CNC-Bearbeitungszentren für die Verarbeitung von Kunststoff, Leichtmetall, Verbundwerkstoffen und Holz beliefert. Das global agierende Unternehmen aus der Nähe von Coburg entwickelt 5-Achs-Bearbeitungszentren für Automobil- und Schienenfahrzeugbau. Maschinenanwender können ihre Maschinen nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen und auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet konfigurieren lassen.
Reichenbacher Hamuel setzt hier auf ein umfassendes Automatisierungspaket auf Basis der neuen SINUMERIK MC. Mit den skalierbaren Kombinationsmöglichkeiten aus dem Siemens-Portfolio kann das Unternehmen sämtliche Kundenanforderungen erfüllen. Vor allem die Verbindung unterschiedlicher SINAMICS Antriebe und korrespondierender SIMOTICS Motoren ermöglicht es, die CNC-Bearbeitungszentren auf die speziellen Ansprüche der Kunden auszurichten. Für jede Anforderung findet sich die passgenaue Kombination, um die Maschinen nicht überdimensionieren zu müssen, was sich auch im Preis positiv bemerkbar macht.
Die Assistenzsysteme in TIA Portal helfen uns bei der Inbetriebnahme der SINAMICS S210 Antriebe in unseren Anlagen. Siemens bietet hier viele Hilfestellungen an, um die optimalen Parameter für jeden Antrieb zu finden.Dominik Langhojer, Leiter Entwicklung Software & Automatisierung, Reichenbacher Hamuel
Mit dieser Lösung konnte zum Beispiel die Firma innbau-beton GmbH & Co. KG aus Mettenheim erfolgreich unterstützt werden. Sie stellt Betonfertigteile für den Wohnungs- und Gewerbebau her. Komplexe Teile werden mithilfe von Schalungen gegossen, die bisher manuell hergestellt wurden. Jetzt nutzt innbau-beton zum ersten Mal ein CNC-Bearbeitungszentrum. Deshalb lautete auch eine der Vorgaben, die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten, um Erstanwendern den Einstieg zu erleichtern.
„Dank der intuitiven Bedienoberfläche, die auf dem bekannten Betriebssystem Windows aufbaut, konnten wir uns schnell in die Bedienvorgänge einarbeiten“, berichtet Georg Wimmer, Maschinenführer bei innbau-beton GmbH und Co. KG, anerkennend. Nach kurzer Zeit entstanden die ersten Betonschalungen, die sich nun schneller und genauer produzieren lassen, als das bisher möglich war. Das offene System unterstützt dabei, dass die im Büro erstellten Teileprogramme nahtlos zur Abarbeitung auf die CNC-Maschine übertragen werden können.
Reichenbacher Hamuel und innbau-beton setzen gerne auf Siemens: Der Maschinenbauer kann maßgeschneiderte Bearbeitungszentren an bisher manuell arbeitende Betriebe liefern. Und innbau-beton kann Aufträge schneller und in besserer Qualität erfüllen.
Bei der Anschaffung der Maschine war wichtig, die Produktion zu steigern. Der Vorteil ist, dass die Teile schneller und genauer gefertigt werden. Rückblickend sind wir mit dem Ablauf der Fertigung sehr zufrieden.Georg Wimmer, Maschinenführer bei innbau-beton GmbH und Co. KG