Industrial Edge: der optimale Technologie-Mix

Die fortschreitende Digitalisierung bringt Wirtschaft und Gesellschaft zwar viele Vorteile, doch es tun sich auch neue Herausforderungen im Umgang mit den entstehenden großen Datenmengen auf. Bei deren Verarbeitung bietet Edge Computing den Herstellern enorme Vorteile und entwickelt sich zur Technologie der Zukunft.

Die dezentrale Datenverarbeitung am Rand des Netzwerkes – nicht mehr und nicht weniger bedeutet „Edge Computing“. Obwohl das Schlagwort Edge heutzutage immer wieder im Zusammenhang mit der industriellen Fertigung zu finden ist, wissen viele Unternehmen noch nicht genau, wie sie damit ihre Potenziale voll ausschöpfen können. Manche eventuell sogar nicht einmal, was darunter zu verstehen ist. 

HM and SPS de Shoutbox
Hybrid Event, 17. Apr - 21. Apr

Hannover Messe 2023

Keine Zeit zum Warten! Es ist Zeit für Veränderungen!
Erfahren Sie, wie digitale Industrieunternehmen Teil der Lösung für eine intelligentere, nachhaltigere Welt sein können.

Seien Sie Teil der Siemens Experience auf der Hannover Messe vom 17. bis 21. April.

Vor Ort in Halle 9, Stand D53 und auch online.

Herausforderung 4.0

Die immer stärker ausgeprägte Digitalisierung und die damit einhergehende Industrie 4.0 betreffen unser Privatleben, vor allem aber auch Unternehmen immer stärker. Herausforderungen, die sich daraus für die Fertigungsindustrie ergeben, sind unter anderem immer kürzer werdende Innovationszyklen oder eine größere Individualität von Produkt und Produktion. Um diese zu meistern und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie in der Lage sein, möglichst flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Eine vernetzte Produktion und eine schnelle Verarbeitung der entstehenden Daten sind hierzu zwingend notwendig – und hier kommt Edge Computing ins Spiel.

 

Egal ob lokal oder zentral, vor Ort oder via Internet – jedes Unternehmen hat wohl seine eigene Strategie, seine Produktionsdaten zu erfassen, zu analysieren und basierend darauf die Prozesse zu verbessern. Dabei ist jedoch stets zu beachten, dass das Datenaufkommen in der industriellen Fertigung enorm ist. Tausende von Informationen entstehen pro Sekunde in einer Produktionsanlage:  Eine große Menge an Sensoren messen ununterbrochen wichtige Produktionsparameter, wie den Zustand der Maschinen oder die Qualität der Fertigung. Je vernetzter die Fertigung ist, desto höher die anfallende Datenmenge – egal ob standort- oder weltweit. 

Podcast: Edge Computing - more than a hype!?

In this episode of the podcast Talking Digital Industries, Moderator Chris Brow is joined by three Edge enthusiasts discussing how Edge Computing will bring about a renaissance on the shop floor.

Das Beste zweier Welten

Unternehmen, die auf eine lokale Datenverarbeitung setzen, kommen hier bald nicht mehr weiter. Zum einen aufgrund unzähliger unterschiedlicher Systeme, die schwer zu harmonisieren sind. Zum anderen durch fehlende Rechenleistung, die Datenmassen vor Ort zu verarbeiten und auch eine standortübergreifende, globale Verarbeitung ist nicht möglich. Aber auch das alternativ genutzte Cloud Computing stößt bei spezifischen Applikationen an seine Grenzen, u.a. aufgrund von massiven Datenmengen, rechtlichen Bedingungen oder Latenzzeiten. Die Schwierigkeit besteht hier vor allem in der Echtzeitverarbeitung, denn in der Fertigungsumgebung kommt es oft auf jede Sekunde an. Datenbewegungen in die und von der Cloud können möglicherweise nicht schnell genug sein. Darüber hinaus erfordert das Senden großer Daten zur Weiterverarbeitung in die Cloud eine hohe Bandbreite – eine kostspielige Angelegenheit besonders für kleinere Unternehmen.

 

Eine Kombination aus lokaler und performanter Datenverarbeitung direkt in der Fertigung, bis hinunter in die Automatisierung, und der Cloud kann hier die Lösung sein und der Industrie enorme Potenziale eröffnen – vor allem auch im Bereich Smart Manufacturing. Sie gibt Herstellern die Möglichkeit alle Vorteile der Cloud zu nutzen, aber trotzdem die Forderungen des Markts nach maximaler Flexibilität und Reaktionsfähigkeit zu erfüllen. Wenn mit Edge Computing große Datenmengen lokal verarbeitet werden, verringern sich für die Anwender die Speicher- und Übertragungskosten, denn es werden nur die relevanten Daten in eine Cloud- oder IT-Infrastruktur übertragen. 

Kein Grund zu zögern

Einige Hersteller haben Bedenken, Edge Computing nur durch teure Investitionen in neue Automatisierungssysteme nutzen können. Dabei sollte die Technologie als Ergänzung gesehen werden. Mit Industrial Edge von Siemens können die datenverarbeitenden Edge-Geräte einfach an vorhandene Automatisierungssysteme angebunden, vollständig in diese integriert oder standardmäßig mit ausgeliefert werden. Implementierungskosten sollten demnach bald schon kein Thema mehr sein, auch nicht für kleinere und mittelständische Unternehmen. Außerdem erweitert die Edge-Technologie die Automatisierungsgeräte um Datenanalyse- und andere Funktionen, um die Vorteile des IIoT optimal auszunutzen und gleichzeitig mehr Flexibilität und Effizienz in der Fertigung zu erzielen. Durch die Nutzung des Software Standards Docker setzt Siemens auf eine plattformunabhängige Skalierbarkeit von Applikationen und ermöglicht somit maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit.

 

Sowohl Edge also auch Cloud werden für immer mehr Branchen der Industrie wichtig. Das beste beider Technologien zu nutzen ist daher nur sinnvoll, da sie sich optimal ergänzen. So lassen sich mittels Edge Computing Daten vorverarbeiten, die dann in der Cloud für das Trainieren von AI-Algorithmen eingesetzt werden. Die daraus resultierenden Ergebnisse lassen sich im Anschluss wieder in die Edge-Infrastruktur herunterladen. Eine konstante Optimierung des gesamten Fertigungsprozesses ist so möglich.

Smart Manufacturing:

Smart Manufacturing bezieht sich nicht nur auf das Sammeln riesiger Datenmengen mithilfe von Sensoren. Viel entscheidender ist die Fähigkeit zur Nutzung dieser Daten, um automatisch Informationen zu generieren, die zur Verbesserung der Produktionsergebnisse beitragen. Dies wiederum hängt in hohem Maße von starken Rechen- und Verarbeitungskapazitäten ab, die sowohl an einem zentralen Ort (Cloud) als auch in der Peripherie (Edge) angesiedelt sein können.

Cloud Computing: 

Cloud-Dienste bieten zweifellos enorme Vorteile. Durch die Analyse von Daten in einer Cloud können neue Einblicke in einen Produktionsprozess oder eine Maschine gewonnen werden, die zu mehr Effizienz und Verfügbarkeit führen. Die Übertragung aller Daten in die und aus der Cloud ist jedoch zeitaufwendig und in einigen Fällen nicht sinnvoll. In der Werkstatt zählt jede Minute. Hersteller müssen in der Lage sein, Daten zu analysieren und zu nutzen, um die Produktionsergebnisse zu verbessern – und das schnell und sicher. 

Industrial Edge:

Mit Industrial Edge bietet Siemens eine Lösung für das Edge Computing, inklusive der benötigten Hard- und Software. Mit Hilfe von Edge- Geräten wird es Herstellern ermöglicht, Produktionsdaten dezentral zu verarbeiten. In diesem System können alle angeschlossenen Geräte überwacht, Apps und Software installiert und aktualisiert sowie Funktionen von der Cloud auf das lokale Fertigungssystem übertragen werden.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Alles was Sie über Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung wissen müssen.