Finanzierung der Infrastruktur von morgen

Urbane Technologien, die den Unterschied machen. Die Verbesserung von Mobilität und Energieeffizienz ist entscheidend für die Weiterentwicklung von Städten in aller Welt. Siemens vereint die technischen und finanziellen Kompetenzen, um die so dringend benötigte Modernisierung der Infrastruktur in die Realität umzusetzen.
Entwicklung intelligenter Städte vorantreiben

Intelligente Finanzierung für intelligente Städte

Die Nachfrage nach globaler Infrastrukturentwicklung ist da, aber die Umsetzung muss auch finanziert werden - und Projekte sind oft mit finanziellen Rahmenbedingungen konfrontiert. 

Immer mehr Städte setzen auf intelligenten Wandel durch verschiedene Infrastrukturprojekte. Da die öffentlichen Mittel jedoch meist nicht ausreichen, um eine Entwicklung hin zu intelligenten Stadtkonzepten zu realisieren und davon zu profitieren, werden alternative Finanzierungsmethoden durch den Privatsektor immer wichtiger.

Für größere Projekte kann Siemens als Betreiber, Berater und Finanzierer Risikomanagementlösungen für die aufstrebenden Technologien entwickeln. Damit werden sowohl die Vermeidungskosten gesenkt als auch zusätzliche Investitionen angezogen.

Globale Herausforderung

Die Finanzierung von Infrastruktur – eine Notwendigkeit

Bis 2050 werden 66 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. In manchen großen Wirtschaftszentren soll bis 2030 die Zahl der Pendler um mehr als 40 Prozent zunehmen. Ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist daher unumgänglich, um die Kapazitäten zu erhöhen und die Energieeffizienz zu steigern. Bis 2030 werden die Städte rund um den Globus 11 Billionen $ in ihre Verkehrssysteme investieren müssen. Mit öffentlichen Mitteln allein ist das undenkbar. Hier sind maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte gefragt.

Zunehmende Urbanisierung, explodierende Bevölkerungszahlen und der Klimawandel tragen dazu bei, dass die Realisierung einer intelligenteren, nachhaltigeren und zuverlässigeren Infrastruktur immer dringender wird.

Damit sich die Infrastruktur weltweit weiterentwickeln kann, ist die Finanzierung ein entscheidender Aspekt – gerade in Zeiten begrenzter öffentlicher Mittel oder Unternehmensbudgets. Wenn es um die Modernisierung von Infrastruktur oder den Einsatz neuer Technologien geht, fehlt vielen politischen Entscheidungsträgern und Unternehmern das Bewusstsein für die Finanzierungsmöglichkeiten, die ihnen dabei helfen können, die Risiken und Anlagekosten zu senken oder auch komplizierte Projekte bankfähig zu machen.

Bei Siemens verstehen wir die komplexen Investitionsentscheidungen, die wichtigen infrastrukturellen Technologien zugrunde liegen, da wir fundiertes technisches Know-how mit innovativer Finanzierungskompetenz kombinieren.

Finanzierung von Mobilität

Mobilität finanzieren, urbanes Leben gestalten

Bis 2050 werden 66 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. In manchen großen Wirtschaftszentren soll bis 2030 die Zahl der Pendler um mehr als 40 Prozent zunehmen. Ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist daher unumgänglich, um die Kapazitäten zu erhöhen und die Energieeffizienz zu steigern. Bis 2030 werden die Städte rund um den Globus 11 Billionen $ in ihre Verkehrssysteme investieren müssen. Mit öffentlichen Mitteln allein ist das undenkbar. Hier sind maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte gefragt.

Megaprojekte wie die Modernisierung des Londoner Bahnnetzes Thameslink weisen enorm komplexe Investitions- und Finanzierungsstrukturen auf, bei denen betriebliche, technische und Gegenparteirisiken gemanagt werden müssen. Durch eine Finanzierung von 1,8 Milliarden € aus Eigenkapital und Krediten sowie eine Beratung zur Risikostrukturierung ist es Siemens gelungen, das Thameslink-Netz mit 1.140 neuen Wagen zu beliefern, die für 15.000 zusätzliche Sitzplätze und Energieeinsparungen in Höhe von 50 Prozent sorgen.

In Zukunft werden über den Schienenverkehr so viele Menschen und Güter transportiert werden müssen wie nie zuvor. Eine private Finanzierung kann genau auf das Management der Risiken von Megaprojekten und technologischen Lebenszyklen zugeschnitten werden. Sie wird so zu einem entscheidenden Faktor, wenn es darum geht, Modernisierung und Ausbau der Bahnnetze zu fördern und Städten dabei zu helfen, ihre wirtschaftlichen und sozialen Ziele zu erreichen.

Finanzierung von Gebäudetechnik

Modernisierung von Gebäuden durch die Finanzierung neuer Technologien

Gebäude sind für 40 Prozent unseres Energieverbrauchs verantwortlich – deshalb ist es wichtig, dass wir ihre Energieeffizienz verbessern. Allein in Europa werden jedes Jahr 270 Milliarden € unnötig für den Energieverbrauch von Gebäuden ausgegeben. Viele schrecken jedoch vor den Investitionskosten von intelligenter Gebäudetechnik zurück.

Bringt man Technologie- und Finanzierungslösungen zusammen, kann dies enorme Einsparpotenziale in Gebäuden freisetzen; sowohl beim Energieverbrauch als auch bei den Kosten. Ein gutes Beispiel dafür ist das in mehr als 10 Ländern angewandte Energiespar-Contracting für Gebäudetechnik von Siemens, das Beratung, Modernisierungsleistungen und maßgeschneiderte Finanzierung vereint. Dabei ist keine anfängliche Investition der Kunden nötig: die Bezahlung der Raten erfolgt ganz einfach durch die eingesparten Energiekosten.

Nach diesem Prinzip hat Siemens bereits über 5.200 Gebäude weltweit mit Gebäudetechnik modernisiert, mit über 1 Milliarde € Einsparungen und mehr als 10 Millionen Tonnen weniger CO2-Emissionen.

 

Gewandhaus Leipzig: Wie man Gebäude energieeffizienter machen kann, ohne das Investitionsbudget zu sprengen. Lesen Sie mehr!

 

Whitepaper „Smarte Lösungen für intelligente Gebäude": Was sind die Potenziale und Wege zu selbstfinanzierenden intelligenten Gebäuden?  Hier die Studie herunterladen!

Finanzierung des Energiemanagements

Die weltweite Energiewende möglich machen

In Zukunft wird das Energiemanagement komplexen Herausforderungen gegenüberstehen: Widerstandsfähigkeit, Zugänglichkeit, intelligente Konnektivität – und in vielen Fällen auch finanziellen Hürden.

Auf der ganzen Welt nimmt der Energieverbrauch zu und Stromnetze wachsen sowohl in Größe als auch Ausdehnung. Die Widerstandsfähigkeit wird in Zeiten zunehmender Bedrohungen zu einem entscheidenden Faktor, während stärker dezentral angelegte Energiesysteme künftig den Zugang zu Energie beeinflussen werden. Der Schlüssel zur Bewältigung der neuen Herausforderungen des Energiemanagements, wie der sich verändernde Erzeugungsmix, zusätzliche Erzeugungskapazitäten und die Notwendigkeit der Modernisierung, liegt dabei in der Digitalisierung.

Viele der innovativen Technologien erfordern jedoch erhebliche Investitionen mit eventuell langen Amortisationszeiten, sodass ein Wandel des Energiesystems für viele unattraktiv erscheint. Deshalb werden Finanzierungslösungen, die vollständig auf die Bedürfnisse der Energieversorger ausgerichtet sind, eine entscheidende Rolle für die Zukunft des intelligenten Energiemanagements spielen.

Kundenreferenzen

Finanzlösungen, die unseren Kunden zum Erfolg verhelfen

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?