SIVACON BusbarCheck kvalitetssikrer dine kanalskinneinstallationer

Hvorfor skal du anvende SIVACON-kanalskinner?
Hvis du har brug for fleksible driftssikre elinstallationer, som løbende kan udvides, så er SIVACON-kanalskinner det optimale valg. Ud over, at kanalskinner kan anvendes som transport af store effekter fra fx transformere til hovedtavler eller mellem større tavlesystemer, så er kanalskinner også den mest fleksible form for forsyning.
Det skyldes, at der på kanalskinnerne kan sættes afgangsbokse med udstyr, der beskytter de eftersiddende installationer, samt muligheden for direkte dataopsamling via effektlederne (se eventuelt videoen omkring SIVACON Powerline-teknologien her). Derudover fylder kanalskinneinstallationen væsentligt mindre end samme installation med kabler. Mindre brændværdi, høj modstandsdygtighed over for kortslutninger, væsentlig hurtigere montagetid, simpel dimensionering, ekstremt pladsbesparende i bygningerne og komplette BIM-data er også elementer, som gør det nemt og sikkert at anvende kanalskinner i alle former for elinstallationer.
Der er masser af fordele ved kanalskinner i forhold til den traditionelle kabelinstallation
I langt de fleste tilfælde, når der skal etableres hovedforsyning, kræver det, at der skal monteres flere parallelle kabler for at overføre strømmen mellem de to tilslutningspunkter. Og ved store strømme kan man fx med en SIVACON LD-kanalskinne overføre 5000 A i et skinneelement med dimensionerne 24 x 18 cm.
Tænk over, hvor mange parallelle kabler der skal monteres for at opretholde den samme strømværdi. For slet ikke at tale om de udfordringer, det er at sikre, at alle kabler har identisk længde, montageplads i tavlerne og ikke mindst de dimensioneringsmæssige udfordringer, der er omkring oplægning, sideløb og reduktionsfaktorer man skal tage hensyn til i henhold til DS/HD60364. Alt dette behøver du ikke at tænke på ved installation af kanalskinner.
Derfor bør du dokumentere, at kanalskinnerne er samlet korrekt
SIVACON-kanalskinner samles let og hurtigt med den påmonterede samleblok, hvor knækbolte sikrer, at skinnerne bliver samlet med det korrekte moment. Det er meget vigtigt, at man sikrer, at samlingerne er korrekt samlet og efter forskrifterne, hvilket indikeres ved at knækbolten er afmonteret. Det er en hurtig og visuel måde at sikre, at kanalskinnerne er spændt efter forskrifterne og er klar til drift. Hvis samlingen ikke er udført korrekt, kan det medføre, at forbindelsen over tid bliver belastet, så det medfører fare for overophedning – med efterfølgende risiko for kortslutning eller i værste tilfælde en elektrisk brand.
Hvis det senere viser sig, at samlingen ikke var udført efter forskrifterne, kan det være en kæmpe udfordring at dokumentere. Især hvis samlingen mellem de to skinneelementer er udbrændt. Det er også derfor, at alle Siemens SIVACON-kanalskinnesystemer leveres med QR-kode, der sammen med den gratis app ’BusbarCheck’ giver mulighed for at dokumentere, at montage af alle samlinger bliver udført korrekt og følger Siemens manualer og vejledninger.
I al sin enkelthed dokumenterer BusbarCheck, at hver eneste kanalskinnesamling, som alle har sin unikke QR-kode, er monteret korrekt i form af identificering, montage og billedregistrering af det udførte arbejde. Registreringen udføres direkte med mobiltelefonen eller en tablet, og efterfølgende gemmes den unikke kvalitetsrapport på det udførte arbejde online. Alle QR-koder refererer til Siemens oprindelige leverance, projektering og dokumentation. Det vil sige, at hvis en skinneføring på et senere tidspunkt skal omlægges eller udvides, så findes alle de oprindelige data i skyen, og informationerne kan hentes direkte ned på telefonen eller tabletten.
Det samme gør sig gældende, hvis man på et senere tidspunkt får brug for yderligere afgangsbokse til en eksisterende og monteret kanalskinne. I BusbarCheck kan man igen finde de oprindelige data på den projekterede skinne, og derved er det en smal sag at bestille nye afgangsbokse til de nye brugsgenstande, som skal forsynes fra skinnesystemet.
Du finder links til direkte download af SIVACON BusbarCheck til både iOS og Android på vores webside: www.siemens.com/busbar.
Husk også, at SIVACON-kanalskinner – sammen med resten af lavspændingsinstallationen – let dimensioneres i SIMARIS Design. Du kan frit hente SIMARIS Design i en dansk version på www.siemens.dk/SIMARIS.