Tag din industri til det næste niveau

Pharma seminar - 20. september 2022

Det er med stor fornøjelse, at vi inviterer dig til et seminar målrettet pharma-industrien. Et seminar for selve pharma-industrien samt leverandører. Oplev en række spændende indlæg, når et bredt udvalg af specialister deler ud af deres viden og konkrete erfaringer. Igennem dagen er vi selvfølgelig også klar til at svare på dine spørgsmål på standene i mini-messen.

 

Med digitale og bæredygtige løsninger tager du din industri til det næste niveau. Og kombinerer du den virtuelle og den virkelige verden, så øges effektiviteten, kvaliteten forbedres, og du får kortere time-to-market.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Agenda

Dagens program

08:00    Morgenmad

08:30    Velkomst 

08:45    Accelerating and enabling Digital Transformation in the Pharmaceutical Industry

09:30    Modular Type Package (MTP) og PCS neo – fremtidens standarder

10:00    Kaffe og minimesse​

10:30    Digitale tvillinger til procesindustrien – skab merværdi ved hjælp af simulering

11:15    Energy Management og Energieffektivisering as-a-service

12:00    Frokost og minimesse

13.00    Integrated real-time PAT through SIMATIC SIPAT

              - enabling digital quality management as part of the process control strategy, spiced with use cases

13:45    How Siemens is working with cybersecurity and a use case on how Novo Nordisk is doing this in practice 

14:30    Kaffe og minimesse

16:00    Tak for i dag

Tid og sted

20. september 2022

 

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Oplæg

Læs mere om dagens præsentationer

Accelerating and enabling Digital Transformation in the Pharmaceutical Industry

by Andrew Whytock, Head of Digitalization and Innovation, Pharma, Siemens AG.

 

From digital twins to augmented reality and to lights out manufacturing, there is no shortage of ambition in the pharmaceutical industry to leverage digital technologies to provide faster, smarter and more sustainable manufacturing and bring medicines to patients sooner. Infinite amounts of data provide infinite opportunities to enable fast and confident decision making. But the strategic advancement that technology can provide has not been realized for most pharmaceutical manufacturers. This presentation will give an insight of how companies are using digital technology to drive their transformation and show some innovative approaches in the pharmaceutical industry.

Præsentationen vil være på engelsk.

Modular Type Package (MTP) og SIMATIC PCS neo – fremtidens standarder

ved Erik Madsen og Jens Norling Mathiassen, Technology Specialists, Siemens A/S

 

Hør om perspektiverne og motivationen bag Modular Type Package-konceptet (MTP), og oplev et fleksibelt og modulopbygget produktionsanlæg. Med TIA-portalen, WinCC Unified og MTP’s kompatible bibliotek Process Function Library (PFL) opbygges diverse ”units” som fx reaktorer, kromatografi og gæringstanke. Når de enkelte ”units” er på plads importeres informationerne om styring og monitorering ind i proceskontrolsystemet SIMATIC PCS neo, som udgør det overliggende POL system (Process Orchestration Layer) i produktionsanlægget.

Digitale tvillinger til procesindustrien – skab merværdi ved hjælp af simulering

ved Andreas Buhlin, Head of Smart Factory, AFRY X

 

Digitale tvillinger er en game changer, da den giver industrien mulighed for at bygge, teste og verificere produktionsudstyr, før det er fysisk tilgængeligt. En nøjagtig kopi af dit produktionsmiljø med alt hvad det indebærer af nye muligheder. Anvendelse af digitale tvillinger giver øget kvalitet og sikkerhed i produktionen samt øget effektivitet under fx idriftsættelse.

 

De fleste industrivirksomheder skal stå over for udfordringerne med kortere time-to-market, omkostningsreduktion, bedre kvalitet og øget fleksibilitet til at tilpasse sig markedsændringer. Digitalisering ser ud til at være svaret, men den brede vifte af problemstillinger gør det svært for virksomheder at finde den rigtige vej. En vej er den digitale tvilling, som allerede kan have stor indflydelse over hele livscyklussen. Find ud af, hvordan du kan placere den digitale tvilling i begyndelsen af ​​den digitale transformation af dine automatiseringsprocesser, og se, hvordan AFRYs ingeniørtjenester og Siemens Digital Enterprise-portefølje tilbyder en nem adgang med et hurtigt investeringsafkast.  

Energy Management og Energieffektivisering as-a-service

ved Erik Madsen og Thomas Brændgaard Nielsen, Siemens A/S

 

Flere og flere virksomheder ønsker at tage et samfundsansvar i forhold til vores fælles klimaudfordring. Virksomhederne oplever desuden stigende efterspørgsel på klimahandling fra forbrugere, kunder, ejere samt fra myndigheder, der stiller øgede krav til rapportering. At tage et aktivt ansvar for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen, samt omstille fra brug af fossile brændsler til elektricitet er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. For mange virksomheder kan det dog være en svær opgave at få startet processen op – at få skabt overblik og prioriteret de tiltag, der skal realiseres for at gennemføre en reel klimahandling.
Vi tager forbehold for ændring i programtekst.

Integrated real-time PAT through SIMATIC SIPAT - enabling digital quality management as part of the process control strategy, spiced with use cases

by Jan Verelst, Global Business Development Manager, Pharma, Siemens AG.

 

The ‘Pharmaceutical cGMPs for the 21st Century’ initiative of the US Food and Drug Administration (FDA) has led to a rethinking in the pharmaceutical industry. Quality by Design (QbD) - transferring previous downstream quality controls into the manufacturing process itself - is meant to accelerate processes and prevent the production of faulty batches of medicinal products. The introduction of Process Analytical Technology (PAT) supports a right-first-time production process that delivers the correct product quality straight away. 

Præsentationen vil være på engelsk.

How Siemens is working with cybersecurity and a use case on how Novo Nordisk is doing this in practice

ved Bent Kock, IT Security and Operation Specialist, Novo Nordisk and Morten Kromann, Business Developer Lead Security, Siemens A/S

 

Industrial Security – Ensure clean shoes and maintain clean shoes to secure digitalization

The numerous advantages of today’s increasingly digitalized and interconnected world come with a price: cyberattacks have become a serious threat to OT networks and production processes. How can industrial companies step up their security posture with a holistic approach to their operations and suppliers?

Præsentationen vil være på engelsk.

Minimesse

Kom med på minimesse

Mød vores eksperter på minimessen, hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

TIA-portalen gør det muligt at integrere alle komponenterne i dit automationsprojekt: Styring, HMI, drev, decentraliserede periferiudstyr, motorstyring og nu også Motion Control samt strømfordeling. Software-løsninger som fx STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive understøtter integrationen. 

WinCC Premium har flere add-ons. PM Quality, der har fokus på behandling og arkivering af batch-/ joborienterede data som trends, alarmer og set-punkter. PM Control, der tilbyder et fleksibelt parameterstyringssystem, der kan integreres problemfrit i WinCC-operatørskærmene.

 

"User Management Component” (UMC) er en ny software, der forbinder Windows AD med blandt andet WinCC Unified.  

Innovative måleløsninger, der er med til at øge effektiviteten og forbedre produktkvaliteten. De intelligente instrumenter er også designet til integration med industrielle automatiserings- og kontrolsystemer. 

Hvad kommer NIS 2-direktivet til at betyde, og hvordan skal du relatere dig til den omfattende industrielle securitystandard ISA99 / IEC62443? Standarden, der kan bruges som grundlag for en holistisk tilgang til security, planlægning samt design af industrielle it- eller automationssystemer. 

Fleksibel IT/OT-integrationsløsning. Få mere information ud af din produktion med datadrevne beslutninger. Åbn op for muligheder med forebyggende vedligehold, energioptimering og AI. Arbejdet med Industrial Edge byder på et åbent økosystem, der driver digitalt samarbejde på tværs. 

Modular Type Package (MTP) er løsningen, der definerer, hvordan dit procesanlæg automatiseres, og som sikrer et fleksibelt og modulopbygget produktionsanlæg. Proceskontrolsystemet SIMATIC PCS neo er det overliggende Process Orchestration Layer (POL) system til produktionsanlægget, der sikrer effektivitet, brugervenlighed og har styr på security.

Med PLCSIM Advanced, SIMIT og Mechatronic Concept Designer er det muligt at bygge en nøjagtig digital model af maskiner, anlæg og styringer, og gøre brug af, hvordan de forskellige dele indvirker på hinanden. Med digitale tvillinger får du værdi igennem hele processen – fra design til drift - og med løbende optimering. 

Digitale tvillinger er en game changer, der giver industrien mulighed for at bygge, teste og verificere produktionsudstyr, før det er fysisk tilgængeligt. En nøjagtig kopi af dit produktionsmiljø, med alt hvad det indebærer af nye muligheder. Anvendelse af digitale tvillinger giver øget kvalitet og sikkerhed i produktionen samt øget effektivitet under fx idriftsættelse.  

NIS 2-direktivet skal sikre et vigtigt fælles niveau af cybersecurity i EU, og så snart den endelige aftale er godkendt, træder den nye lov i kraft. Det kommer til at få stor betydning for en række sektorer, der skal have styr på de nye krav. Det er derfor afgørende, at du ved, hvilke komponenter der er tilsluttet i dit OT-netværk, samt hvilke sårbarheder der er. Vi kan hjælpe med en scanning af dit netværk og levere en samlet rapport. 

’Energieffektivisering som en service’-konceptet betales af energibesparelsen. Det er en serviceløsning, der analyserer mulighederne for reduktion af CO2-udledning fra produktionsapparatet og bygningerne. Få opgraderet ikke alene din virksomheds tekniske installationer, men få fremtidssikret din drift ved hjælp af digitalisering. 

Kvaliteten og tilgængeligheden af energidata er nøglen til god energistyring og reelle forbedringer. SIMATIC Energy Manager Pro har fokus på dem, der arbejder med energidata og sikrer relevant, hurtig og synlig information om det aktuelle energiforbrug og den enkelte brugers behov.   

Secure a faster product release with SIMATIC SIPAT. The implementation of Process Analytical Technology (PAT) in the pharmaceutical industry has begun. The SIMATIC SIPAT software support this important trend. The result is improved process quality and a reduced risk of losing products because of non-conformity. 

Med SIMATIC Robot Library kan du direkte integrere og programmere industrielle robotter fra en bred vifte af robot producenter. Opnå besparelser ved brug af standardisering, neutral programmeringssoftware og inkluder robotter som en naturlig del af din produktionsstyring. 

 

SIMOVE er systemplatformen for AGV-applikationer og -løsninger, der ved hjælp af standard automatisering, drevkomponenter, skræddersyede softwareværktøjer og biblioteker sikrer en fleksibel, skalerbar og modulær arkitektur med åbne grænseflader. 

Tilmelding

Tilmeld dig