Intelligent Infrastruktur

Hvor bor du i 2050?. Hver uge vokser verdens byer med 1,5 millioner indbyggere. Inden 2050 vil mere end to trediedele af verdens befolkning bo i byer - modsat kun én tredjedel i 1950. Hvis byerne bliver ved med at vokse, hvordan kan vi så bygge og styre den urbane infrastruktur? Her er vores plan frem til 2050.
Distributed Energy Systems

Download gratis white paper

Megatrend: Urbanisering

Hvad er udfordringerne ved konstant vækst?

Infrastruktur har en stor effekt på din livskvalitet. Tænk bare på sidste gang, du oplevede fejl og problemer i trafikken. Det er svært at se, hvor meget infrastrukturen betyder, før den bryder sammen. Hvis du selv har oplevet strømafbrydelser, eller været været fanget i en trafikprop, så ved du, at der konstant er behov for forbedringer.   Vores byer vokser både i størrelse og i kompleksitet, og vi må stille nye krav til byernes systemer. Samtidig står vi overfor en stor udfordring, fordi en del af vores infrastruktur ikke har fulgt med i flere årtier. Byernes byggesten, tog, el-systemer, bygninger, busser og veje er sjældent lige så digitale, som dig og mig der bor i dem.    Det er den største udfordring, men samtidig også det største potentiale: En digitaliseret, elektrisk og informationsbaseret infrastruktur kan ikke kun forbedre din daglige livskvalitet, men også sikre en mere bæredygtig fremtid. Omstillingen er nødvendig: Vi må modernisere infrastrukturen så den kan klare fremtidens udfordringer.
Infografik

Hvor gør teknologi en forskel?

Hvilke områder har potentiale til det største løft ved hjælp af digitale teknologier?

Digitalization drives infrastructure of tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

  • 5 bn

    Number of people living in cities in 20301

  • 194,000 TWh

    Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

  • 2.5 bn

    Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

  • USD 239 billion

    Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

  • 40%

    Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

  • 15%

    Of global NOx emissions are stem from shipping6

  • ~ 5% p.a.

    Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient building management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, safe and efficient energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics
Intelligent Transport

Effektiv, sikker og bæredygtig transport

Transport af både mennesker og varer har høj prioritet i Danmarks byer. Vi vil være med til at forbinde informationsteknologi og transport, for at kunne tilbyde de bedste transportløsninger til både vores kunder og passagerene.
Hvad ville du sige til et trafikhåndteringssystem, der optimerer vej-, skib-, og jernbanekapaciteten in real time og hjalp dig frem endnu hurtigere frem? Eller en automatiseret metro, der tilpasser sig passagervolumen? Dynamisk trafikstyring, der garanterer optimalt trafikflow? Fremtidens byer skal være optimalt forbundne. Men de skal også kunne omstille sig, så de bedst hjælper dig, når din hverdag ændrer sig.

Er du også overbevist om, at elektricitet er transportsektorens fremtid? Vi tror på, at elektriske busser i en dansk kommune eller region kan sende et stærkt signal om, at fremtiden er elektrisk og bæredygtig.
Om løsningen er elektisk eller hybrid - fælles for fremtiden er, at løsningerne skal være energieffektive og inkludere mindre fossilt brændstof. Med et fortsat dansk fokus på produktion af grøn vindenergi, kan Danmark også blive et foregangsland for klimaneutral transport, samtidig med at luftkvaliteten for os alle bliver bedre. 
El-busser minimerer støj og CO2-udslip

Grøn omstilling med el-busser

Intelligente bygninger

Bygninger forbruger mere energi end både industri- og transportsektoren

Bygninger står for en stor del af verdens miljøpåvirkninger: Over 41 % af verdens energiforbrug, og en 1/3 af al CO2-udslip. Energieffektive bygninger er løsningen, hvis vi skal lykkes med at bremse klimaforandringerne. Hvor energieffektiv er din bygning?
Men påvirkningen er ikke kun miljømæssig - den er også økonomisk. Bygninger er ofte den næststørste udgift på en virksomheds budget. Hvis forbruget i din bygning løber løbsk, kan det betyde forskellen for din virksomhedens overlevelse.

Vi tilbringer næsten 90 % af vores liv indendørs. Det er i mange forskellige typer bygninger at vi lærer om livet, der hvor vi møder mennesker der inspirerer os og der vores bedste ideer fødes. De er vores hjem, arbejdspladser, skoler, hospitaler, idrætshaller, teatre, museer og shoppingcentre. Steder som kan være de mest perfekte omgivelser i verden.

Der skal opfindsomhed til at skabe perfekte omgivelser

Vores liv begynder i perfekte omgivelser: I vores mors mave. Et sted, der aldrig er for varmt, for koldt eller støjende. Et sted hvor vi altid føler os trygge og sikre. Hvorfor er alle de omgivelser vi opholder os i, ikke lige så perfekte?

At forbedre de bygninger vi lever i, betyder i sidste ende et bedre liv. Vil du være med til at gøre dine omgivelser perfekte?