Jornada "Siemens Xcelerator: acelerando la innovación"

28 y 29 de noviembre | Oficina de Siemens España

La innovación llama a tu puerta en un evento exclusivo donde mostraremos el potencial de la digitalización con casos prácticos de usos en clientes.

Overview

¿Por qué participar?

La innovación forma parte de nuestro ADN. Nuestras soluciones tienen el objetivo de transformar nuestro día a día y mejorar la vida de nuestros clientes. Por ello, te invitamos a formar parte de la primera edición de “Siemens Xcelerator: Acelerando la innovación”.

¿Qué vamos a lograr durante la Jornada?

El encuentro tiene como propósito dar respuestas a los retos y ayudar a transformar proyectos estratégicos mediante el uso de tecnología digital de la mano de expertos en la materia.

 

A lo largo de dos jornadas de trabajo, daremos respuesta a los retos propuestos y veremos el potencial de la digitalización para acelerar e impulsar la performance de las empresas.

Agenda

¿Qué pasará durante el evento?

28 de noviembre
29 de noviembre

08:30h    Acreditación

09:00h    Bienvenida a los invitados por Miguel Ángel López, CEO Siemens España

09:10h    Introducción a Siemens Xcelerator, por parte de Mónica de Francisco y

               David Pozo

09:30h    Presentación del evento y de los grupos de trabajo por parte de

               Mario Rodríguez y Fernando Pozuelo

10:30h    Coffee Break

11:00h    Inicio de los grupos de trabajo

13:30h    Comida

14:30h    Grupos de trabajo

16:30h    Fin de la Jornada

09:30h    Bienvenida a los grupos

09:40h    Preparación de las presentaciones

11:00h    Coffee break

11:30h    Presentación de resultados de cada grupo de trabajo*

12:45h    Conclusiones finales

13:00h    Comida

14:30h    Fin del evento

 

*El orden de presentación se determinará por sorteo

Venue

¿Dónde tendrá lugar el evento?

Sede Central de Siemens

La Jornada "Siemens Xcelerator: acelerando la innovación" tendrá lugar en la sede de Siemens en España:

Ronda de Europa, 5.
Tres Cantos (Madrid).

Acceso a la localización en Google Maps.

  • Si viene en transporte público, puede optar por viajar en Cercanías Renfe y bajar en la parada de "Tres Cantos". 

Si necesita alojarse en un hotel, le recomendamos...

En las inmediaciones de la estación de trenes y con excelentes comunicaciones tanto por transporte público como por carretera, el Exe Tres Cantos es una opción perfecta para viajes de negocios y también para el turismo.

Su amplia gama de servicios y facilidades, que van desde el gimnasio gratuito para los huéspedes hasta el espacio multimedia y los completos salones para eventos, harán tu estancia mucho más fácil. Tanto en las habitaciones como en el resto de las instalaciones del hotel, tendrás todo lo que buscas al alcance del tu mano.

Construido en 2005, el Eurostars Madrid Foro 4* cuenta con 90 habitaciones con un mínimo de 45m2 totalmente equipadas con una magnífica oferta de servicios, entre los que se incluyen: bañera de hidromasaje, terraza, camas de 2x2, baño completo con secador, TV con canales satélite, minibar, aire acondicionado o conexión a Internet. El Eurostars Madrid Foro 4*completa su oferta con un magnífico servicio de restauración que incluye desayuno Bufet cada mañana, menús a la carta y otras opciones gastronómicas para eventos, reuniones y banquetes.