Producción energéticamente eficiente

Con una producción energéticamente eficiente, la industria puede contribuir en gran medida a reducir las emisiones de CO2 de forma sostenible sin limitar la productividad; más bien lo contrario..
Energía e Industria

Eficiencia energética como factor de éxito

Protección climática, uso eficiente de recursos, costos energéticos crecientes, nuevos modelos de suministro y normativas medioambientales estrictas: para todos estos desafíos, la energía es un factor competitivo decisivo para cualquier industria. Por tanto, no hay otra alternativa que aumentar la eficiencia energética. Un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Porque haciendo que las plantas sean más eficientes en el uso de la energía, las empresas pueden lograr un ahorro considerable.

Producir eficientemente en la realidad

Una producción energéticamente eficiente va más allá de reducir el consumo de energía, las emisiones de CO2 o los costos; también implica relacionar los datos energéticos y de producción para analizar y optimizar no solo el consumo de energía, sino también la productividad energética de maquinaria, plantas y procesos. Estas medidas brindan la oportunidad de lograr mejoras generales en la productividad y la eficiencia de los procesos.

Visualización transparente de datos energéticos

La pregunta:

¿Consumen dos máquinas similares cantidades diferentes de energía?

 

La respuesta:

Se instalan instrumentos de medición en ambas máquinas para registrar y evaluar los datos de consumo. El análisis muestra que la máquina A necesita más energía para el funcionamiento en vacío y la cinta transportadora requiere más energía eléctrica.

 

La solución para conseguir una gran eficiencia:

Se identifica y se repara una fuga en el sistema de vacío. Se detecta un cojinete defectuoso en la cinta transportadora y se sustituye por un motor más eficiente durante la siguiente operación de mantenimiento.

Evaluación y análisis de la eficiencia energética de la maquinaria

La pregunta:

Me gustaría comprar una máquina nueva. ¿Cómo puedo comparar el rendimiento de consumo de las posibles máquinas y reducir el consumo de energía que no contribuye al valor añadido?

 

La respuesta:

Mediante una solución adecuada, se puede identificar el consumo de energía de cada uno de los estados de funcionamiento (apagado, en espera, listo para el funcionamiento, en funcionamiento) y evaluarlo y analizarlo debidamente.

 

La solución para conseguir una gran eficiencia:

Los proveedores de maquinaria pueden ofrecer a sus clientes un perfil de consumo de energía (formulario de aceptación estándar) durante la fase de compra. El consumo real de energía en la planta se puede analizar mediante una medición de referencia. Los indicadores clave de rendimiento energético (EnPI) y las comparaciones de referencia permiten evaluar todas las máquinas de manera continua y exhaustiva e implementar las medidas de optimización oportunas, por ejemplo, la adaptación del modo en espera (standby).

Cumplimiento de requisitos, identificación del potencial de ahorro, optimización de contratos

La pregunta:

¿Cómo puedo identificar el potencial de ahorro en mis operaciones, optimizar mi contrato de suministro de energía, pagar menos impuestos y aprovechar las subvenciones estatales?

 

La solución:

Implementando en la producción un sistema certificado de gestión de datos de energía que reporte y archive los datos de energía conforme a los requisitos legales (por ejemplo, ISO 50001 o la Ley alemana de energías renovables).

 

La solución para conseguir una gran eficiencia:

Identificar los mayores consumidores de energía para evitar picos de consumo. Un sistema de gestión de cargas automatizado puede apagar sistemas automáticamente y hacer que estén disponibles de nuevo. La predicción del perfil de carga esperado permite negociar un contrato optimizado con la empresa suministradora de energía. El consumo transparente de energía hace que el personal sea más consciente de la eficiencia energética dentro de la empresa y que sea más fácil realizar el seguimiento y la verificación de las medidas y los objetivos en materia de eficiencia energía.

Eficiencia Energética en detalle

Producción energéticamente eficiente

Debido al alto consumo de energía, la presión regulatoria y de costos para las empresas es cada vez mayor. Descubra cómo podemos ayudarle a cumplir con unos requisitos legales cada vez más estrictos, averigüe qué productos y soluciones ya estamos usando hoy para diseñar los procesos de producción energéticamente eficientes del mañana y cuáles son las opciones de financiación disponibles.
Aprovechando las oportunidades

Por qué la energía tiene un potencial tan enorme

En promedio, los costos de la energía representan hasta el 10% de todos los costes de producción. En las industrias de uso intensivo de energía, el porcentaje puede llegar hasta el 40%. Sin embargo, es posible transformar la energía en un verdadero valor añadido: se puede conseguir un ahorro de hasta un 30% o más con nuestra innovadora tecnología de accionamiento, por ejemplo. Estamos contribuyendo de manera decisiva a la realización de una producción energéticamente eficiente - en todo el mundo.
Estudio Ecofys/Fraunhofer: Costes energéticos en industrias de alto consumo energético

Descarga el estudio (PDF)

Ejemplos Prácticos

La producción energéticamente eficiente ya es una realidad

En todo el mundo, nuestros clientes se benefician de importantes ahorros de energía gracias a nuestros innovadores productos y soluciones y a la ayuda de nuestros expertos.