Hacer que la energía sea transparente - y recompensada
La ISO 50001 es una norma mundial para los sistemas de gestión de la energía interna. La norma describe todos los requisitos de un sistema de gestión de la energía, desde el establecimiento y la aplicación hasta el mantenimiento y la optimización. Ofrecemos apoyo paso a paso para implementar un sistema de gestión de energía según la ISO 50001 - y podemos mostrarle cómo puede incluso beneficiarse de los subsidios estatales y las ventajas fiscales con la certificación estandarizada.Tu oportunidad: ISO 50001
Hay muchas buenas razones para implementar un sistema de gestión energética corporativa, que es extremadamente importante para crear un consumo de energía transparente. El resultado son medidas de ahorro de energía y reducción de los costos de la energía. Un sistema de gestión de la energía también aumenta considerablemente su competitividad cuando se aprovecha sistemáticamente el potencial de ahorro identificado. Podemos apoyarlo durante todo el proceso y hasta la certificación exitosa. Consultando a nuestros expertos desde el principio, puede estar seguro de que el proceso de certificación se lleva a cabo de forma estructurada y eficaz. Así es como nos aseguramos de que la gestión eficiente de la energía le resulte rentable.
Nuestra contribución: SIMATIC Energy Management software
Obtenga todos los datos de energía que necesita de su proceso de producción gracias a nuestra solución de gestión de energía SIMATIC Energy Suite: proporciona una transparencia total de todos los flujos de energía. El Portal TIA permite la facilidad de ingeniería y usted puede beneficiarse también de una plataforma uniforme para la automatización y la gestión de la energía, incluso en todas las ubicaciones. Los datos de energía registrados pueden ampliarse sin problemas para formar un sistema de gestión de energía multisitio gracias a la conexión integral a SIMATIC Energy Manager PRO o al Service Energy Analytics basado en nube. Le ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones con certificación ISO 50001 y un software adicional de SIMATIC Energy Management - desde el nivel de gestión hasta el nivel de campo.
Cumplir los objetivos energéticos de forma sistemática
La industria tiene un impacto sustancial en la economía de un país. Uno de los factores más significativos son los sistemas de energía eléctrica, que son responsables de casi el 70% de todas las necesidades de energía. No sólo eso: El coste energético de un accionamiento eléctrico supone al menos el 80% del coste de todo el ciclo de vida - lo que significa que los sistemas de accionamiento eléctrico albergan un enorme potencial de ahorro. Sin embargo, no se espera que las medidas que se centran únicamente en el motor cumplan el objetivo europeo de reducir las emisiones de carbono en un 40% para el año 2030 en comparación con el año 1990.De la conducción individual al sistema de conducción
Con la norma europea de diseño eco-compatible EN 50598, el enfoque se dirige lejos de los componentes individuales y hacia un enfoque de sistema global. Desde 2015, la EN 50598 ha definido los requisitos para los sistemas de accionamiento en máquinas de producción accionadas eléctricamente. Esto significa que todos los productos que convierten una cantidad apreciable de energía eléctrica deben ser evaluados en términos de su nivel de eficiencia o pérdida. La segunda parte de la norma EN 50589-2 es especialmente relevante para la evaluación de la eficiencia energética. Indica cómo el fabricante debe determinar las pérdidas de los sistemas de accionamiento y motor. Esto a su vez permite a los usuarios comparar los productos en términos de su eficiencia energética.
Sistemas de accionamiento integrados: la respuesta a la norma EN 50598
Los elementos centrales de un sistema de accionamiento totalmente integrado son los convertidores de frecuencia, los motores, los acoplamientos y los reductores. Con los sistemas de accionamiento integrados, estos componentes individuales se convierten en sistemas de accionamiento completos y eficientes. Puede obtener un ahorro de energía de más del 30% gracias a la amplia gama que permite la optimización de todo el tren de accionamiento con componentes integrados de alta eficiencia. Como solución verdaderamente completa, los sistemas de accionamiento integrados de Siemens pueden integrarse perfectamente en cualquier sistema de accionamiento y en cualquier entorno de automatización a lo largo de todo el ciclo de vida. Como resultado, estará perfectamente equipado para cumplir la norma EN 50598 y garantizar que sus sistemas de accionamiento sean lo más eficientes posible.
Nuestra selecta gama de productos para proyectos que pueden solicitar el apoyo financiero
Ponemos a su disposición una amplia gama de dispositivos, sistemas y soluciones para ayudarlo a implementar las medidas de eficiencia energética.